结果:找到"二极管,三极管,MDD",相关内容685条
  • 静电二极管与三极管的区别是什么呢
  • 静电二极管(也称为二极管)和三极管是两种常见的半导体器件,它们在电子电路中扮演着不同的角色。以下是它们之间的主要区别:结构和构成:静电二极管(二极管)由两个半导体材料(通常是P型和N型)组成,形成了一个PN结。三极管由三个半导体材料组成,通常包括一片N型半导体和两片P型半导体,或者一片P型半导体和两片N型半导体。这三个区域分别称为发射极、基极和集电极。功能和作用:静电二极管主要用于控制电流的方向。它只有两个电极:阳极(正极)和阴极(负极)。当施加正向电压时,它允许电流通过;当施加反向电压时,它阻止电流通过。三极管主要用于放大电流或作为电流开关。它有三个电极:发射极、基极和集电极。通过控制基极...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-22 14:30:00
  • TVS二极管如何识别判断?
  • TVS二极管是一种常用的过压保护元件,其主要功能是在电路遭受瞬态高压冲击时迅速响应,吸收高能量的冲击波,从而保护电路中的敏感元件不被损坏。正确识别和判断TVS二极管的性能及状态对于保障电子设备的稳定运行至关重要。1.外观识别TVS二极管在外观上与普通二极管相似,但通常标有特定的型号和标志,这些可以在元件的封装上直接找到。常见的封装形式包括DO-41,DO-15,SMC等。用户在识别时需要注意以下几点:型号识别:型号通常包括TVS的电压等级、功率等级等信息,例如“1.5KE400A”表示该TVS二极管的耐压为400V,功率为1500W。品牌标志:知名品牌如Vishay,Littelfuse,S...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVSMDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-18 10:00:00
  • TVS二极管的优点有哪些?
  • TVS二极管是一种用于保护敏感电路免受电压尖峰和瞬态电压冲击的半导体设备。随着电子设备向高速、小型化、高集成度发展,对其电路的保护要求也越来越高。TVS二极管以其独特的优势,在众多保护元件中脱颖而出,广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。1.快速响应时间TVS二极管的响应时间极快,通常在皮秒级别。当电路遭遇瞬态过电压时,TVS二极管能迅速启动,将过电压限制在安全范围内,有效防止电压尖峰损害敏感元件。这一特性对于现代高速电子设备尤为重要,可以保证设备在面对突发电压冲击时的稳定运行。2.高浪涌能力TVS二极管设计用于吸收高能量的电压浪涌,其浪涌吸收能力远超过传统的二极管。这使得...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVSMDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-14 09:35:00
  • MDD三极管在应用电路的原理是什么呢?
  • 三极管是一种半导体器件,常用于电子电路中的放大、开关和稳压等功能。其原理基于半导体材料的导电特性,通过控制外加电压来调节电流,从而实现信号的放大或开关控制。1.基本构造和工作原理:三极管通常由三个不同掺杂的半导体区域组成,分别为发射极(Emitter)、基极(Base)、集电极(Collector)。根据两个p-n结之间的类型,三极管可分为NPN型和PNP型。NPN型:发射极为N型,基极为P型,集电极为N型。PNP型:发射极为P型,基极为N型,集电极为P型。三极管的工作原理基于半导体中的少数载流子(电子或空穴)在外加电压作用下的运动。当在发射极与基极之间施加正向电压时(对NPN型而言,P型为...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-02-21 10:02:00
  • 如何判断三极管类型的好坏和引脚
  • 判别三极管的好坏:我们在电路调试过程中遇到问题时,经常需要判断管子性能是不是好的,这时我们可以借助三用表来进行判断。将三用表调至电阻档,对三极管的三个管脚两两进行测量,共测量六次,若其中两次可以测到电阻值则说明三极管是好的,其他情况是坏的。三极管类型和引脚判别:将万用表调至电阻档;用万用表的黑表笔与1号引脚接触,红表笔分别接触2、3号引脚,两次是否有电阻值;用万用表的黑表笔与2号引脚接触,红表笔分别接触1、3号引脚,两次是否有电阻值;用万用表的黑表笔与3号引脚接触,红表笔分别接触1、2号引脚,两次是否有电阻值;以上三组测量,如果某一组测量均导通,则黑表笔接触的为基极,三极管为NPN型。主要功...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD,MOS 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-30 10:32:00
  • 开关电源中二极管发挥什么作用?
  • 在开关电源中,二极管的主要作用是整流。按照整流电路中交流电的频率,开关电源中的整流电路可以分为一次整流电路(低频整流)和二次整流电路(高频整流)。其中,一次整流电路指的是对市电交流电(频率为50Hz或60Hz)进行整流,二次整流电路指的是对高频交流电(频率为几十kHz到几百kHz甚至更高)进行整流。一次整流电路和二次整流电路的原理都是利用二极管的单向导电性把交流电变成单向脉动直流电,但是它们对二极管参数的要求的侧重点不同。一次整流电路选择二极管时主要考虑功率损耗和反向阻断能力,也就是二极管参数中的正向压降UF、反向电流IR要尽可能的小。二次整流电路选择二极管时除考虑正向压降UF、反向电流IR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-02 09:56:00
  • 二极管N、P型是如何形成的?
  • MDD品牌N型半导体:在本征半导体中掺入五价杂质元素,例如磷,可形成N型半导体,也称电子型半导体。因五价杂质原子中只有四个价电子能与周围四个半导体原子中的价电子形成共价键,而多余的一个价电子因无共价键束缚而很容易形成自由电子。由于参与导电的是电子,带负电,因此称为N型半导体。MDD品牌P型半导体:在本征半导体中掺入3价杂质元素,例如硼,可形成P型半导体,也称为空穴型半导体。因3价杂质原子中只有3个价电子能与周围4个半导体原子中的价电子形成共价键,还少1个价电子才能组成稳定的共价键,这种少一个价电子的情况称为空穴,即P型半导体空穴为多子,自由电子为少子,主要靠空穴导电。由于导电的是空穴,带正电。
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-09 10:20:00
  • MDD二极管正负极的判断方法
  • 二极管在电子电路应用中,如何判断正负极?1.看缺角处在led节能灯照明行业中会经常用到5050贴片LED,这种贴片发光二极管是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极。2.如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极3.对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。贴片式发光二极管,一般都有一个小凸点区分正负极,有特殊标志的为负极,无特殊标识的为正极。4.管内电极观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的则是负极。5.一般二极管直接可以看出正负极,整流管一头有...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-29 09:29:00
  • 三极管使用时应该注意什么?
  • 三极管使用时,要注意以下六点:1.注意旁路电容对电压增益的影响;2.注意MDD三极管内部的结电容的影响,由于半导体制造工艺的原因,贴片三极管内部不可避免地会有一定容值的结电容存在,当输入信号频率达到一定程度时,它们会使得贴片三极管的放大作用“大打折扣”,更糟糕的是,它还会因此引起额外的相位差;3.作为开关时需要注意它的可靠性;4.明确把握三极管的截止频率;5.贴片三极管的开关速度一般不尽人意;6.需要明白射极跟随器的原理,射极跟随器的一个最大好处就是它的输入阻抗很高,因而带负载能力也就加强了,可能会造成意外的“问题源”。三极管规格书下载:2SC1623SOT-23210525_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-24 10:30:00
  • 替换MDD整流二极管有哪些原则?
  • MDD整流二极管如果在电路中代换,以下原则必须知道:一、可选择使用型号参数及原二极管型号参数基本相同二极管代换。二、整流电流大二极管可代换整流电流小二极管,相反则不能代换。三、反向工作电压高二极管可代换反向电压低二极管,相反则不可能代换。四、工作频率高二极管可代换工作频率低二极管,则不能代换。二极管电路中整流二极管的应用最为普遍。所谓整流二极管就是专门用于电源电路中将交流电转换成单向脉动直流电的二极管,由整流二极管构成的电路称为二极管整流电路。二极管规格书下载:ESD05D6CUDFN0603210824_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-22 09:45:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: