结果:找到"二极管,电路,MDD",相关内容1000条
  • TVS二极管如何识别判断?
  • TVS二极管是一种常用的过压保护元件,其主要功能是在电路遭受瞬态高压冲击时迅速响应,吸收高能量的冲击波,从而保护电路中的敏感元件不被损坏。正确识别和判断TVS二极管的性能及状态对于保障电子设备的稳定运行至关重要。1.外观识别TVS二极管在外观上与普通二极管相似,但通常标有特定的型号和标志,这些可以在元件的封装上直接找到。常见的封装形式包括DO-41,DO-15,SMC等。用户在识别时需要注意以下几点:型号识别:型号通常包括TVS的电压等级、功率等级等信息,例如“1.5KE400A”表示该TVS二极管的耐压为400V,功率为1500W。品牌标志:知名品牌如Vishay,Littelfuse,S...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVSMDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-18 10:00:00
  • 静电二极管有什么特点?
  • 静电二极管是一种用于保护敏感电路免受瞬态电压和静电放电(ESD)影响的半导体器件。其工作原理是在电压达到预定值时迅速导通,吸收过高的电压,以保护后续电路。静电二极管在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,尤其是在提高产品的抗干扰能力和延长使用寿命方面。静电二极管的基本特点快速响应:静电二极管能够在极短的时间内(通常为皮秒级)从高阻态切换到低阻态,有效地抑制瞬态电压。大电流承载能力:在短时间内,静电二极管能够承受高达数千安培的电流,保护电路不受损害。低电容:为了不影响数据线或信号线的信号完整性,静电二极管通常设计有低电容特性。双向保护:有些静电二极管设计为双向器件,能够同时对正向和反向瞬态电压提...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 静MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-21 09:41:00
  • TVS二极管的优点有哪些?
  • TVS二极管是一种用于保护敏感电路免受电压尖峰和瞬态电压冲击的半导体设备。随着电子设备向高速、小型化、高集成度发展,对其电路的保护要求也越来越高。TVS二极管以其独特的优势,在众多保护元件中脱颖而出,广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。1.快速响应时间TVS二极管的响应时间极快,通常在皮秒级别。当电路遭遇瞬态过电压时,TVS二极管能迅速启动,将过电压限制在安全范围内,有效防止电压尖峰损害敏感元件。这一特性对于现代高速电子设备尤为重要,可以保证设备在面对突发电压冲击时的稳定运行。2.高浪涌能力TVS二极管设计用于吸收高能量的电压浪涌,其浪涌吸收能力远超过传统的二极管。这使得...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVSMDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-14 09:35:00
  • 开关电源中二极管发挥什么作用?
  • 在开关电源中,二极管的主要作用是整流。按照整流电路中交流电的频率,开关电源中的整流电路可以分为一次整流电路(低频整流)和二次整流电路(高频整流)。其中,一次整流电路指的是对市电交流电(频率为50Hz或60Hz)进行整流,二次整流电路指的是对高频交流电(频率为几十kHz到几百kHz甚至更高)进行整流。一次整流电路和二次整流电路的原理都是利用二极管的单向导电性把交流电变成单向脉动直流电,但是它们对二极管参数的要求的侧重点不同。一次整流电路选择二极管时主要考虑功率损耗和反向阻断能力,也就是二极管参数中的正向压降UF、反向电流IR要尽可能的小。二次整流电路选择二极管时除考虑正向压降UF、反向电流IR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-02 09:56:00
  • 二极管N、P型是如何形成的?
  • MDD品牌N型半导体:在本征半导体中掺入五价杂质元素,例如磷,可形成N型半导体,也称电子型半导体。因五价杂质原子中只有四个价电子能与周围四个半导体原子中的价电子形成共价键,而多余的一个价电子因无共价键束缚而很容易形成自由电子。由于参与导电的是电子,带负电,因此称为N型半导体。MDD品牌P型半导体:在本征半导体中掺入3价杂质元素,例如硼,可形成P型半导体,也称为空穴型半导体。因3价杂质原子中只有3个价电子能与周围4个半导体原子中的价电子形成共价键,还少1个价电子才能组成稳定的共价键,这种少一个价电子的情况称为空穴,即P型半导体空穴为多子,自由电子为少子,主要靠空穴导电。由于导电的是空穴,带正电。
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-09 10:20:00
  • MDD二极管正负极的判断方法
  • 二极管在电子电路应用中,如何判断正负极?1.看缺角处在led节能灯照明行业中会经常用到5050贴片LED,这种贴片发光二极管是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极。2.如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极3.对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。贴片式发光二极管,一般都有一个小凸点区分正负极,有特殊标志的为负极,无特殊标识的为正极。4.管内电极观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的则是负极。5.一般二极管直接可以看出正负极,整流管一头有...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-29 09:29:00
  • 替换MDD整流二极管有哪些原则?
  • MDD整流二极管如果在电路中代换,以下原则必须知道:一、可选择使用型号参数及原二极管型号参数基本相同二极管代换。二、整流电流大二极管可代换整流电流小二极管,相反则不能代换。三、反向工作电压高二极管可代换反向电压低二极管,相反则不可能代换。四、工作频率高二极管可代换工作频率低二极管,则不能代换。二极管电路中整流二极管的应用最为普遍。所谓整流二极管就是专门用于电源电路中将交流电转换成单向脉动直流电的二极管,由整流二极管构成的电路称为二极管整流电路。二极管规格书下载:ESD05D6CUDFN0603210824_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,三MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-22 09:45:00
  • 选择ESD器件应该遵循的五点要求你是什么?
  • ESD静电二极管在电路应用中应该要注意以下五个要求:(1)选择ESD静电保护器件注意:•箝制电压不要超过受保护器件的最大承受电压•电路电压不超过保护器件工作电压•低电容值、漏电流尽可能的减少干扰及损耗(2)静电保护器件尽量安装在最接近静电输入的地方,远离被保护器件(3)静电保护器件一定接的大地线,不是数字地线(4)回地的线路尽量的短,静电保护器件与被保护线路之间的距离尽量的短(5)尽量避免被保护与未被保护线路并排走线ESD静电二极管规格书下载:ESD8D36VDFN1006210826_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ESD静MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-08 10:41:00
  • MDD二极管简易直流稳压电路及故障处理
  • 二极管稳压电路在工作时,突然出现故障,如果出现故障时,应该如何处理呢?MDD二极管简易稳压电路主要用于一些局部的直流电压供给电路中,由于电路简单,成本低,所以应用比较广泛。二极管简易稳压电路中主要利用二极管的管压降基本不变特性。二极管的管压降特性:二极管导通后其管压降基本不变,对硅二极管而言这一管压降是0.6V左右,对锗二极管而言是0.2V左右。如图所示是由普通3只二极管构成的简易直流稳压电路。电路中的VD1、VD2和VD3是普通二极管,它们串联起来后构成一个简易直流电压稳压电路。二极管规格书下载:ESD3Z3.3LSOD-323210824_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-28 09:39:00
  • MDD稳压管串联使用有几种情况出现呢?
  • MDD稳压二极管在电路中的作用有哪些?MDD稳压管串联使用有几种情况出现呢?一、温度补偿。大于6V的稳压二极管是正温度系数,小于6V的稳压二极管是负温度系数,比如你需要一个12v的稳压管可以用一个普通二极管加一个11v稳压管或8+4v的组合,使温度特性相互补偿,让稳压管受温度影响最小。二、双向稳压或交流稳压二极管。此时的两个稳压二极管采用了题主讲的,负负相接的串联方式。这种连接方式具有双向稳压功能,其稳压值等于稳压管加上一个二极管的正向导通电压。稳压管二极管规格书下载:78L10SOT-89200610_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 稳压MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-04 11:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: