结果:找到"亿源通",相关内容909条
  • Mixic中科芯亿达ULN2003AL-SOP16
  • Mixic中科芯亿达ULN2003AL-SOP16新型七路高耐压、大电流达林顿晶体管阵列特性◼500mA集电极输出电流(单路)◼耐高压(40V)◼输入兼容TTL/CMOS逻辑信号◼广泛应用于继电器驱动典型应用◼继电器驱动◼指示灯驱动◼显示屏驱动描述ULN2003A是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列,电路内部包含七路独立的达林顿管驱动电路。电路内部设计有续流二极管,可用于驱动继电器、步进电机等电感性负载。单路达林顿管集电极可输出500mA电流。将达林顿管并联可实现更高的输出电流能力。该电路可广泛应用于继电器驱动、照明驱动、显示屏驱动(LED)、步进电机驱动和逻辑缓冲器。ULN2003A的每一...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Mixic中科芯亿达 ULN2003AL-SOP16 发帖人:HXGC 发帖时间:2023-11-13 09:38:00
  • EA3036三通道buck方案验证
  • 目前刚完成了EA3036芯片三通道供电的测试,一开始对于芯片不是很多了解,经过三次上电测试之后完成了方案的验证原理图如下原理图是根据cherryPi上面的供电方案进行绘制,然后个人进行了验证以下是layout本来用16pin的TYPE-C口是因为需要在原板子上进行UART通信,但是单独来验证就没进行改动了,所以没有绘制D+和D-的内容,在测试的时候如果直接用充电宝或者平时充电的插头来供电的话应该是不会有任何反应的,因为没有符合协议,所以无法触发供电,本人只是验证layout和原理,所以测试的时候用直流电源会更好一些整体3D图如下所示功率电感是可以更换的,用不着这么大的封装,左下角的LDO是N...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 开关电道电方案 发帖人:Berve 发帖时间:2022-09-18 16:06:00
  • 是德N5192A双通道20G信号源
  • 是德N5192A双通道20G信号源主要特点满足您的所有要求jiang频率范围介于100kHz至3GHz、6GHz、12.75GHz、20GHz、31.8GHz或40GHz可选的附加射频路径(100kHz至3GHz、6GHz、12.75GHz或20GHz)通用配置:从单通道矢量信号发生器到多通道MIMO接收机测试仪具有多八个信号源以及多32个衰落通道,非常适用于MIMO、MSR或LTEAdvanced应用采用模块化体系架构,以便*好地适应手头上的应用简化设置轻松生成复杂信号在两个具有实时编码器及ARB的内部基带模块上,多有八个基带发生器内部数字增加基带信号,即便存在频率及电平偏移宽带基带及矢量...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德N5192A双道20G信号 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-18 20:57:00
  • Keithley2602双通道系统源表J
  • 吉时利2602Keithley2602双通道系统源表JIANG吉时利2602Keithley2602双通道系统源表主要特点及优点一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换TSP?Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(<500ns)执行并行测试,获得无以伦比的吞吐量20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能系列产品提供宽动态范围:1fA~10A和1μV~200VTSP-Link?总线支持每GPIB或IP地址多达...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Keithley 2602 双道系统表 J 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-25 16:44:00
  • Keithley2602双通道系统源表
  • 吉时利2602Keithley2602双通道系统源表JIANG吉时利2602Keithley2602双通道系统源表主要特点及优点一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换TSP?Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(<500ns)执行并行测试,获得无以伦比的吞吐量20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能系列产品提供宽动态范围:1fA~10A和1μV~200VTSP-Link?总线支持每GPIB或IP地址多达...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Keithley 2602 双道系统 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-08-27 19:47:00
  • 亿源通2020夏季招聘季热招职位!
  • 关于亿源通亿源通科技(英文简称HYC)于2000年创办于中国深圳,2014年整体迁往广东清远市,现总部设于清远,并在深圳、武汉设有分公司。亿源通是行业内具有影响力的无源光通信器件OEM/ODM制造商,专注于为客户提供光通信无源基础光器件设计、研发、制造、销售与服务。公司主要生产和销售光纤连接器(数据中心高密度光连接产品)、WDM波分复用器、PLC光分路器、MEMS光开关等光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。公司现有1000多名员工,拥有国际化水平的资深研发团队,自主研发多项技术、获得多项国内外专利证书,产品远销欧洲、亚洲、美洲、非洲等市场。...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 亿 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-08-14 09:13:00
  • 亿源通科技2020年春季招聘丨招聘多名国际销售&国内销售
  • 20年专业沉淀携你共创未来亿源通科技(简称HYC)于2000年创办于深圳,2014年迁往清远市,并在深圳、武汉、香港设有分公司,是全球行业内领先的无源光通信产品OEM/ODM生产制造商,专注于为客户提供光通信无源基础光器件设计、研发、制造的一站式定制化服务。产品广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。期待您的加入!我们的主营产品光纤连接器,跳线,PLC分路器,WDM,MEMS光开关国际销售(深圳)任职要求1.国际贸易、商务英语、通信工程类本科或以上学历,英文听说读写流利;2.两年以上外贸销售经验,有通信行业或高端制造业工作经验优先;3.具有敏锐的市场嗅觉及优秀...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 销售 招聘 亿 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-03-12 09:20:00
  • 亿源通科技2020春招丨高级结构工程师、电子工程师等多类技术岗位火热招聘中!
  • 亿源通科技(简称HYC)于2000年创办于深圳,2014年迁往清远市,并在深圳、武汉、香港设有分公司,是全球行业内领先的无源光通信产品OEM/ODM生产制造商,专注于为客户提供光通信无源基础光器件设计、研发、制造的一站式定制化服务。产品广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。我们的主营产品光纤连接器,跳线,PLC分路器,WDM,MEMS光开关等。技术类热招职位高级结构工程师(深圳)1.机械类本科及以上学历,能熟练运用PRO/E、CAD等绘图软件;2.有精密电子产品结构设计、项目管理经验,了解塑胶产品成型工艺;3.有一定的金属加工知识,如车削、冲压、钣金、表面处...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 亿 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-02-27 16:22:00
  • 立创商城喜获A轮2.5亿元融资,由红杉资本、钟鼎资本联合完成
  • 导读:北京时间7月15日,中国领先的现货元器件交易平台立创商城宣布完成A轮2.5亿元融资,本轮投资由红杉资本中国基金(SequoiaCapitalChina)和钟鼎资本(EasternbellCapital)共同完成。2019年7月15日,立创商城正式宣布完成A轮融资,本轮融资总额达2.5亿元,本轮投资方红杉资本中国基金、钟鼎资本均为国内顶级投资机构,在互联网和供应链领域已成功挖掘众多领军企业和行业独角兽。同时,本次融资也是立创商城近一年内第二次获得投资方青睐,该轮2.5亿元融资规模也创下了中国元器件B2B电商融资额新高。早在2018年9月,立创商城就完成第一次1.05亿元战略融资,投资方为...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: B轮融资 2.5亿 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-15 12:00:00
  • 台湾亿光几款红外接收管的区别与代换
  • 台湾亿光正面3款红外接收管看起来差不多,但价钱各不相同,它们有什么区别?IRM-3638:http://item.szlcsc.com/142502.htmlIRM-3638T:http://item.szlcsc.com/16898.htmlIRM-56384:http://item.szlcsc.com/73157.html
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 红外 台湾亿光 红外接收管 发帖人:声路电子 发帖时间:2018-04-24 12:00:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: