结果:找到"今天发现嘉立创的下单系统很烂",相关内容1000条
- 关于预览不显示孔的问题的解决办法,嘉立创问题反馈
- 在gerber的钻孔文件中,发现若存在注释符号分号";"时,平台预览的孔将是实心的,删除注释部分后预览就正常示例:M48;Layer_Color=9474304;FILE_FORMAT=4:4METRIC,LZ;TYPE=PLATEDT1F00S00C0.3000T2F00S00C0.5000T3F00S00C0.8000T5F00S00C1.3000;TYPE=NON_PLATEDT6F00S00C2.5000T7F00S00C4.0000%T01X00015Y00061273....若将;及其行内容删除后,预览正常在allegro输出的gerber中,并不能正常读取椭圆孔rou文件,预览...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:口服625 发帖时间:2023-06-03 15:04:00
- 更新元件封装为什么很卡
- CPU和GPU性能明明还很充裕,但是更新封装就很卡,虽然更新的(104个)元件比较多,但是都是同一个款元件的来,不应该这么卡吧?卡了20分钟了,都还是动不了,任务管理器看程序还在吃CPU。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 嘉立创EDA很卡 发帖人:WNsACE 发帖时间:2022-08-21 13:47:00
- 20211207今天为什么嘉立创EDA登录不了呢!
- 20211207今天为什么嘉立创EDA登录不了呢!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 20211207今天为什么嘉立创EDA登录不了呢! 发帖人:sckjpcb 发帖时间:2021-12-07 09:20:00
- 建议嘉立创下单助手PCB仿真大图窗口增大
- 建议已发货订单PCB仿真图框加大(如图)最好可以全屏查看或者输出PCB仿真PCB或者图片这样可以很方便做反馈给生产人员如果可以,是否考虑在查看高清仿真大图同时切换查看原始gerber文件(就像刚开始下单时的那种支持按层查看)?期待回复
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2021-03-16 12:01:00
- 当嘉立创下单提示系统出现BUG是一种什么样的体验。。。。
- 当嘉立创下单提示系统出现BUG,疯狂给你发提示消息是一种什么样的体验。。。。具体如图,注意看发送时间。。。。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 系统bug,嘉立创 发帖人:chen 发帖时间:2020-08-24 18:59:00
- 今天发现嘉立创的下单系统很烂
- 我这个月明明没有下过打样单,还提示超过2款,收取20元每款,最后还是打了几个电话才改为5元,太失望了,对不起“黄金客户”,一直这么相信他们的报价,只是提交了就不管价格自动付钱的。还好今天有朋友之前打样的截图,才肯定5元打样。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 今天发现嘉立创的下单系统很烂 发帖人:串口MP3 发帖时间:2019-12-07 18:26:00
- 嘉立创PC端下单助手3.3.3版本发布-修改已知bug,改善使用体验
- 嘉立创PC端下单助手3.3.3版,发布更新内容1.主窗口页面增加页面内搜索功能2.登录窗口、主窗口增加当前版本显示3.登录窗口完善登录异常提示信息4.完善实物仿真图渲染逻辑5.Gerber组件完善返回顶层/底层图接口6.SMT组件完善返回顶层/底层贴片图接口7.Gerber组件、SMT组件支持多线程下载,最大下载线程数由组件初始化参数设置8.更新底层库9.更新Winrar安装包下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.3.3/JLCPcAssit_setup_3.3.3.zip
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2019-08-15 17:58:00
- 嘉立创下单的方式将发生巨变,大家先行讨论!
- 新的下单方式,是先上传文件解析,然后下单直接付款,不用等我们审!此功能正在开发中,欢迎大家补充如下图(下图为PS原型图):新的下单体验全是用嘉立创下单小助手,网站版将不支持新的下单流程,是一个全新的体验:1)98%先上传文件解析成功2)下单的时候,点中你可能要下单的文件则出来你的原图,核对一下是不是你要下单的文件,有没有发错,放大缩小,对照图下单,解决经常发错版本的问题3)当然你也可上传文件,解析一下初步检查一下是不是有问题,想起来什么时候下单都可以,那怕是后面用移动端下单
- 所属专栏: PCB打样 标签: 嘉立创下单小助手 发帖人:limeng 发帖时间:2017-11-06 09:47:00
- 关于嘉立创下PCB订单提供快捷下单意见收集
- 最近我们收到很多客户反馈,下单的时候太繁琐,需要选择的东西太多了。对此嘉立创希望能提供一种更快,更快捷的下单方式让大家可以快速,快捷的下PCB订单。对此我们打算寻找一种新的可以便捷下单方式,下面贴出来方便大家讨论一下。1.首先下单界面可以直接选择使用常用工艺模版下单。或者前去新增常用工艺模版2.工艺模版设置界面,可以设置常用模版3.如果选择常用模版下单,如果您选择了的工艺将不会再让你选择。只需要选择你未初始化的工艺选项即可。然后确认下订单,就可以快速下单了
- 所属专栏: 文化建设 标签: 嘉立创 快捷下单 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-09-12 16:50:00
- 嘉立创PCB下单流程大改,讨论进行时!
- 此流程只支持样板,暂不支持小批量原流程如下:输入大小及数量------->输入工艺------>保存及计算价格,--------->上传文件--------->嘉立创审核订单(时间不确定,导致不能一次性完成)---------->客户付款流程总结是:客户下单------->嘉立创审单------------->客付款,优点:适合所有的订单,所有的订单确认好都是最终价格缺点:不能随时下单,如晚上下单则没人审核,必须上班之后审垓效率低白天有人审核,又多了一个等的流程,这个等时间也是不确定,快则一分钟,慢则半个小时新的流程:输入大小及数量--------&...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创 下单 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-09-09 18:44:00
返回