结果:找到"代理服务器设置",相关内容1000条
- 做一款串口服务器(带IO接口)
- 需求如下:1、配置2个RJ45口,实现TCPServer或TCPClient接入主站2、配置8个或116个标准modbus接口,实现接入主站或从站设备3、板卡需预留各485和IO口状态指示灯,届时会外联至1U设备正面显示4、该板卡宜能配置相应的web界面,可以修改各串口的通信方式及端口等信息5、板卡具备IO功能(8路或16路IO)请精通的大咖私信,威Everest4005
- 所属专栏: 项目外包 标签: 做一款串口服务器(带IO接口) 发帖人:会抽筋的虾 发帖时间:2022-10-22 21:04:00
- 电学计量服务
- 谱尼测试集团下设电学校准实验室配备了八位半数字多用表、多功能标准源、标准电阻、耐压绝缘检定装置、数字高压表、频率计数器、交流阻抗标准等一批设备精良、性能先进的标准器,能够为电子电器、汽车电子、电力工程、轨道交通、航空航天等行业和领域提供快速良好的解决方案。目前可以开展的项目JJF1587-2016数字多用表校准规范JJF1597-2016直流稳定电源校准规范JJG795-2016耐电压测试仪检定规程JJG124-2005电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程JJF1462-2014直流电子负载校准规范JJG494-2005高压静电电压表检定规程JJF(电子)31003充电平板检测仪校准规范J...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电学计量服务 发帖人:PNWZDL 发帖时间:2021-04-13 11:40:00
- 小助手链接服务器问题
- 图片
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 小助手 链接服务器问题 发帖人:gym112233 发帖时间:2020-09-03 08:58:00
- 关于EDA客户端软件代理服务器设置问题
- 我公司网络手机用道理服务器以后,EDA软件就不能登陆了,点击登陆后就显示“500Internal”Error如下图。在客户端软件中没有找到关于代理服务器设置选项,如下图是QQ客户端软件代理服务器设置窗口。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 代理服务器设置 发帖人:L630034911 发帖时间:2020-08-13 09:40:00
- 论灵魂与量子通信和云服务器的关系
- 1:人体构造和大脑结构运行原理2:量子通信的速度和密度3:量子云服务器的运行速度和存储量
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 灵魂 量子通信 云服务器 发帖人:PLNNK 发帖时间:2020-04-18 15:50:00
- 连接服务器失败!什么节奏?
- 自动布线一直有问题
- 所属专栏: PCB设计 标签: 连接服务器失败 发帖人:落花萧然 发帖时间:2020-04-13 19:34:00
- 第三方服务服务指南-怎样发布需求才获得更多服务商关注竞标
- 第三方服务平台新版上线,网友们十分热情,给予我们无限的支持,在此表示衷心感谢为了一次审核通过,请详细描述您的项目需求,请勿在需求里或图片里写联系方式,需求不符合规范的,审核不会通过的那么,什么样的需求,可以获得更多服务商的关注、竞标呢?1、需求简述详细,清晰明了2、需求预算合理,定太高,服务商会觉得你乱搞没诚意,定太少,不用说了,服务商会觉得你小气,不愿意接,如果你不清楚做这此是多少是合理价,可以填初步预算最少是多少,以后会追加预算、需求样本:【需求简介】1、简述您希望服务商完成什么样的项目需求(如开发什么产品,什么程序开发,或PCBLayout(画板),PCB拼板,PCB输出SMT下单资料...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 第三方服务 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2019-12-18 14:19:00
- 第三方服务平台已改版到独立站点,欢迎入驻,发布项目需求
- 第三方服务平台已改版到独立站点https://fuwu.sz-jlc.com欢迎入驻嘉立创第三方服务平台新版第三方服务平台加入第三方服务平台,更便捷如果您有需求,想找人做,可直接发布需求,嘉立创众多客户中,有许多专业的工程师还可以修改自己的资料和服务项目
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 第三方服务 项目外包 外包服务 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2019-11-19 09:36:00
- WIS800CMQTT客户端连接MQTT服务器使用方法
- WIS800C是否支持MQTT功能?如何使用?答案:支持!今天讲述MQTT功能的使用,操作很简单。小知识:MQTT(消息队列遥测传输)是ISO标准(ISO/IECPRF20922)下基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在TCP/IP协议族上,是为硬件性能低下的远程设备以及网络状况糟糕的情况下而设计的发布/订阅型消息协议MQTT协议文档,请自行下载文档,已上传:MQTT-3.1.1-CN.pdf关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上个月的一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html本次采用的MQTT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800CTCP通信 MQTT服务器 客户端 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-03-20 18:09:00
- 嘉立创将提供“高端个性化服务”!
- 高端个性化,着重点不是高端,着重点是个性化,这个服务将收费,收费可能不菲,不菲的原因不在高端的成本,而在于提供的个性化服务成本:1)板材个性化:无论是样板还是批量都提供生益板材做为个性化服务这个计划,一年前就有了,主要受板材风波影响,一直无法实施,生益板材并不是有多高端,[u]主要还是定位在个性化,解决一些客户,样板用什么要反材,批量必须用什么板材的需求![/u]2)字符:提供超高清字符服务,样板及批量,现在对于字符的要求,极个别的客户,特别是对于裸板的这部分客户,要求近乎于苛刻,IPC标准(IPC标准对于字符是可认)对于这部分客户完全失效,超高清字符则为这部分客提供服务,如我例举的几种不同...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 个性化服务 发帖人:limeng 发帖时间:2018-04-08 13:09:00
返回