结果:找到"以太网IC",相关内容1000条
- 中国星坤创新驱动国产以太网连接器发展
- 中国星坤推出的RJ45以太网连接器在市场上引起了广泛关注。这款连接器以其卓越的产品性能和快速的反应速度、创新能力,为用户带来了全新的连接体验。星坤以太网连接器在性能方面表现出色。它采用了先进的技术,能够实现高速的数据传输,保证网络连接的稳定性和可靠性。无论是在企业数据中心、工业自动化场景还是家庭网络环境中,都能提供快速而稳定的连接。其反应速度也是该产品的一大亮点。当市场对以太网连接器有新的需求时,星坤能够迅速做出调整和改进。他们紧跟行业发展趋势,及时推出满足用户需求的新产品。这种快速的市场反应能力使其在竞争激烈的市场中脱颖而出。创新能力是星坤以太网连接器的核心竞争力之一。研发团队不断努力,致...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 以太网连接器 发帖人:电子小助手 发帖时间:2024-03-14 09:54:00
- 网络接线盒放在室外,冬天温度低怎么保障线路稳定?
- 不少工业用的接线盒,会放在室外,针对室外多变的环境,接线盒自身内部的配置十分重要。NEMA防风雨接线盒根据不同的使用环境,盒子的材质以及内部的配置会有很大的不同。这里将围绕几种常见的应用环境,对NEMA防风雨接线盒进行针对性的选型。一、120V交流电源接线盒14×12×7英寸(35.6×30.5×17.8厘米)UL认证防风雨接线盒,120V交流采用成型工艺制成的玻璃纤维强化聚酯(FRP)UL认证工业级接线盒,NEMA-4/4X级,IP66防护等级。由垫圈完全密封的上揭式盒盖,以及一体式安装法兰。含铝制安装板,板上设有配置浪涌保护器的双联120V交流插座。二、应对寒冷天气,加热型接线盒18×1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 接线盒 以太网 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-12-29 14:42:00
- BCM54282C1KFBG以太网ICCUQSGMIIOCTALGPHY
- BCM54282C1KFBG以太网ICCUQSGMIIOCTALGPHY产品种类::以太网IC产品:EthernetTransceivers标准:10/1GBASE-T,100BASE-TX收发器数量:8Transceiver数据速率:10Mb/s,100Mb/s,1Gb/s接口类型:QSGMII商标:Broadcom湿度敏感性:Yes产品类型:EthernetICs工厂包装数量:1子类别:Communication&NetworkingICs单位重量:25.618g
- 所属专栏: 技术交流 标签: 以太网IC 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-11-10 10:25:00
- 官方种草!以太网交换机常用的晶振盘点
- 随着网络技术的不断发展,我们的生活也发生着巨大的变化,平常我们所说的以太网到底是什么?今天,小扬给大家科普科普以太网的定义、种类以及晶振在以太网上的应用。一、以太网到底是什么?以太网是全球使用最广泛的局域网技术,而已经被淘汰的拨号上网(专业说法:ADSL)、十年前左右的宽度上网/猫(专业说法:PPPOE)、现在的光纤上网/光猫(专业说法:EPON,还有一个是GPON)、以及平时所说的交换机(专业说法:以太网交换机),都属于广域网技术。由于以太网的强大,无线wifi技术也借鉴了以太网的思想,比如wifi中的mac地址,就是来自于以太网;还有wifi跟局域网一样,也是广播类型的网络。所以,无线中...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 以太网晶振 晶振 以太网交换机 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-12 18:21:00
- IP175DLF以太网控制芯片IC+
- IP175D集成了一个6端口开关控制器,SSRAM和5个10/100以太网收发器。每个收发器都符合IEEE802.3,IEEE802.3u和IEEE802.3x规范。DSP方法用于设计采用0.16um技术的收发器。它们具有很高的抗噪能力和强大的性能。IP175D在存储和转发模式下运行。IP175D对于不同的应用具有很多丰富的功能,包括路由器应用,防火墙,IEEE802.1Q,IGMP监听,基于策略的QoS。它提供了强大的QoS功能,包括流量策略,流量表和灵活的队列调度(WRR/WFQ/SP)。在虚拟LAN中,IP175D支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q标记VLAN(最多16个VL...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 以太网 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-03 15:40:00
- 100M以太网PHY芯片SR8201F全面支持GD32F450/407系列ESP32系列ST系列等
- SR8201F是一款MII/RMII接口的100M以太网PHY芯片目前已经全面支持GD32F450/407系列,ESP32系列,ST,海思HI351x系列,RK3288/3399,安凯AK3918系列等~
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100M以太网PHY,国产PHY芯片,国产PHY,以太网芯片,以太网PHY,GD32F450,ESP32 发帖人:和芯张工 发帖时间:2019-06-26 16:27:00
- USB2.0接口100M以太网芯片SR9900(A)的应用
- SR9900(A)就是是一个高集成度、低功耗、单芯片USB2.0接口以太网控制芯片。SR9900内部集成USB2.0收发器、100M以太网PHY模块、以太网MAC模块、内存控制模块、Efuse存储等。完全兼容IEEE802.3u协议,并支持IEEE802.3x流量控制协议。支持USB接口以太网适配器和CD-ROM复合设备,通过外接SPIFlash可实现USB接口以太网适配器自带驱动程序功能。SR9900(A)低能耗表现非常好,支持休眠唤醒,非休眠状态,网络传输工作时,供电电压是3.3V,电流只有50mA;另外SR9900封装采用QFN24(4*4)封装,对layout空间来说也是一个很好的选...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100M以太网芯片 SR9900(A) 100M低功耗以太网芯片 国产以太网芯片 RK3399以太网 发帖人:和芯张工 发帖时间:2019-03-07 12:43:00
- 【新上线产品推荐】IOT物联网专用、SPI接口的百兆以太网芯片DM9051NP
- IOT物联网专用、SPI接口的百兆以太网芯片DM9051NP这个芯片是选型工程师的贡献!商品简介:DM9051NPSPI介面网卡芯片是为方便MCU单片机系统进行乙太网通信而开发出的解决方案。DM9051NP晶片是带有工业标准外设介面(SerialPeripheralInterface,SPI)的独立乙太网控制器。DM9051NP符合IEEE802.3规范,它还支援以DMA模式传输,以实现传送快速。DM9051NP通过1个中断引脚和SPI介面与主控制器/MCU单片机的通信,传输规格为10/100M。?Package:32支接脚封装,QFN.?IEEE802.3azEnergyEfficient...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ENC28J60 以太网 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-30 15:22:00
- IP101GR-以太网收发器芯片
- IP101G单端口10/100MMII/RMII/TP/光纤快速以太网收发器(85nm/极低PW,PWMT和EMIMT)概述:IP1IP101G是一个IEEE802.3/802.3u标准兼容的单端口快速以太网100Mbps和10Mbps的操作收发器。它支持自动MDI/MDIX功能简化网络安装,并降低了系统的维护费用。为了提高系统性能,IP101G提供一个硬件中断引脚来指示该链接,速度和双工状态的变化。IP101G提供媒体独立接口(MII)或简化媒体独立接口(RMII)与不同类型的10/100Mb的媒体访问控制器(MAC)的连接。IP101G被设计为使用5类非屏蔽双绞线电缆或连接到其它网络设备...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: IP101GR 以太网芯片 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-11 11:54:00
- WIZnet以太网培训活动第三期主题“网络远程配置和固件升级”正式开始报名
- WIZnet以太网培训活动第三期主题“网络远程配置和固件升级”正式开始报名......本次活动面向全社会,创客、工程师、实习生、技术员等等都可参加报名,想报名参加的朋友,请发邮件【姓名+公司全称+电话+QQ】发送到邮箱support@wisioe.com,收到邮件后,后面将会安排工作人员与您联系。如果您目前已在用W5500,遇到技术问题,现场需要技术支持,请在邮件中注明您产品或者项目名称,如【姓名+公司全称+电话+QQ+项目/产品名称+技术问题】发到邮箱support@wisioe.com以便我们的陈博士和苗工现场为您指导。提示:本次参加活动的朋友,请自带笔记本电脑。如果您自己有开发板,也可...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: WIZnet 以太网技术 W5500 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-11-14 16:17:00
返回