结果:找到"以太网,tcp,串口,SQL",相关内容765条
- 网络接线盒放在室外,冬天温度低怎么保障线路稳定?
- 不少工业用的接线盒,会放在室外,针对室外多变的环境,接线盒自身内部的配置十分重要。NEMA防风雨接线盒根据不同的使用环境,盒子的材质以及内部的配置会有很大的不同。这里将围绕几种常见的应用环境,对NEMA防风雨接线盒进行针对性的选型。一、120V交流电源接线盒14×12×7英寸(35.6×30.5×17.8厘米)UL认证防风雨接线盒,120V交流采用成型工艺制成的玻璃纤维强化聚酯(FRP)UL认证工业级接线盒,NEMA-4/4X级,IP66防护等级。由垫圈完全密封的上揭式盒盖,以及一体式安装法兰。含铝制安装板,板上设有配置浪涌保护器的双联120V交流插座。二、应对寒冷天气,加热型接线盒18×1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 接线盒 以太网 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-12-29 14:42:00
- LC10模块支持串口以太网和串口数据库功能
- 往期文章中,我们介绍了“使用LS10串口数据库模块实现单片机本地SQL数据库数据存取功能”,见链接:http://club.szlcsc.com/article/details_60671_1.html本文介绍的LC10模块是对LS10模块的硬件与软件升级,LC10模块不仅支持串口数据库功能,还支持串口以太网功能。(仅需要串口数据库功能的小伙伴,请依然关注LS10模块哦)LC10模块支持建立5路tcpsocket,支持域名,支持DHCP。AT命令手册下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/11drK4TtZOkejpPWviodvYQ提取码:LC10tcpAT命令举例...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 以太网,tcp,串口,SQL 发帖人:爱品质的工程师 发帖时间:2022-11-21 15:35:00
- BCM54282C1KFBG以太网ICCUQSGMIIOCTALGPHY
- BCM54282C1KFBG以太网ICCUQSGMIIOCTALGPHY产品种类::以太网IC产品:EthernetTransceivers标准:10/1GBASE-T,100BASE-TX收发器数量:8Transceiver数据速率:10Mb/s,100Mb/s,1Gb/s接口类型:QSGMII商标:Broadcom湿度敏感性:Yes产品类型:EthernetICs工厂包装数量:1子类别:Communication&NetworkingICs单位重量:25.618g
- 所属专栏: 技术交流 标签: 以太网IC 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-11-10 10:25:00
- 官方种草!以太网交换机常用的晶振盘点
- 随着网络技术的不断发展,我们的生活也发生着巨大的变化,平常我们所说的以太网到底是什么?今天,小扬给大家科普科普以太网的定义、种类以及晶振在以太网上的应用。一、以太网到底是什么?以太网是全球使用最广泛的局域网技术,而已经被淘汰的拨号上网(专业说法:ADSL)、十年前左右的宽度上网/猫(专业说法:PPPOE)、现在的光纤上网/光猫(专业说法:EPON,还有一个是GPON)、以及平时所说的交换机(专业说法:以太网交换机),都属于广域网技术。由于以太网的强大,无线wifi技术也借鉴了以太网的思想,比如wifi中的mac地址,就是来自于以太网;还有wifi跟局域网一样,也是广播类型的网络。所以,无线中...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 以太网晶振 晶振 以太网交换机 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-12 18:21:00
- IP175DLF以太网控制芯片IC+
- IP175D集成了一个6端口开关控制器,SSRAM和5个10/100以太网收发器。每个收发器都符合IEEE802.3,IEEE802.3u和IEEE802.3x规范。DSP方法用于设计采用0.16um技术的收发器。它们具有很高的抗噪能力和强大的性能。IP175D在存储和转发模式下运行。IP175D对于不同的应用具有很多丰富的功能,包括路由器应用,防火墙,IEEE802.1Q,IGMP监听,基于策略的QoS。它提供了强大的QoS功能,包括流量策略,流量表和灵活的队列调度(WRR/WFQ/SP)。在虚拟LAN中,IP175D支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q标记VLAN(最多16个VL...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 以太网 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-03 15:40:00
- USB2.0接口100M以太网芯片SR9900(A)的应用
- SR9900(A)就是是一个高集成度、低功耗、单芯片USB2.0接口以太网控制芯片。SR9900内部集成USB2.0收发器、100M以太网PHY模块、以太网MAC模块、内存控制模块、Efuse存储等。完全兼容IEEE802.3u协议,并支持IEEE802.3x流量控制协议。支持USB接口以太网适配器和CD-ROM复合设备,通过外接SPIFlash可实现USB接口以太网适配器自带驱动程序功能。SR9900(A)低能耗表现非常好,支持休眠唤醒,非休眠状态,网络传输工作时,供电电压是3.3V,电流只有50mA;另外SR9900封装采用QFN24(4*4)封装,对layout空间来说也是一个很好的选...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100M以太网芯片 SR9900(A) 100M低功耗以太网芯片 国产以太网芯片 RK3399以太网 发帖人:和芯张工 发帖时间:2019-03-07 12:43:00
- M0+MAC+TCP/IP以太网单芯片方案W7500EVB用户手册连载(2)--实战篇
- W7500(W7500P)芯片简介:W7500芯片为工业级以太网单芯片解决方案,集成ARMCortex-M0,128KBFlash及全硬件TCP/IP核(和W5500、W5100内核一致),特别适用于物联网领域。使用W7500EVB,让您轻松完成原型开发。全硬件TCP/IP核的最大优点是他在执行联网操作时不需要占用MCU的运行资源,大大增加了MCU的工作效率。本篇将从W7500最简单的外设说起。每一个实例都配有详细的代码及解释,手把手教你如何使用W7500EVB的各种外设,通过本篇的学习,希望大家能学会W7500EVB绝大部分外设的使用。想了解更多关于WIZnetW7500更多信息,或者有技...
- 所属专栏: 技术交流 标签: TCP/IP 以太网单芯片方案 W7500 W7500EVB 发帖人:WSGustin 发帖时间:2018-02-26 09:11:00
- 【新上线产品推荐】IOT物联网专用、SPI接口的百兆以太网芯片DM9051NP
- IOT物联网专用、SPI接口的百兆以太网芯片DM9051NP这个芯片是选型工程师的贡献!商品简介:DM9051NPSPI介面网卡芯片是为方便MCU单片机系统进行乙太网通信而开发出的解决方案。DM9051NP晶片是带有工业标准外设介面(SerialPeripheralInterface,SPI)的独立乙太网控制器。DM9051NP符合IEEE802.3规范,它还支援以DMA模式传输,以实现传送快速。DM9051NP通过1个中断引脚和SPI介面与主控制器/MCU单片机的通信,传输规格为10/100M。?Package:32支接脚封装,QFN.?IEEE802.3azEnergyEfficient...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ENC28J60 以太网 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-30 15:22:00
- 以太网芯片常见咨询问答集
- 1.1以太网芯片有哪些型号,哪款型号销售最好?答:共四款分别有W5500、W5300、W5200、W5100,其中W5500、W5300和W5100用户使用最多。1.2W5500这款芯片性能如何?可靠吗?答:由于W5500内部的TCP/IP协议栈全硬件化,又有高速的SPI接口,用户只需操作编程TCP/IP协议的上层应用,底层无需关注,就可实现联网功能,所以其性能可靠安全,稳定性强,使用起来简单。目前多个项目例如电动车充电桩,传感器监控系统,智能电表管理,等物联网领域的应用都使用了W5500,足以说明其性能的稳定可靠。1.3以太网芯片W5500会有停产的可能吗?答:W5500在物联网领域的应用...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500 TCP/IP协议 以太网芯片 w5300 W5100 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-11-03 14:51:00
- 对以太网全硬件TCP/IP协议栈的简单认识
- 最近刚写的,整理很久,都是自己对以太网全硬件TCP/IP协议栈的简单认识一些整理,希望有需要的朋友可以下载去了解。w5500以太网协议基本认识.pdf
- 所属专栏: 谈天说地 标签: TCP/IP协议栈 以太网协议 W5500芯片 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-09-21 16:58:00
返回