结果:找到"低功耗单发射SOC芯片",相关内容1000条
- OM6626—高性能超低功耗蓝牙电子价签芯片
- OM6626是一款功耗优化的真正片上系统(SOC)解决方案,适用于低功耗蓝牙和专有2.4GHz应用。它集成了高性能、低功耗射频收发器和蓝牙基带以及丰富的外设IO扩展。OM6626还集成了电源管理单元(PMU),可提供高效电源管理。它面向2.4GHz蓝牙低能耗系统、专有2.4GHz系统、人机接口设备(键盘、鼠标和遥控器)、运动和休闲设备、手机配件和消费电子产品。OM6626片上蓝牙系统兼容5.3版。该芯片集成了高达64MHz的高性能MCU、DMA、GPIO、SPI、UART、定时器、看门狗,支持32MHz外部时钟、看门狗,支持32MHz外部晶振,集成了多用途最大12位ADC。OM6626片上集...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 射频收发器 2.4GHz 人机接口设备 低功耗蓝牙芯片 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2024-05-08 23:52:00
- 433发射SOC芯片XL117PS,集成编码器,可完全兼容1527编码产品
- XL117PS是集成编码器的真正单晶圆全新一代OOK发射SOC芯片,可完全兼容1527编码产品,支持常用的315Mhz/433.92Mhz频率,拥有4个独立按键和6个组合按键,大功率输出使通信距离更远,零功耗待机模式可使电池用的更加持久。芯片除支持20bits地址位的1527兼容格式外,还支持一些使产品更加安全的私有模式。支持24/28bits私有地址格式,最大可做到2.68亿组地址不重复。支持数据帧和校验,杜绝因空中干扰造成的设备错误操作。与我司XL710/XL520系列接收芯片收发搭配使用,可有效满足用户所需的低成本、低功耗和高性能的无线控制需求。XL117PS在遥控门禁,电动车遥控器,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 433发射芯片 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2024-04-19 15:50:00
- SI3262—高度集成的低功耗SOC芯片
- Si3262是一款高度集成的,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式读写器模块。MCU模块具有低功耗、LowPinCount、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、tiMER、WUP、IWDG、RTC、TSC等丰富的外设。内核采用RISC-VRV32IMAC。读写器模块ISO/IEC14443A/B协议,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路,其内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/B卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC14443A...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 低功耗SOC芯片,13.56MHz,ACD,读写器模块 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-10-29 23:00:00
- 无线芯片Ci24R1在抢答器上的应用
- 无线抢答器,一款知名度较高却并不常见的一款产品,无线抢答器是由笔记本电脑、无线数据采集器、和多组抢答器组成。在竞赛、文体娱乐活动(抢答活动)中,能准确、公正、直观地判断出抢答者的机器。无线抢答器主要是通过无线遥控控制抢答按钮,通过触发按钮的先后顺序获得优先权。无线遥控如何控制按钮,这理主要是通过无线芯片使遥控跟按钮产生联系,遥控器跟按钮都需要一个发射芯片跟一个接收芯片,动能的Ci24R1是接收一体的芯片,遥控器更按钮都只需要安装一个Ci24R1芯片就可以产生联系,Ci24R1是工作在2.4GHz频段的芯片,适合低成本解决方案。CI24R1是SI24R1/NRF24L01P的简易替代版本,SI...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 低功耗低成本2.4G无线射频芯片 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-07 00:05:00
- Si24R2E集成NVM的超低功耗2.4GHzGFSK/FSK无线发射芯片
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R2E 低功耗 2.4G 无线 发射 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:43:00
- 选择低功率MCU需考虑外设功耗与电源管理
- MCU功耗在目前的电池供电应用中正变得越来越举足轻重。大多MCU微控制器芯片厂商都提供低功耗产品,但是选择一款最适合自己应用的产品并非易事,并不像查询对比数据表的数据那么简单。在选择低功率MCU时需要考虑外设功耗与电源管理。某些低功率MCU微控制器仅仅是设计时不具备低利率功能的旧架构的改进版本。而有些MCU在设计时即具备低功耗特性并在其外设中内置了低功耗功能。一种特性是在需要时单独启动或关闭外设的能力,更重要的是自动启动或关闭外设的能力。A/D转换器就是一个例子,其在完成一次转换后可以自动关闭。某些MCU正在引入直接存储器存取功能,其可以在无需CPU干预情况下自动处理数据。大多MCU具有集成...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗MCU,低功率MCU,MCU,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-17 16:13:00
- 超低功耗MCU如何降低功耗
- 低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到关于低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况干万不要怕,只要认真你就赢了。接着仔细分析一下这其中的原因。(1)掐断外设命脉,关闭外设时钟。先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU微控制器的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU微控制器,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗MCU,MCU,单片机,低功耗MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-12 14:07:00
- SI24R2E电动车防盗芯片2.4G内置MCU超低功耗动能世纪总代理
- 近几年,很多做电动车防盗平安卡以及校园卡(校讯通)的群体都认知南京中科微一款低功耗单发射SOC芯片SI24R2E,于此今年新出一款SI24R2F,简单是在R2E原有基础上做出了升级及优化使用过Si24R2E的用户都知道操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线spi接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。Si24R2E也可以在外部MCU控制下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 低功耗单发射SOC芯片 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:29:00
- 2.4Ghz电动自行车防盗系统SOC单芯片:SI24R2F
- Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4Ghz 单发芯片 校园卡 SOC单芯片 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-09 10:39:00
- SI24R2B单发Tx发射芯片低功耗
- 超低功耗高性能2.4GHzGFSK无线发射芯片标准包装:4000/卷带封装/外壳:QFN一、SI24R2的由来:SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: SI24R2B 单发 低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-27 10:35:00
返回