结果:找到"使用建议",相关内容426条
- 面板设计中的功能问题
- 面板设计软件中能不能把PCB板中的一些图层加进来比如丝印层,这样我就可以在软件中直接定位了。还有阵列能不能加上圆形阵列,没有圆形阵列,用旋转方法弄很麻烦!还有个问题可能是我电脑配置低,就是一些文字变换大小移动后,再点这些文字,定位总是错误的,比如我点第一行的文字移动,但是定位的确是第三行或者第四行的文字,总是串位!
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: 使用建议 发帖人:逍遥mdj 发帖时间:2022-05-30 17:04:00
- [建议]关于EDA专业版的版本管理
- 专业版目前的版本管理模式,管理模型和界面都不甚合理,似乎对"版本"有着比较独特的理解,或者是一个仓促的简单实现.几点意见:1.工作区:所有工程罗列在一起,一个工程,如果打开这个工程的某版本,就必须生成一个新工程,然后同一个工程的不同版本和其他工程的不同版本堆满了界面,没有组织好;2.一个版本是否可以建立"分支,标签"的概念?类似Git,SVN等版本管理策略,这些都是很成熟的版本管理模式,标准版的版本管理概念比专业版的好,但是标准版只能同时打开1个版本,专业版目前可以打开多个版本,但是.........真是很奇怪的组织模式;3.既然版本管理都加进来了,后续可以再增加一个BugFixing系统进...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: [建议] 发帖人:iOTA 发帖时间:2021-12-15 11:16:00
- smt物料管理的建议
- 第一,封装规格能不能抽象出一个引脚数的分类?搜索里巨多的封装类型,我们都知道里面其实是完全一样的东西,就是各厂家取的名字不一样,至少引脚个数是通用的吧?按引脚个数分个类,比如我选64脚,那就只有64脚的被选中,会方便很多.第二:能不能向立创商城学习,加一个"现货"选择?或者按存货多少排列?不然选出来茫茫多的型号,全都是没货.浪费时间啊.
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 建议 发帖人:张e 发帖时间:2021-10-21 10:41:00
- 给开源社区提个小小的建议
- 这个事得从今天说起......省略一万两千字开源社区-我的主页-我的收藏-工程问题就出现在这里,我发现我收藏的一些项目工程,当被个人或者团队删除之后,我就进不去了(这是肯定的),但是我也不能取消收藏!所以建议在该页面添加能取消收藏的按钮,最好是右下角的小星星,点一下就能取消那样。虽然问题无伤大雅,但是强迫症表示很难受(我不难受)。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 建议 发帖人:法式小面包 发帖时间:2021-09-10 13:06:00
- "下单助手"两个小建议
- 1.希望这上传文件能做成支持拖拽上传2.这里日期输入希望能做成支持直接键盘输入,一个一个选年月日好累啊
- 所属专栏: PCB打样 标签: 建议 发帖人:小申申申 发帖时间:2021-08-20 15:38:00
- 立创EDA器件管理能否优化更好
- 使用立创EDA专业版时管理元器件(符号和封装)感觉非常不方便,在导入标准版原理图然后提取符合和封装时会将所有的标签以及网表都当作符号提取出来,之后需要重复的删除非常多的不必要的符号和器件,每次智能删除一个。希望立创能够实现一个元器件管理界面,添加批量选择按钮等。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 建议 发帖人:Lishanwen 发帖时间:2021-03-19 16:01:00
- 给贺总的一封信!!!
- 尊敬的贺总:你好!我是重庆的一名单片机、自动化业余爱好者,在看到你们的立创EDA后高兴和兴奋了好几天,终于有这么好用的国产EDA软件了。高兴和兴奋之余,我在想,要是未来有立创Fusion360该多好,一个在线的CAD+CAM软件。你们能做立创EDA也肯定有能力做立创Fusion360.有了立创Fusion360,你们的3D打印业务也可以像现在的立创EDA一样,在你们的立创Fusion360上直接设计CAD文件,直接出STL文件,与3D打印业务紧密衔接......这样以来,CADCAMCAEEDA你们都有了,可以直接瓜分Autodesk的半壁江山,要知道Autodesk市值589.55亿美元....
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 建议 发帖人:神人自有天佑 发帖时间:2021-03-13 14:59:00
- 关于新版的一点建议
- 菜单栏改文字的设计很不好,图标形式更加直观,而且太多常用的功能收进二级菜单操作上效率很低,,“重做”这个快捷键ctal+y这两个键这么远,真的没法单手操作,工程/克隆工程也不能重命名,导出gerber文件也不能选择不导出某些层,比如不需要做顶层丝印,可以不导出
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 建议 发帖人:电离状态 发帖时间:2020-08-18 20:58:00
- 现在做贴片时还是需要每个器件都指定对应哪个物料吗?
- 之前投板,如果没被系统识别,要手工指定,必须要一个一个元件去对应,如果你是做LED灯板,然后灯没被识别,哈,你惨了.系统难道不能统一指定吗?或者有个+,-号可以单选,多选或全选,某一种器件的对应物料?有段时间没投了,有改进吗?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 建议 发帖人:悠悠球主 发帖时间:2018-10-18 21:47:00
- 请商城改进下架产品处理方式!
- 我在嘉利创采购很多物料(皇冠会员了),但是当把很多公司的量产生产资料都改成嘉利创物料后,你们悄无声息的把产品删除下架了。。。。个人认为你们为了优化供货、提高品质、提高利润等等因素删除下架物料都没问题,但是起码要留着原本的物料界面和物料手册给我吧(类似于淘宝的快照,只是标记禁止购买了),这样你们删了之后起码找替代也方便,像现在直接物料消失也太简单粗暴了吧,完全不考虑客户感受。建议今后下架、退市物料保留原网页、照片、封装手册,仅仅标记禁止购买,人性化点有推荐代替元件更好。器件搜索时候默认不显示下架物料,专门有个复选框(包含下架物料)才能搜索到下架的。另外你们的电阻电容搜索方案也不行,举个例子,请...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 建议 发帖人:炖粉条 发帖时间:2017-08-16 20:11:00
返回