结果:找到"修改建议",相关内容218条
- 立创EDA(专业版)原理图网络高亮问题
- 发现只有选中导线才能高亮,高亮的元素也只是导线高亮,当选择网络标签,网络端口,网络标识是不会高亮,这对于查看稍大一点的原理图是不方便的。建议把网络标签,网络端口,网络标识改成可以高亮的元素,当选择其中任意一种元素都可高亮,并且高亮的元素不仅只有导线
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 修改建议 发帖人:LGBXC 发帖时间:2024-05-19 19:56:00
- 谈谈专业版立创EDA改进建议
- 使用专业版EDA画原理图时,很多条信号线网络标签类似,为了少打几个字母,采用复制修改的方式,结果弹出以上错误,每粘贴一次都弹出一次窗口,好烦哦。另外复制网络标签无法放置在空白地方也好不方便,建议修改一下。另外不能同时打开两个工程,两个工程之间的原理图和PCB不能相互复制内容,我就想问问这样设计不觉得不方便吗?意图何在?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 专业版EDA,建议,改进 发帖人:德力控自动化科技 发帖时间:2022-01-27 09:27:00
- 用嘉立创自己的封装库,还提示焊盘过小,然后让嘉立创的工程师去改图?何苦?
- 下面的是我的可制造检查结果,除了那个15uh的是按规格书上画的,其他都是嘉立创的官方库,结果还是提示焊盘有问题,大水冲了龙王庙么?嘉立创对这个社区的响应老实说,做得够差,一个问题挂在上面可以几个月都没人回一下,我认为我的建议至少还是值得版主回复一下的.这样是浪费我们的时间,也是浪费嘉立创工程师的时间.这种双输的事情,为啥就持续下来,乐此不疲呢?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 建议 发帖人:张e 发帖时间:2020-10-20 18:03:00
- SMT的工艺检查能不能前置?在开始投板之前就检一遍?
- 现在的问题是如果在SMT的工艺检查里遇到问题,需要返工,另外之前在PCB下单等做的事情都成了无用功,反而更麻烦.这个文件名就不能用了.如果开放一个功能,让用户先检测自己的板做SMT会有什么问题,PCB方面也是一样.虚拟的走一遍流程,比如器件有没有,元件位置是否太近,确定了再发过来做,这样大家都省事.你们也没必要一次一次的确认图纸嘛.器件可能有一个抢物料的问题,不过这个应该是很少发生的,基本选料都不会去选哪个只有几个的料,虚拟的不锁定库存,实在遇到虚拟时有,实际下单没有,那就自认倒霉好了,那也省了好多事啊.另外请把PCB确认中曾经遇到的问题写一个清单,这样我们发图时会先对照一下,这个也是大家都...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 建议 发帖人:张e 发帖时间:2020-10-16 09:28:00
- 关于新版的一点建议
- 菜单栏改文字的设计很不好,图标形式更加直观,而且太多常用的功能收进二级菜单操作上效率很低,,“重做”这个快捷键ctal+y这两个键这么远,真的没法单手操作,工程/克隆工程也不能重命名,导出gerber文件也不能选择不导出某些层,比如不需要做顶层丝印,可以不导出
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 建议 发帖人:电离状态 发帖时间:2020-08-18 20:58:00
- 第3次建议
- 1.导出DXF,线路丢失。线路/字符/开窗没有分层2.没有在原理图的情况下,直接新建PCB.无法直接批量更改元件封装(LED行业,同一种板,更改灯珠,位置不变)(目前只能多次放置新元件,手动输入坐标)3.没有在原理图的情况下,元件封装无法更改(目前只能放置新元件,手动输入坐标)4.默认尺寸标准,原理图导入到PCB或直接新建PCB。单位是MM,但栅格尺寸,网格大小还是mil的5.PCB直接放置焊盘时,找不到属性更改,如大小,层次
- 所属专栏: PCB设计 标签: 改良PCB建议 发帖人:好看的小哥 发帖时间:2020-05-26 17:56:00
- 改进立创EDA的建议
- 个人有个改进立创EDA的建议,就是目前的立创EDA不支持导入彩色图片,只有下图这种导入图片方式.建议添加导入彩色图片对象功能.支持导入彩色图片有以下两个好处.1.就是画异形板方便.可以用实物图进行缩放来画.2.立创EDA无形就多了个抄板的功能.在PADS上是直接支持插入彩色图片对象的哦.立创的效果图:PADS上的效果图:
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 改进立创EDA的建议 发帖人:执着成就梦想 发帖时间:2019-06-04 18:15:00
- 力创EDA使用bug记录和功能改进建议
- 力创EDA使用bug记录和功能改进建议,体验了一下,觉得力创EDA这种模式大有前途,同时希望更加改进,提高工作效率
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 力创EDA bug 改进 建议 发帖人:飞奔的乌龟 发帖时间:2019-05-29 09:33:00
- 现在做贴片时还是需要每个器件都指定对应哪个物料吗?
- 之前投板,如果没被系统识别,要手工指定,必须要一个一个元件去对应,如果你是做LED灯板,然后灯没被识别,哈,你惨了.系统难道不能统一指定吗?或者有个+,-号可以单选,多选或全选,某一种器件的对应物料?有段时间没投了,有改进吗?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 建议 发帖人:悠悠球主 发帖时间:2018-10-18 21:47:00
- 请商城改进下架产品处理方式!
- 我在嘉利创采购很多物料(皇冠会员了),但是当把很多公司的量产生产资料都改成嘉利创物料后,你们悄无声息的把产品删除下架了。。。。个人认为你们为了优化供货、提高品质、提高利润等等因素删除下架物料都没问题,但是起码要留着原本的物料界面和物料手册给我吧(类似于淘宝的快照,只是标记禁止购买了),这样你们删了之后起码找替代也方便,像现在直接物料消失也太简单粗暴了吧,完全不考虑客户感受。建议今后下架、退市物料保留原网页、照片、封装手册,仅仅标记禁止购买,人性化点有推荐代替元件更好。器件搜索时候默认不显示下架物料,专门有个复选框(包含下架物料)才能搜索到下架的。另外你们的电阻电容搜索方案也不行,举个例子,请...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 建议 发帖人:炖粉条 发帖时间:2017-08-16 20:11:00