结果:找到"倍福",相关内容19条
- Ti450福禄克FLUKE热像仪
- Ti450FLUKE福禄克热像仪TI450热像仪简介:JIANG•FlukeTi450**对焦–每个对象,无论远近–MultiSharp™多点对焦•MultiSharp™多点对焦生成热像仪整个视场内对焦的图像对焦是热成像*重要的一个方面,如果图像失焦,所提供的数据便可能不准确,从而导致错误诊断,让您遭受严重损失。利用FlukeTi450,您现在无需担心对焦问题。利用MultiSharp™多点对焦,您可以在整个视场内自动对焦图像,即使是完全模糊的目标也可以。这是因为热像仪会拍摄多幅图像并将这些图像合并在一起,让您清晰、准确地对焦近处和远处的目标。只需对准并拍摄即可。手动对焦–仅1个电机处在对焦...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Ti450福禄克FLUKE热像仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-07-08 21:30:00
- 美国FLUKE(福禄克)Ti450热像仪
- 美国FLUKE(福禄克)Ti450热像仪TI450热像仪简介:蒋•FlukeTi450**对焦–每个对象,无论远近–MultiSharp™多点对焦•MultiSharp™多点对焦生成热像仪整个视场内对焦的图像对焦是热成像*重要的一个方面,如果图像失焦,所提供的数据便可能不准确,从而导致错误诊断,让您遭受严重损失。利用FlukeTi450,您现在无需担心对焦问题。利用MultiSharp™多点对焦,您可以在整个视场内自动对焦图像,即使是完全模糊的目标也可以。这是因为热像仪会拍摄多幅图像并将这些图像合并在一起,让您清晰、准确地对焦近处和远处的目标。只需对准并拍摄即可。手动对焦–仅1个电机处在对焦...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 美国FLUKE(福禄克)Ti450热像仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-12 20:33:00
- ,可替代ST,GD,雅特力,不缺货,不缺货
- 今年全球遇上了芯片史上百年难得一遇的缺芯大行情,我司做为国民企业,所以芯片按原价出售,绝对真实。台积电流片,华天,长电全年包线封测,合不合适大家就看各自的产品,算是给国人谋福利吧,推荐的产品都不缺货。MH1903RAM1MB/1MBflash.集成丰富资源,出货量大。M4安全核MH1903SRAM640K、4MBFLASH.MH2020CRAM64K/512kflash通用MCUM3MH1902TRAM128K/1MBflash,通用MCU.M3MH1608DNFC非接芯片8200H蓝牙双模芯片BLE:30KSPP:70K8100蓝牙BLE芯片BLE:60K国产芯片的引领者:广泛应用于:微型...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国民企业的福利,32位 MCU不缺货 发帖人:MH1903 发帖时间:2021-06-19 16:18:00
- 今日份惊喜|教你如何用一颗ESP32MCU打造低成本彩屏方案
- 自从上次许多小伙伴收看了我们玩转ESP32彩屏的直播后,一直意犹未尽。很多伙伴对它的高水平低功耗,集成2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模的特性感到惊喜不已,有部分伙伴兴匆匆把ESP32买回家试玩。话说,这样一款为物联网应用而设计,同时具有超高射频性能、稳定性、通用性和可靠性的MCU,到底有多神奇呢?除了小伙伴自己探索出来的功能外,其实ESP32还是一个很有故事的MCU。当然,想要知道它所有的玩法,你必须足够了解它。同时ESP32比较高冷,只允许了解他的朋友倾听他的故事哈哈哈。这不,我们的老板,他平时就很爱玩,为此和ESP32约定,今天晚上19:30在直播间和大家见面,并向大家详细介绍一下ESP...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 直播 福利 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-06-17 16:50:00
- 怎样修改三极管放大倍数HFE?
- 近日在仿真三极管晶体振荡电路的时候,想调整三极管的放大倍数,发现竟无处调整,哪位大侠给指指路?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 三极管 HFE 放大倍数 振荡 发帖人:芝麻龙GFY 发帖时间:2021-01-02 12:10:00
- “科技自动化”理念是倍福不懈的追求
- 倍福始终坚持基于PC的控制技术,从1980年公司成立开始,研发了大量的创新产品和解决方案,这正是Beckhoff得以持续发展的原因所在。其早期提出的概念业已成为许多自动化技术的标准,且被成功引入市场。Beckhoff倍福公司基于PC控制技术的理念和Lightbus系统、总线端子模块以及TwinCAT自动化软件的推出,在自动化技术领域有着里程碑式的历史意义。在传统控制行业,这些产品已被视为高性能的解决方案,从而被广泛接受。EtherCAT—实时以太网解决方案—是一种具有前瞻性的高端技术,是前沿控制理念的新生代产物。“科技自动化”理念已成为Beckhoff倍福不懈追求的目标,并将创新精神融入硬件...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 倍福 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-02-26 11:15:00
- 这种常用料为何涨价这么多!
- 之前是0.12元,现在涨价成0.93元。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 7.75倍涨价! 发帖人:binspace 发帖时间:2018-10-19 08:11:00
- 出FLUKE福禄克F175万用表
- 联系人:薛晓13650454345(同微信)价格另仪公司长期回收各类电子仪器仪表,如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!回收个人闲置仪器仪表,回收工厂待处理设备。业务范围:仪器销售、仪器回收、仪器维修、仪器租赁、计量、校准等经营品牌:Agilent/安捷伦、HP/惠普、Keysight/是德科技、Tektronix/泰克、Keithley/吉时利、FLUKE/福禄克、Chroma/致茂、Topcon/拓普康、KonicaMinolta/柯尼卡美能达、Kikusui/菊水、Prodigit/博计、Hitachi/日立、Hioki/日置、R&S罗德与施瓦茨、Lecroy/力科、Adv...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 出 FLUKE福禄克 F175 万用表 有需要的联系 发帖人:迷人的小妖精 发帖时间:2018-09-13 16:12:00
- 提前祝大家2018年新年快乐
- 年假马上就要来了,非常感谢立创提供了这个平台,使我们的开发更简单,更效率;在平台上认识了很多朋友,也完成了很多项目。在接下来的新的一年了,希望立创越来越好,结交的朋友越来越多,福科电子设计公司借助嘉利创平台提前给大家拜年了~~~祝大家新的一年里,有公司的订单多多的,上班的工资高高的,没女朋友的找到女朋友,有女朋友的早日结婚,结了婚的早日生孩子,生了孩子的就要多多挣毛毛了;大家2018年狗年旺!旺!旺!
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 新春祝福 发帖人:FOCUS电路设计 发帖时间:2018-02-10 07:48:00
- 关于福建省部分快递调整通知
- 尊敬的立创商城客户:应快递公司要求,自即日起至9月10有部分快递单将受到影响(如接到新通知将更新此公告):顺丰:液体、电池所有运输方式停运,快递必须实名制。禁制使用X女士、X先生等名称。速尔:发往福建省的快递停运。优速:发往福建省的快递停运。EMS:发往福建省的快递停运(2017-08-28起)。为了保证您的订单正常送达,请使用真实姓名,如因此原因造成快递运单被退回、扣留,立创商城不承担任何责任,敬请谅解。立创商城2017.08.15
- 所属专栏: 立创动向 标签: 福建 通知 快递 发帖人:立创商城IT运营 发帖时间:2017-08-15 17:23:00
返回