结果:找到"做一款串口服务器(带IO接口)",相关内容1000条
  • 做一款modbus气体传感器
  • 需求:1、该主板需接入3种气体探头,各气体探头独立2、测量的数据存入对应的寄存器内3、设备能通过拨码修改地址和波特率,也能通过相应寄存器修改地址和波特率4、PCB根据外壳独立设计5、主板DC24V供电有相应经验的大佬来聊Everest907
  • 所属专栏: 项目外包 标签: modbus气体传感 发帖人:会抽筋的虾 发帖时间:2022-10-25 16:55:00
  • 做一款串口服务器(带IO接口)
  • 需求如下:1、配置2个RJ45口,实现TCPServer或TCPClient接入主站2、配置8个或116个标准modbus接口,实现接入主站或从站设备3、板卡需预留各485和IO口状态指示灯,届时会外联至1U设备正面显示4、该板卡宜能配置相应的web界面,可以修改各串口的通信方式及端口等信息5、板卡具备IO功能(8路或16路IO)请精通的大咖私信,威Everest4005
  • 所属专栏: 项目外包 标签: IO 发帖人:会抽筋的虾 发帖时间:2022-10-22 21:04:00
  • 代做一款PLC
  • 代做1款PLC,要求:1、PLC的布局按照我的布局需求;2、PLC需要有一个网口,支持TCPServer或TCPClient;3、具备2个485接口,可以作为主站或从站传输或接收数据;4、具备1个232接口,用来接触摸屏用有意者联系,诚心做,希望来个诚心的大咖!!!
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 代PLC 发帖人:会抽筋的虾 发帖时间:2022-10-18 21:25:00
  • GP232RL国产USB串口如何兼容FT232RL开发资料
  • 32r是最新加入ftdi系列usb接口集成电路设备的设备。232r是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的ft232r相比它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: USB 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-14 14:32:00
  • 蓝牙串口助手+HexCom-V1,串口调试利器!
  • 今天给大家推荐一个手机端的VXapplet:蓝牙串口助手,再配合一款蓝牙硬件HexCom-V1,实现日常串口调试功能。蓝牙串口助手搭配HexCom-V1,它是如何工作的?蓝牙串口助手是一款小巧、简单的串口调试工具。它摆脱了传统笨重的PC,用手机的屏幕当做调试界面,用VXapplet当做上位机软件,无需要下载,打开即用。自定义ASCII/HEX键盘,指令收藏、好友共享、历史记录导Excel文件等功能,再配上一款蓝牙硬件,让硬件工程师的串口调试工作更敏捷。下面介绍主要功能:现在VXapplet中可以连接蓝牙设备的VXapplet有一堆,但大多都是拿官方的代码改了个输入框,能用,但极期不方便,这款...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 助手 发帖人:老布朗Brown 发帖时间:2021-02-19 14:59:00
  • FT232RLFTDIUSB转串口芯片SSOP28可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式
  • 基本功能FT232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。基本参数FT232RL,采用SSOP封装方式。基本功能:FT232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。基本参数:FT232RLFT232FTDI原装USB转串口芯片232SSOP28https://detail.1688.com/offer/99600559.html?spm=a26286.8251493.description.2.14f025b2JXSrnzFT232RL,采用SSOP封装方式。工...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FT232RL USB转 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-05 10:17:00
  • 改进型TTL串口收发电路
  • 由于单片机TTL通讯距离短,可又不想用485,情急之下搞了四不像来延长通讯距离,还兼容电平转换;原理:发送端经PMOS倒相扩流后输出,接收端经RG1/RG2分压后,由NMOS倒相还原数据;RG1/RG2的作用是降低线路阻抗,以达到抗干扰的目的。设计距离50米,一台主机可带动20台从机,主机任意;理论没有问题,大家有什么看法?欢迎指正。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:水上漂老张 发帖时间:2018-10-17 14:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: