结果:找到"元件方向问题",相关内容1000条
- EDA拖拽元件和位移元件改进
- 今天用EDA设计了一款板子发出去,铜箔的复制功能非常好用,整体都好,专业版客户端略微有点卡顿延迟,我的元件不多。我担心的是后续设计多料板时,卡顿是否会更厉害,相对传统的EDA设计软件,感觉就是油车和电车的使用体验。今天使用下来,有2点建议(或许是自己不知道怎么设置造成的误区):1、希望拖拽元件时,元件能自动粘黏鼠标,按下左键或Esc时才释放。2、用现有方法按住M使元件粘黏鼠标后,希望小键盘的上下左右键能对元件进行微调,比如,按以下->,元件向右移动一个栅格。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件拖拽 方向键控制元件位置 发帖人:繁华落尽的江湖 发帖时间:2024-04-11 18:32:00
- 立创EDA专业版在导出.step文件时,本地库的3D模型(.STEP)丢失
- 您好:我今天设计完电路板想导出3D文件进行渲染,但是发现几个自己导入3D模型(放在本地库中的.STEP)的电感总是丢失,不知道是什么情况?这些模型已经在3D管理器中绑定,可以正常预览,也可以导出OBJ的时候显示,只是导出的STEP文件中没有。预览:导出OBJ:导出STEP:
- 所属专栏: PCB设计 标签: 软件问题 发帖人:Eric00GUET 发帖时间:2023-08-21 15:56:00
- 求问实现换向接线问题,该怎么接线或者有其他方式
- 图片
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 求问实现换向接线问题 发帖人:qwxzt 发帖时间:2023-08-06 20:09:00
- 将AD中画好的原理图库与封装库导入立创EDA怎么弄
- 以前一直用的AD软件,现在准备专用立创EDA,请问我之前AD软件里面的封装库要怎么导入立创EDA里面啊
- 所属专栏: 使用教程 标签: AD元件库导入问题 发帖人:HWnb 发帖时间:2023-01-30 16:37:00
- 关于立创EDA板框的问题
- 立创EDA软件创建的板框不能对走线进行约束,需要怎么设置,高手帮忙解答下,谢谢!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 软件问题 发帖人:Aladdin 发帖时间:2020-08-01 08:49:00
- AD库文件问题,请大家指导
- 做了个封装,出现了如图这样的问题,元件的白色地方大于元件的本体大小,这个是哪里出问题了?怎么解决呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: AD库文件 问题 发帖人:check陈 发帖时间:2020-07-24 11:30:00
- 急急急!!!SMT贴片封装的方向问题
- 咱们SMT的基础库里面的所有元器件,用立创的封装库,可以保证封装里的0度方向与实际物料的0度方向是100%相同的吗?如果是扩展库里的芯片器件,很多物料的datasheet里面并没有标出编带/托盘上物料的0度方向,我们工程师也比较少接触到物料,不清楚实际的0度方向,那么我们该如何选择0度方向去做封装呢?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: STM 方向 发帖人:mars4zhu 发帖时间:2020-04-29 18:28:00
- 封装管理器元件怎么观看
- 请问:封装管理器所显示元件是哪个方向的,以S8050为例,似乎从顶部看下去才能与规格书相符。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 元件方向问题 发帖人:zzp249 发帖时间:2019-12-29 15:47:00
- 电路硬件问题TC6291升压芯片
- 我想问一下,我用TC6291这款升压芯片,我拉高使能引脚EN,能正常输出电压;但是我拉低EN引脚时,它却不能关闭芯片,还是会输出电压。这是怎么回事?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件问题 发帖人:A1小唐 发帖时间:2019-06-25 14:02:00
返回