结果:找到"光敏电阻器",相关内容1000条
  • 各位佬,想问下柔性分布式压力传感器要怎么测电阻阻值呀
  • 我的电路图如下,有一个4*4的电阻矩阵,我这里用面包板搭了个demo,利用mega2560的数字IO口列选电阻,然后四路adc一起测电压采样原理如下,电压探针的位置接四路adc,上面四路列选,当选中该列时置低电平,其余列置高电平出现了一个问题,就是我在按压左下红色框框住的压敏电阻时(电阻和压力成反比,压力增大,电阻减小),红色电阻对应的那路adc不变,其他三个蓝色电阻对应的那三路adc测出来的电压变低了,我不是很理解为什么有没有佬可以教教我怎么测这个东西的电阻//测得电压array([[4.99755859,4.99755859,4.99755859,4.99755859],[4.99755...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 矩阵 矩阵 压力传感 发帖人:Zhangzr 发帖时间:2024-06-20 22:16:00
  • 这个继电器灭弧电阻电容如何取值合适?
  • 继电器是12V/30A的六脚,用来控制门锁,常闭门锁电机接地,得电后门锁电机接通正极,实测电流有18A左右,因电流较大容易烧触点,输出端并联一个瞬态二极管(15V击穿),另一组电阻和电容
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 继 灭弧 发帖人:追梦小子 发帖时间:2023-09-15 03:18:00
  • 松下推出高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列(免费领取新品)
  • 近年来,以汽车领域和工业领域为中心,对元器件如何对应高耐热和高可靠性提出了强烈的要求。松下电器针对这些要求,推出可对应严苛热环境的高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列!为了让大家更好地了解产品,这里特别准备了样品供大家申请,请务必看到最后哦。详细产品视频,点击链接进行观看:https://www.bilibili.com/video/BV18L411W7fQ?share_source=copy_web产品特点①高耐热性:●最高工作温度从155℃提高到175℃●额定工作温度从70℃提高到105℃(直到105℃,仍能100%保证额定性能)②高可靠性:在-55℃/+175℃的热冲击试验中保证10...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-06 15:04:00
  • 瓷管电阻器的作用及使用注意事项
  •   瓷管电阻器的基本介绍  瓷管电阻器,功率型的线绕电阻器标准阻值允许偏差±5%(J级)±10%(K级),根据客户的需要可以提高更高的精度产品,比如是±1%(F级)±2%(G级)温度系数:≤±350ppm/℃环境温度-55℃~+155℃表面耐温300℃,最高耐温800℃,电阻表面是为涂覆绝缘树脂漆,材质均是环保型的产品,采用立式波纹绕制,可以降低寄生电感,增强散热的功能,减少体积,延长使用的寿命等特点,该电阻是固定式或者是可调式可以设置两个或者是更多个具有良好导电性的接线端子,也能够根据不同的客户需要设计以及制作出客户所需要的产品。  瓷管电阻器的作用  1、瓷管电阻器它能够采用耐高温陶瓷管...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 瓷管 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-18 14:12:00
  • 电阻坏了是否可以直接连以及怎么检测
  •   电阻坏了可直接连吗?  电阻坏了不能直接连,电阻是降低电压的,直接连会电阻电路不能正常工作,严重的可能会烧毁电路。  图  电阻坏了如何测出来?  相信大家都知道,一个产品由于种种原因,有好的也有坏的,电阻也不例外。因此,懂得检测电阻的好坏是很重要的一个方面。那么您知道如何检测电阻的好坏呢?下面小编为您介绍:  检测电阻好坏的方法:  一、外观检查  查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于电位器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常等。  二、万用表检测  1、用指针万用表判定电阻的好坏时,要先选择测量档位,再...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-10 14:25:00
  • 热敏电阻器的介绍和替换原则
  •   光敏电阻器是由硒,硫化镉,硫化铝,硫化铋,硅等等制成的一种特制电阻器,电阻率会随入射光的强弱而变化的电阻器,因为这一特性,所以光敏电阻器是不能用在光电线性变化电路中的。  光敏电阻器除了上述特性,还具有很多优点,比如高灵敏度,体积较小,重量轻,电性能稳定,而且价格便宜等,因此广泛使用在光电控制(路灯控制电路),光控开关,光电耦合,光电自动检测,电子验钞机等等以及可见光波段点控制上。本文主要讲的是光敏电阻器型号表示,应用范围和代换原则。(下图为常见光敏电阻器外形图)  光敏电阻器通常用数字表示序号,以区别该电阻器的外形储存及性能指标;根据型号可以分为三部分:  第一部分字母表示主体  第二...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 热 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-12 14:46:00
  • 如何检测光敏电阻器的好坏
  •   光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光敏电阻器是利用半导体材料(硫化镉晶体)的光电导效应制成的一种阻值随入射光的强弱而变化的特殊电阻,其特点是内部的光敏层对光线非常敏感,光线照射弱时电阻增大,光线照射强时电阻迅速减小。由于不同半导体材料制成的光敏电阻有不问的光谱特性,故光敏电阻有可见光(硫化镉晶体)、红外光(砷化镓晶体)和紫外光光敏电阻(硫化锌晶体)三种,它们广泛应用于光的测量、光的控制和光电转换等领域,如各种光电自动控制系统(如路灯自动控制、电视机亮度自动调整等)、紫外线探测器、红外光夜视器、无损探伤器等。  光敏电阻由光敏层、玻璃基片(...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-11 14:23:00
  • 一些村田的器件需要的进来看看
  • 之前项目剩余,都是全新未拆的,塑料袋都在。需要的可以自带价格,也可以谈价格。LMSP33AA是4整盘,其他都是一盘
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 村田,滤波,RF,热 发帖人:wyh0012 发帖时间:2018-06-30 11:59:00
  • 专业电子元器件工厂-怡华科技有限公司
  • 怡华科技有限公司历经10多年的不断发展,始终致力于为客户提供优质的产品和优质的服务。已经成长为一家被全球客户广泛认可的优秀的电子元器件供应商。公司每年投入超过销售收入10%的研发费用,以确保为客户提供优质的电路解决方案。怡华科技致力于提供消费电子、汽车电子、无人机及机器人、交通设备、通讯设备、安防设备、电子/电力设备、计算机及周边设备、电源模块、汽车电子以及家电等行业解决方案。目前公司客户覆盖中国、北美、南美、欧洲、亚洲及非洲等区域。公司主营产品包括:TVS瞬态电压抑制二极管、MOV压敏电阻、PPTC自恢复保险丝、GDT陶瓷气体放电管、ESD静电保护元件、TSS半导体放电管和SPG玻璃气体放...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 压/陶瓷气体放管/陶瓷管/自恢复保险丝/静保护原件/热 发帖人:Uchip 发帖时间:2018-03-30 10:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: