结果:找到"光模块厂商",相关内容1000条
  • 易天带你了解2020年光模块行业的发展趋势
  • 现5G网络的逐步部署和大量数据中心升级网络速率,使得光模块产业快速发展。中国作为全球最大的通信市场,在整个光模块产业链中,上游的光芯片和电芯片的设计制造环节,中国占全球份额还不到10%;处于中游的光模块制造商约占全球的三成;而下游的设备商,华为、中兴、锐捷、烽火等企业已占全球的五成左右。纵观整条产业链,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家列出3点光模块行业的发展趋势。1、5G承载网规模建设,电信光模块需求将大量增加2019年6月,工信部向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放5G牌照,5G网络的筹建也正式拉开了序幕。根据数据显示,从2019年开始,三大运营商整体在5G规模建设的拉动...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 行业 市场 制造 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-10 18:19:00
  • 盛夏将至,你知道怎么为光模块散热吗?
  • 盛夏将至,天气开始变得格外炎热,人在高温情况下都会中暑出毛病,光模块亦是如此,如果你不想机房的光模块热到出毛病,那跟小编一起了解下怎么避免光模块温度过高吧。1、确定光模块的工作温度范围光模块的选择需要根据应用场景来进行选择不同工作温度等级的光模块,避免光模块因恶劣环境导致不能正常使用。一般来说,企业网、数据中心等网络环境可以使用商业级光模块,因为室内数据中心的温度可以控制,室内机房中可以配备空调和温湿度控制器来控制机房内设备的工作环境温度,从而确保光模块的实际应用环境温度在光模块可接受的温度范围内。若用于工业以太网和户外基站,由于工作温度范围较大,室外温度多变,为确保光模块正常运行,需要选择...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 工业级 业级 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-30 18:06:00
  • 迎5G,国内光模块厂商大盘点
  •   由于5G商用的到来,光通信领域将在2020大放异彩。就光通信设备来说,其上游包括了光模块、光有源器件、光无源器件以及光芯片等细分业务。产业链上下游100G光模块规模商用已成定局,同时运营商初步明确了5G网络承载需求,明确指出25G/100G/400G光模块新需求将成为5G时代光通信的主流。那么国内有此资质的光模块厂商有哪些呢?  易飞扬Gigalight:深圳市易飞扬通信技术有限公司重点聚焦发展DCI光互连技术、高清视频光传输技术、5G光网络技术、相干光通信技术和硅光芯片集成技术研究。立足于成为全球光网络中间件最优秀的提供商和设计集大成者。致力于为互联网运营商、电信运营商和网络通信设备商...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-03-05 14:33:00
  • 什么是GBIC光模块?什么是SFP光模块?有什么不一样?
  • 一般客户向我们询价千兆光口模块,我们脑海里浮现的都是SFP模块,但是我们却忽略了另一种千兆光口模块——GBIC。为什么GBIC会渐渐被SFP取而代之呢?它们之间有着什么样的关联及区别呢?让我们一起来回顾一下它们的发展“前世今生”吧!什么是GBIC光模块?GBIC(GigaBitrateInterfaceConverter)是千兆位接口转换器的简称,在上世纪90年代光模块生产厂家相当流行。其设计上可以为热插拔使用,采用SC接口。是一种符合国际标准的可互换产品。采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场分额。什么是SFP光模块?SFP是SmallForm-Factor...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 千兆 生产家 SFP GBIC 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-19 15:44:00
  • 最新消息:阿里巴巴将引领国内高速光模块市场
  • 转摘:国内高速光模块需求或启动:从国内主要互联网公司阿里巴巴、腾讯和百度的资本开支情况来看,自2015年起,这三个互联网公司加大了资本开支力度,主要是用于投资建设数据中心。需要值得注意的是,国内互联网公司也在开始学习亚马逊公司的数据中心布局模式,例如阿里巴巴和腾讯。亚马逊公司每个区域会设置2-4个可用区,每个可用区大约至少有3000个机架。这样的布局模式,将会对于数据中心内部网络以及数据中心之间的交换网络连接速率有着较高要求,也就是需要叶脊网络。因此,我们认为,国内高速光模块需求或启动。转摘:阿里巴巴将引领国内高速光模块市场:从资本开支情况来看,阿里巴巴的资本开支规模显著领先腾讯和百度。根据...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 阿里巴巴 高速 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-06 18:25:00
  • SMT贴片的工艺流程
  • 公司为了让我们更好地发展,了解更多产品器件信息,特地安排我们去原材料供应商那里学习SMT贴片的工艺流程。分享信息如下:SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(SurfaceMountedTechnology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称。PCB(PrintedCircuitBoard)意为印刷电路板。流程:SMT基本工艺构成要素: 锡膏印刷-->零件贴装-->过炉固化-->回流焊接-->AOI光学检测-->维修-->分板-->磨板-->洗板。1.锡膏印刷:其作用是将...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SMT 制造 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-05 18:59:00
  • 光模块的工作原理是怎样的?
  • 由于微电子技术、有源和无源光器件技术的发展,光收发一体模块近年来已经成为普通光模块的主流产品。虽然光模块的封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。我们今天就来了解并探索光模块的工作原理。光模块简介光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心器件。主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。光模块结构光模块由光电子器件、功能电路和光接口等数个部分组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块分类光模块可以分为光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。光收发一体化模块主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测以及限幅放大判决再生...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 生产类型 结构 分类 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-04 16:53:00
  • 分享思科交换机上用得较多的SFP光模块及GBIC光模块
  • 五一小假期结束,今天易天光通信给大家充充电关于思科交换机设备上用得较多的千兆SFP光模块和GBIC光模块;SFP(SmallForm-factorPluggables)可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP光模块体积比GBIC光模块减少一半,可以在相同面板上配置多出一倍以上的端口数量。由于SFP光模块在功能上与GBIC基本一致,因此,也被有些交换机厂商称为小型化GBIC(Mini-GBIC)。Gigac提供的SFP系列产品兼容目前所有主流设备公司的产品,并在其产品上进行过严格的测试,性能指标符合各项要求。尤其是H3C2008年4月以后生产的设备对模块有加密解密的功能Gigac的SFP也能...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: sfp GBIC 生产 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-02 17:54:00
  • 光模块参数测试:发射光功率、接收灵敏度等这些模块参数需要知道
  • 一个光模块的成品,看似简单。其实生产一个产品,是需要经过多道的检测的。在测试中,有几个参数是非常重要的,只有这些参数符合相关标准,才能使光模块性能最佳。您知道是哪几个测试参数吗?现在让我们细细道来吧!1.发射光功率发射光功率指发射端的光强度,以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。2.接收灵敏度接收灵敏度指可以探测到的光强度,以dBm为单位。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。3.偏置电流为了使激光器LD高速开关正常工作,必须对它加上略大于阈值电流ITH的直流偏置电流IBIAS,直接用BIAS表示。BIAS过大会加速器件的老化,BIA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆多 参数 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-23 16:29:00
  • 工业级光模块与商业级光模块有什么区别?
  • 作为一个光通信的从业者应该都要了解,光模块的工作温度,会影响着整个光模块的各项参数。根据光模块的工作温度,光模块有工业级和商业级之分,那么何谓工业级与商业级呢?它们之间又有哪些区别呢?1.工作温度商业级光模块:0~70℃工业级光模块:-40~85℃2.应用环境商业级光模块:是市场上最常见的、应用最广泛的产品,比如室内机房。工业级光模块:是应用相对较恶劣的环境中,工作温差很大,其最基本的工作条件是,必需满足零下40度和零上85度的温度要求。比如野外偏远山区、隧道等。3.芯片承受温度商业级光模块:TO-CAN能承受的温度范围在0~70℃工业级光模块:TO-CAN能承受的温度范围在-40~85℃4...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 制造 工业级 业级 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-14 15:44:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: