结果:找到"光模块测试仪",相关内容1000条
  • AnritsuMT8870A无线测试仪
  • AnritsuMT8870A无线测试仪产品简介AnritsuMT8870A无线测试仪通用无线测试套件MT8870AAnritsuMT8870A无线测试仪专为智能手机、平板电脑和无线模块大批量生产测试应用而设计支持适合WLAN、蜂窝、蓝牙及其他短距离通信应用小巧底座内包含4个高性能模块支持多个无线标准的同时测量单个许可即可实现所有安装模块的相关功能TRX测试模块MU887000A/MU887001A日本AnritsuMT8870A通用无线测试仪jiang通用无线测试套件MT8870A专为智能手机、平板电脑和无线模块大批量生产测试应用而设计支持适合WLAN、蜂窝、蓝牙及其他短距离通信应用小巧底座...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Anritsu MT8870A无线 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-16 21:52:00
  • 公用测试板开源硬件
  • 公用测试板上设计有2路RGB灯,6路0603灯,冷暖光灯各1路,按键6个,2排30脚插针,TYPC供电,3,3V,5V输入或输出引针,1路ADC检测。可用于模块或其它芯片调试,学习,辅助开发设计。希望和更多硬件爱好者相互学习。原理图如下:点击可编辑原理图BOM可以从图纸直接导出,冷暖光还没有调试,冷暖光的灯需要重新选择,冷暖光部分的电路还未验证其可行性,有兴趣的朋友可以帮忙验证一下,谢谢PCB:点击可编辑图纸
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 物联网板,公用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-06-28 17:10:00
  • 日置IM3533LCR测试仪
  • 日置IM3533LCR测试仪主要特点JIANG●基本精度±0.05%,测量范围广(DC,40Hz~200kHz,5mV~5V,10μA~50mA)。●在例如C-D和ESR这样的混合测量条件下,不间断测试,速度比以往产品快10倍。●内置的低阻抗高精度模式可有效测量低感应或铝电解电容的等效串联电阻。●(测量速度是以往产品3522-50的10倍,大大提高了反复性和稳定性)●专用模式,用于测量变压器线圈比率,互感系数和温度补偿DCR。●频率扫描测试(仅IM3533-01)●除标准0m/1m以外的2m/4m电缆设置。●内置比较器和BIN功能。●2ms的快速测试时间技术参数型号IM3533IM3533-...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 日置IM3533 LCR 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-06-27 21:26:00
  • 罗德与施瓦茨R&SCMW500宽带无线电通信测试仪
  • 简介R&S®CMW500(生产测试用)是一种紧凑型解决方案,能够对现有以及未来的无线设备(从基本移动电话到先进的个人数字助理(PDA))进行快而准确的生产测试。借助多技术平台,用户能够自始自终贯彻精益生产线的理念:单个测量仪器满足所有的射频测试要求。主要特点基本型号:通用RF功率计以及连续波(CW)发生器,带列表模式,方便快速校准无线设备用于发射机验证的矢量信号分析仪(VSA),带多重评估列表模式(MELM),方便快速校准无线设备用于扩展性接收机测试的矢量信号发生器(VSG):用于减少复杂信号的设置时间的ARB模式信号传递(网络仿真),以进行功能性样本测试双端口前端有助于zui大程度...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: CMW500 通信 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2022-02-16 17:47:00
  • 易飞扬200G/400G光模块测试仪有哪些功能?
  • 为满足用户对200G和400G高速光模块产品敏捷功能测试的需求,易飞扬推出了200G和400G两款光模块测试仪,两款产品都支持50GPAM4和25GNRZ调制技术。是一款功能齐全、操作简便的手持式误码仪,GUI界面友好。可以对误码率、误码计数器、时间、状态、模块的电源、速率的选择和PRBS模式提供清晰的监控。ERT误码测试功能误码率是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。在数据传输过程中,传输的一般是逻辑电平‘1’或者逻辑电平‘0’的码元。由于数据传输的信道中可能存在未知的噪声,受信道噪声的影响导致光模块接收的信号出现信息判决错误,把带有逻辑‘0’电平的信息判断成逻辑‘1’的信息,而产生...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-31 14:45:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • 光模块最基本的测试参数
  • 一个光模块的成品,看似简单。其实生产一个产品,是需要经过多道的检测的。在测试中,有几个参数是非常重要的,只有这些参数符合相关标准,才能使SFP光模块性能最佳。您知道是哪几个测试参数吗?现在让我们细细道来吧!1.发射光功率发射光功率指发射端的光强度,以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。2.接收灵敏度接收灵敏度指可以探测到的光强度,以dBm为单位。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。3.偏置电流为了使激光器LD高速开关正常工作,必须对它加上略大于阈值电流ITH的直流偏置电流IBIAS,直接用BIAS表示。BIAS过大会加速器件的老化,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 参数 SFP 温度 性能 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-03 17:06:00
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 40G 100G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
  • 光模块为什么要上机验证?
  • 光模块是一个很小的产品,看似简单。其实要经过十多道工序方能组装完成,然而,这时候也还不能出货。因为产品在出货前还要经过几道严格的测试,包括参数测试、老化测试、距离测试(实纤测试)及交换机测试。前面我们都有对前三项测试进行过详细讲解,今天我们主要来讲讲交换机测试。交换机测试,通俗地讲,也就是我们平常所说的上机验证。模块上级验证的目的就是为了验证模块能否在某款交换机正常工作。这需要把模块插到交换机上检测是否兼容,我司目前已购置多种品牌的交换机,有思科、华为、H3C、HP、Juniper、Alcatal、Mikrotik、VOLKTEK等,后续还将引进更多品牌的设备。光说不做假把式,下面我们来个实...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 思科千兆 交换机 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-05-14 17:38:00
  • 百科:光模块的参数有哪些?
  • 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: