结果:找到"光纤环形器",相关内容1000条
- 光纤适配器就是光纤耦合器吗,两者有什么区别?
- 在翻阅光纤组件的时候,我们总会看到两个分类,光纤耦合器和光纤适配器,这两大分类里面的产品有些部分还挺相似,如果不仔细辨别,可能就会看错。本文中将主要介绍光纤适配器的接口类型、结构,以及和光纤耦合器的区别。光纤耦合器,LC/LC双芯陶瓷套管,薄型一、光纤适配器的定义光纤适配器也被称为法兰盘或者光纤连接器,它的主要作用是用于连接光纤布线系统中的两个光纤连接器,通常被装配到各种适配器面板和机箱上,因此是一种十分重要的光纤连接部件,广泛应用于电视网络、局域网、视频传输、光纤通讯系统以及FTTH光纤入户。常规的光纤适配器分为带法兰和不带法兰两种类型,其中不带法兰的光纤适配器可直接卡在面板或者托盘等上面...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤适配器 光纤耦合器 光纤 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-21 17:26:00
- 一篇文章全面了解光纤放大器,EDFA,Hybrid混合器件
- 作为光通信关键器件之一,掺铒光纤放大器(EDFA)在各种网络和应用的演进中被推动着不断往集成化、小型化、多功能、低成本方向发展。在EDFA行业高速发展背景下,很多厂商也推出了实现EDFA技术竞争优势的Hybrid集成器件。混合光无源器件是将EDFA中最重要的五大功能器件,光隔离器(Isolator)、波分复用器(WDM)、增益平坦滤波器(GFF)、耦合器(Coupler)、TAPPD(分光探测器),集成了两种或以上的多种组合功能于一个器件中,实现相同功能前提下大大的缩小了器件的尺寸以及降低了成本。本文将进一步探索EDFA以及Hybrid器件的工作原理和应用。了解光纤放大器(英文缩小OFA:O...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤放大器,掺铒光纤放大器,EDFA 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2022-10-25 18:31:00
- 如何使用裸光纤适配器?
- 传统的光纤连接是将裸光纤按照一定长度装配不同光纤连接器,在工厂加工制成跳线,此工序包含了穿散件、光纤插芯组装、插芯注胶、胶体固化、光纤切割、去胶、粗磨、中磨、细磨、抛光等一系列复杂工艺流程。而在光通信中,时常会有需要临时连接裸纤与光纤设备的情况,在布线现场来进行跳线制成往往是来不及的。光纤熔接是一种办法,但需要熔接机,且只能解决两根光纤对接,不能解决裸纤与光纤设备接口连接的问题。裸纤适配器的使用能够直接用于裸光纤与其他光学器件的连接与耦合。什么是裸纤适配器?裸纤适配器是将裸光纤连接到光纤设备的媒介,适配器的一边是用于连接裸光纤,另外一边是光纤连接器。裸光纤适配器主要用于测试未经端面处理的裸光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-03-25 16:01:00
- 必须了解的确保光纤跳线品质的五大测试!
- 光纤跳线的品质影响着整个光纤链路,每条光纤跳线在出厂前都必须经过一些严格测试,那么跳线厂家都会做哪些测试来保证跳线的高品质呢?为了保证光纤跳线的品质,在出厂前一般都会进行以下五大类检测试验。一、插损/回损检测插入损耗和回波损耗是影响光纤跳线之类的关键参数。TIA标准中明确规范了光纤跳线的最大插入损耗为0.75dB(也就是能接受的最大值)。对于市面上大多数的光纤跳线而言,其插入损耗的正常范围在0.3dB到0.5dB之间,一些低插损的范围在0.15dB到0.2dB之间。回波损耗值表示为dB,通常为负值,因此回波损耗值越大越好,典型规格范围为-15至-60dB。按照行业标准,UltraPC抛光光纤...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-03-18 11:09:00
- 光纤环形器有什么作用?
- 在无线接入网中,环形器主要用于基站天线输出信号与输入信号的隔离。环形器、隔离器是5G基站中的一个核心器件,随着5GMassiveMIMO的大量增加,光纤环形器的应用需求量也将大幅增加。光纤环形器的主要特点是可实现单根光纤上的双向光信号传输。环形器的信号传输方向是不可逆的,一次只能在一个方向上将光信号从一个端口引导到另一个端口,光信号虽然可重定向方向但必须沿着一个方向按顺序通过端口。比如三端口的环形器光信号必须从端口1到端口2,然后传播到端口3。如下图所示三端口环形器的原理图,信号若从端口1输入,则从端口2输出;而信号从端口2输入,则将从端口3输出,其输出损耗都很小。光从端口2输入时,从端口1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤环形器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-01-05 15:53:00
- 光纤衰减器有什么作用?
- 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入光功率超强而使光接收机产生失真。光纤衰减器是通过光信号的吸收、反射、扩散、散射、偏转、衍射、色散等来降低光功率。比如光信号的吸收,将光纤衰减器设定一个可以吸收光能的工作波长范围,在这个范围内,其不反射光,减少不必要的回波反射,通过这种方式达到光功率的衰减效果。一般采用空气隔离技术、位移错位技术、衰减光纤技术、吸收玻璃法等技术来制作光衰减器。光衰减器的衰减范围在0~65dB。其中,目前市场上的固定光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤衰减器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-08-25 13:50:00
- 什么是光纤阵列FA(FiberArray)?
- 光纤阵列(FiberArray,简称FA),利用V型槽(V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列。光通信中的光纤阵列主要包括基板、压板、和光纤。通常在基板的基底切割出多个凹槽,将压板压紧和固定插入凹槽的光纤。光纤阵列对材料和制造工艺的要求非常高。光纤阵列主要依靠精密刻化的V型槽来实现定位。V型槽需要使用特殊的切割工艺来实现精确的光纤定位,将除去光纤涂层的光纤部分置于V型槽中,此过程需要通过超精密加工技术将光纤芯精确地定位在V型槽内,以减少连接损耗,再通过加压器部件加压并用粘合剂固定,端面经过光学研磨,形成光纤阵列。基板材料会影响光纤阵列的光学性质,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-07-22 10:30:00
- 光纤收发器的分类及网络应用介绍
- 光纤收发器作为光电信号的转换设备,现已成为当今社会通信领域中重要的技术设备之一。光纤收发器是一种将短距离的以太网电信号和长距离的光信号进行转换的通信设备,它一端是光纤接口,一端是以太网接口。光纤收发器的出现是为了弥补网线的传输距离短的问题(最大不超过100M),在学校、小区、高楼、商业广场等应用场景下无法仅仅用网线来布线,这就需要光纤来延长传输距离。于是,光纤收发器(光电转换器)就诞生了。光纤收发器具有频带宽、损耗低、延时短、工作性能可靠、成本低、维护方便等特点。按使用光纤的性质可以分为单模光纤收发器和多模光纤收发器,单模收发器的覆盖范围在20KM-120KM,多模收发器仅550M-5KM;...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤收发器 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-17 16:13:00
- 数据中心、电信机房如何防止未经授权或误操作插拔光纤端口?
- 在管理人员比较复杂的大型数据中心或多部门联合大型电信机房等,对于如何保障光连接不受到一些误操作、端口误插拔等是布线必须考虑的问题。有些跨部门协作的机房,如有某部门操作员需要进入操作时,必须会有其他部门的在旁边看着,以防止自己部门管辖范围内的光连接受到误操作而中断连接。带锁连接器正是基于这种安全需求下推出的产品。在普通光纤连接器的基础上研发出的带有独特的锁定和解锁工具,用于锁定专用的端口插拔,防止被其他人员误插拔,提高了整个网络的安全性。安全带锁光纤连接器是如何操作的?可以看看这两款:SC带锁连接器以及LC带锁连接器,两种不同的锁定和解锁方式。SC带锁连接器在机身设计中内置了独特的键控细节,只...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-07-14 18:54:00
- 收发器怎么用?光纤收发器连接图
- 虽说现在安防行业发展是日益向前,其主要原因是因为安防建设与我们的日常生活息息相关,它会让越来越多的人会更了解现在的生活,以及让我们的生活更便捷、更智能化发展!今天就让易天来说说在安防通信组网中重要的一环:传输通信设备会发挥什么样的作用,以及它的各项设备分别会有什么影响?首先先来了解一下安防通信传输设备的构成:最常用的就是交换机了,然而交换机的种类较多,不同的场合需要使用不同的交换机,要做到因地适宜才能让设备发挥自有性能!再有就是收发器,说到收发器不知道大家了解多少?现在就来好好聊聊收发器的工作原理与其如何正确安装使用的步骤。在进行收发器的工作原理解释之前还可以先了解收发器的历史,通常来说收发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤收发器 光纤模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-02 18:37:00
返回