结果:找到"免开发设计",相关内容919条
- usb转ttl的设计疑问
- 我前几天设计了这个usb转ttl模块,这几天画出了板子想要打样,用到的是CH340N芯片,目前遇到的问题以及疑问有以下几个,望大佬们解答:1我想设计的是一块可以选择3.3V或者5V输出,所以我用了在ttl输出那里加了VCC还有VCC3.3V、+5V这几个引脚,然后用跳线帽短接VCC和3.3V就可以实现3.3v,短接VCC和+5V实现5v,这样设计正确吗?2ch340n可以设计串口自动下载电路吗,我设计的是ch340n的RTS引脚与单片机的RST复位引脚串联,中间接了一个电容,然后用了一个三极管,还有接地,这个我问的不知道对吗,因为想一次实现打板成功。3这个电路所有地方正确吗,包括以上2个功能...
- 所属专栏: 开源设计 标签: usb转ttl 开源设计 发帖人:昂德森科技 发帖时间:2024-02-18 14:38:00
- 承接单片机软硬件开发
- 专业承接电子产品软硬件开发,可以根据客户要求订制电子产品,欢迎咨询。刘工
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机开发 电路设计 抄板 发帖人:lycc520 发帖时间:2023-05-19 16:16:00
- 需要pcbLayout设计项目可联系支持对公转账后文分享一款高能量密度DCDC-BUCK的方案设计
- 公司支持PCB设计以及外壳设计!1.所有设计都可以签合同保密协议,对公转账。2.PCB设计:支持cadence16.6/PADSVX/AD/kicad/eagle等软件设计板子,客户无要求工程师自选设计软件,结束后提供SCH/PCB工程文件。3.电子产品外壳设计,根据客户要求进行外壳设计,产品外壳设计通常UG/Fusion360等。4.公司支持对公转账!不支持月结,谢谢!这是一款DCDC-BUCK转换电路设计图:最大输出50V8A支持0-8A/0-50V调整!有大功率同步整流方案设计的伙伴可以咨询定制,谢谢!详细参数:输入电压:12-60V,最大输入电压可定制。输出电流:0-8.000A,步...
- 所属专栏: 项目外包 标签: pcbLayout pcb设计 智能物联网硬件开发 单片机项目开发 产品外壳设计 发帖人:smartboard 发帖时间:2023-03-06 11:46:00
- WIFI万能红外免开发设计(已更新图纸)
- 最新版本已更新在亚特联IOT平台上创健万能红外,5月10日到6月10日新上线有大优惠,喜欢动手的小伙伴们快下手吧。亚特联IOT平台入口在立创商城的首页最大屏上点击即可进入。图纸已更新到最新点些可直接编辑原理图PCB图图纸已更新到最新点此可直接编辑PCB参考BOM已更新
- 所属专栏: 开源设计 标签: 免开发设计 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-05-12 15:00:00
- 项目承接-PCB设计/硬件方案开发。
- 深圳核兴电子专业从事电子电路板设计,常年承接多层高密度PCB设计业务。团队能力:所有人员设计工作经验超过15年以上。设计工具:精通应用PADS,ALLEGRO,AD等设计软件。设计产品领域:国防设备,医疗设备,军事设备,消费类,网络通信、工控、精密仪器、航空航天、汽车电子,电脑主板X86,笔记本等。设计方案包括:INTER,AMD,MTK,RK,高通,全志,英飞凌,海思等。设计能力:1-30层PCB板(通孔/盲埋孔)联系方式如下:部门:硬件部姓名:邹艳群邮箱:mike@allegropads.com手机:13713880023(微信同号)地址:深圳市宝安区新安五路82号麒景龙基大厦5楼502...
- 所属专栏: 项目外包 标签: PCB设计/硬件方案开发 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-08-26 10:17:00
- 项目外包
- 各位高工好!我司有项目外包,有闲暇的高工朋友可以留下联系方式QQ,微信都可以。职场老手,多年独立电子产品设计经验,熟悉MCU开发,有成本控制意识。谢谢!!!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 产品设计,项目开发,兼职 发帖人:一叶孤舟 发帖时间:2019-06-26 11:14:00
- 力创EDA中PCB如何开槽?
- 1.我使用边框层开槽时出现如下提示,如果我用实心填充,那我应该填充在哪一层?2.在力创EDA中,怎样统一调整线宽?3.如何快速选择相同的对象,比如相同网络的布线、元件标号等?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB开槽 PCB设计 发帖人:null 发帖时间:2018-01-22 09:49:00
- 录像DV软件开发设计
- 我公司是一家录像存储软硬件设计方案商,优秀的团队,多年的开发经验海思:HI3519HI3559HI3520D联咏:NT96658NT96650NT96655NT96660NT96663Mstar:MSC8328PMSC8328QMSC8428PMSC8336MSC8339D运动DV,录像DV,行车记录仪DV等领域的录像嵌入式开发团队,欢迎来电咨询,温先生18923477848
- 所属专栏: 项目外包 标签: 录像DV软件开发设计 发帖人:温先生00 发帖时间:2017-11-28 11:18:00
- [项目外包]大量外包项目,寻找高手合作
- [项目一]电阻直流焊机开发需求描述电阻点焊机开发,要求焊机电流不够时报警,数据传输,有可接自动化的串口,放电稳定,液晶触摸调节等功能项目详情需要电话确认。价格再商议。[项目二]开发板带AVIN接口的需求描述avin的开发板,视频存储及显示、输出开发一款4412的开发板,210的开发板的接入AV视频信号模块,现有开发板厂家有类似产品,不提供驱动,寻找开发视频模块,及驱动软件的服务商。[项目三]蓝牙维维网开发需求描述一个智能家居主机拖挂七个蓝牙耳机的技术需解决用蓝牙维维网技术实现七个蓝牙耳机与主机间的唤醒与通讯问题优先考虑杭州地区服务商,价格可议![项目四]ACtoAC电源设计需求描述需设计AC...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目外包 电源设计 开发板 发帖人:alenzou 发帖时间:2017-06-29 09:17:00
- 基于TDA2030AL的音频功放评估板
- 此音频功放评估板,采用TP1272-S做前级放大,而TDA2030AL做后端音频的功率放大器。1、立创链接:http://www.szlcsc.com/product/details_100809.html2、视频链接:http://video.tudou.com/v/XMjY5MTM5OTQyMA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.03、图纸可以在立创链接界面下下载。原理图:说明:1、采用TP1272-S做前级放大2、调音从左到右分别为:低音、高音、总音量pcb:清单:
- 所属专栏: 开源设计 标签: 开源设计 发帖人:阿斯蒂芬 发帖时间:2017-06-02 19:20:00
返回