结果:找到"免费打样取消了吗?",相关内容421条
  • 嘉立创PCB免费券使用问题
  • 如图所示,显示已经使用但仍然需要收费。问了下朋友,他也显示这样,但他问了客服以后让客服扫码登陆帮忙下单又没问题了!百思不得其解。文件是立创开源平台直接转到立创EDA然后下单的,我朋友也是这样,工作人员能给他免费下单就说明没问题,但我这个还是不知道问题在哪,不能一直麻烦工作人员吧,期望解答
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 发帖人:暗雷轰鸣 发帖时间:2024-04-24 14:39:00
  • 嘉立创EDA设计FPC教材
  • FPC设计与硬板相同,区别在于FPC比较柔软,不方便组装及焊接,需要在局部增加一些钢性的补强,但各大EDA软件都没有专用的补强层,导致设计出来的资料五花八门,有的用CAD来设计补强,有的用图片标示,有的在GEREBER中标示,板厂工程师很容易遗漏或搞错面像,导致板子不能用。为解决这个行业痛点,嘉立创EDA专业版2.0版本,支持了FPC板补强区域设计功能,可直接将补强区域放置到您需要进行补强的位置,无需再另外制作CAD或在GERBER等图纸中进行标注,快速提升了设计效率,使用说明如下:(1)在PCB页面的顶部菜单中点击放置菜单,即可找到FPC补强板选项(2)在放置时,我们会为您在图层管理器中自...
  • 所属专栏: FPC打样 标签: FPC设计 FPC布线 软板 FPC FPC厂家 FPC 嘉立创FPC 发帖人:软件部何艳球 发帖时间:2024-01-03 20:03:00
  • FPC设计避坑指南
  • FPC钻孔,板框,线路,阻焊,文字设计与PCB是一样的,只是在元器件背面及接口位置需要做补强层,但也有一些需要特别注意的地方,详见:1.外形及钻孔设计(1)通孔距板框线最小0.5mm,小于0.5mm需改为U形孔(孔与板框拉通)(2)过孔离防焊开窗保证0.2mm以上,否则会导致孔边露铜(3)FPC不建议设计盘中孔,FPC无法做树脂塞孔,做盘中孔有可能会漏锡2.线路设计(1)大铜面氧化:因设计的是大铜面,压覆膜时空气很难排掉,空气中的湿气与铜面在高温高压下产生氧化反应,导致外观不良,但不影响功能,为避免名这种问题,建议设计成网格铜皮,或在大铜面上增加阻焊开窗(2)尽量不要设计独立焊盘:下图所示,...
  • 所属专栏: FPC打样 标签: FPC设计 FPC布线 软板 FPC FPC厂家 FPC 嘉立创FPC 发帖人:软件部何艳球 发帖时间:2024-01-03 11:24:00
  • 免费打板券用不了
  • 完全用立创EDA设计的板子,但是打板的时候却用不了免费券,猜测是不是设计的时候用的半离线,所以工程不在服务器里面,以为我是导入的,这怎么办呢?求助下大伙
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 发帖人:人行天下 发帖时间:2023-05-07 01:04:00
  • 免费打板
  • 领了那个一个月两次免费打板的卷下单,然后发现板子有问题想取消订单,后续优惠卷会退回来吗
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:jaychou 发帖时间:2023-03-31 11:49:00
  • ERP是永久免费吗
  • 立创ERP是永久免费吗
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: ERP是永久 发帖人:SZGDM00 发帖时间:2022-12-09 09:08:00
  • 立创免费打样为啥没法免费下单了?
  • 在选择界面还是显示0元,点击确定就显示20元,有没有知道怎么回事的?看公众号上说必须使用立创eda做的才能免费,就是用的这个做的啊
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 发帖人:万青墨麒麟 发帖时间:2022-07-13 23:02:00
  • 现在新用户没有免费打样了吗?
  • 如题,我一个月两次打样机会用完了,新来的同事注册了一个账号还没打样过,我把gerber文件发给他,结果他下单时需要30元费用。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:东篱把酒 发帖时间:2022-03-24 09:12:00
  • 7月16日起,样品免费!
  • 从4月起,立创商城就动用超1亿元流动资金来为工程师锁定样品库存。7月16日起,我们计划再拿出超过1个亿免费样品送给工程师!免费送样,任性设计本次立创商城免费送样不限品类(海外代购、订货除外)、不用申请!所有立创商城用户都可以领取!领取方式7月16日起,每天9点至18点,在立创商城首页【领券中心】-【精选专区】领取满21元减20元样品券,单个客编每自然月限领一张。为什么我们要设置额外支付1元?目的就是防止羊毛党,把样品留给真正需要的工程师!使用范围立创商城全品类自营现货,只要货架上有的通通都可以进行使用!7月16日会员日,诚心补贴工程师7月16日又恰逢立创商城会员日,当天所有以下会员福利均可和...
  • 所属专栏: 立创动向 标签: 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-15 14:20:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: