结果:找到"免费样品",相关内容253条
- 嘉立创EDA设计FPC教材
- FPC设计与硬板相同,区别在于FPC比较柔软,不方便组装及焊接,需要在局部增加一些钢性的补强,但各大EDA软件都没有专用的补强层,导致设计出来的资料五花八门,有的用CAD来设计补强,有的用图片标示,有的在GEREBER中标示,板厂工程师很容易遗漏或搞错面像,导致板子不能用。为解决这个行业痛点,嘉立创EDA专业版2.0版本,支持了FPC板补强区域设计功能,可直接将补强区域放置到您需要进行补强的位置,无需再另外制作CAD或在GERBER等图纸中进行标注,快速提升了设计效率,使用说明如下:(1)在PCB页面的顶部菜单中点击放置菜单,即可找到FPC补强板选项(2)在放置时,我们会为您在图层管理器中自...
- 所属专栏: FPC打样 标签: FPC设计 FPC布线 软板 FPC打样 FPC打样厂家 FPC免费打样 嘉立创FPC 发帖人:软件部何艳球 发帖时间:2024-01-03 20:03:00
- FPC设计避坑指南
- FPC钻孔,板框,线路,阻焊,文字设计与PCB是一样的,只是在元器件背面及接口位置需要做补强层,但也有一些需要特别注意的地方,详见:1.外形及钻孔设计(1)通孔距板框线最小0.5mm,小于0.5mm需改为U形孔(孔与板框拉通)(2)过孔离防焊开窗保证0.2mm以上,否则会导致孔边露铜(3)FPC不建议设计盘中孔,FPC无法做树脂塞孔,做盘中孔有可能会漏锡2.线路设计(1)大铜面氧化:因设计的是大铜面,压覆膜时空气很难排掉,空气中的湿气与铜面在高温高压下产生氧化反应,导致外观不良,但不影响功能,为避免名这种问题,建议设计成网格铜皮,或在大铜面上增加阻焊开窗(2)尽量不要设计独立焊盘:下图所示,...
- 所属专栏: FPC打样 标签: FPC设计 FPC布线 软板 FPC打样 FPC打样厂家 FPC免费打样 嘉立创FPC 发帖人:软件部何艳球 发帖时间:2024-01-03 11:24:00
- 好消息!嘉立创FPC免费打样上线了!FPC免费打样!FPC免费打样!
- 嘉立创FPC具有轻薄可弯折的特性,加工形状及尺寸大小几乎不受限制,与FR-4PCB形成完美互补。FPC打样就选嘉立创!!!100%使用无胶基材100%采用LDI光刻技术100%紫外P秒激光成型工艺100%自营智造,品质交期更有保障!FPC免费打样领劵使用方法及规则说明,详见:https://www.jlc.com/portal/q7i42395.html
- 所属专栏: FPC打样 标签: FPC 软板 FPC设计 FPC打样 FPC免费打样 柔性线路板 排线 软排线 发帖人:软件部何艳球 发帖时间:2024-01-03 10:27:00
- 免费打板券用不了
- 完全用立创EDA设计的板子,但是打板的时候却用不了免费券,猜测是不是设计的时候用的半离线,所以工程不在服务器里面,以为我是导入的,这怎么办呢?求助下大伙
- 所属专栏: 活动专属 标签: 免费 发帖人:人行天下 发帖时间:2023-05-07 01:04:00
- 免费打板
- 领了那个一个月两次免费打板的卷下单,然后发现板子有问题想取消订单,后续优惠卷会退回来吗
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 免费打板 发帖人:jaychou 发帖时间:2023-03-31 11:49:00
- 立创免费打样为啥没法免费下单了?
- 在选择界面还是显示0元,点击确定就显示20元,有没有知道怎么回事的?看公众号上说必须使用立创eda做的才能免费,就是用的这个做的啊
- 所属专栏: PCB打样 标签: 免费打样取消了吗? 发帖人:万青墨麒麟 发帖时间:2022-07-13 23:02:00
- 现在新用户没有免费打样了吗?
- 如题,我一个月两次打样机会用完了,新来的同事注册了一个账号还没打样过,我把gerber文件发给他,结果他下单时需要30元费用。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 免费打样 发帖人:东篱把酒 发帖时间:2022-03-24 09:12:00
- 7月16日起,样品免费!
- 从4月起,立创商城就动用超1亿元流动资金来为工程师锁定样品库存。7月16日起,我们计划再拿出超过1个亿免费样品送给工程师!免费送样,任性设计本次立创商城免费送样不限品类(海外代购、订货除外)、不用申请!所有立创商城用户都可以领取!领取方式7月16日起,每天9点至18点,在立创商城首页【领券中心】-【精选专区】领取满21元减20元样品券,单个客编每自然月限领一张。为什么我们要设置额外支付1元?目的就是防止羊毛党,把样品留给真正需要的工程师!使用范围立创商城全品类自营现货,只要货架上有的通通都可以进行使用!7月16日会员日,诚心补贴工程师7月16日又恰逢立创商城会员日,当天所有以下会员福利均可和...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 免费样品 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-15 14:20:00
- 【再送1500台!】立创LCSC530+万用表正式上架
- 万用表作为电子爱好者最常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器,甚至具备自动量程选择和诸如测量电容、电感、频率、占空比、温度、三极管放大倍数等扩展功能,万用表还具备电压、电流、电阻三大基础测试项目,乃电子攻城狮的必备神器!!!立创商城本着优质优价的原则,选择了业内一流厂商作为合作伙伴,设计了LCSC530+这款高稳定性元件、可靠耐用的万用表产品,不仅价格亲民,更集性能稳定、响应速度快、寿命长等优点于一身。LCSC530+已经正式在商城上架,售价仅为89元。继上次赠送5500台万用表之后,很多用户都感慨下单不逢时,大家墙裂要求活动延续!于是,我们决定再送1500台!(注意:参与...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 万用表 免费 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-16 18:24:00
返回