结果:找到"制版工艺",相关内容1000条
  • 建议嘉立创帮拼板增加工艺边选择
  • 强烈建议嘉立创增加工艺边选择的选项.嘉立创PCB帮拼板目前只支持对称加工艺边和不加工艺边,但实际需求,有时只需要简单的在某一边加工艺边,这时就需要第三方拼版,客户加了很多的选项和描述,JLC的工程师工作量也加大了很多,还要反复和客户沟通确认,还可能会因误解客户意图出错.大大的降低了效率,浪费了时间,增加了双方的工作量,客户体验也很不好.建议解决方案如下:在JLC帮拼板中增加上,下,左,右工艺边选择,可以选择0-4个工艺边,后期如果有需求,要做复杂一些,也可以选择工艺边的宽度,还有是否在中间加工艺边,就样应该就能解决大部分的问题了.客户下单更灵活简单,JLC的工程师就更清楚客户的需求.作为嘉立...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 拼边可选 发帖人:FRANKLIU 发帖时间:2024-04-28 09:47:00
  • PCB工艺咨询
  • 请教各位大佬:沉金工艺会降低铜线的导电性能吗?我在网上看到的普遍结论是,沉金不仅不会降低导电性能,反而会提高。但是沉金工艺中用到的金与镍,无论是镍还是金的导电性能都比铜差,不应该提高导电性能。因此感到奇怪,特此请教各位。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 沉金 发帖人:Heinz 发帖时间:2024-03-11 21:11:00
  • 有没有大哥懂这是啥工艺
  • 这个凸出来的部分,我以为是铜片用锡焊上去的,但是风枪吹不下来,割断发现好像是一体的
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB 发帖人:你电阻在发光 发帖时间:2022-11-24 15:21:00
  • 请问这是什么工艺
  • 这一块连接器背面的差分线和导线上的绿油都加粗了,目的是什么,画板的时候怎么设计才能做到
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:XMNJ 发帖时间:2021-12-13 10:05:00
  • 板子外形镂空vcut问题
  • 最近嘉立创的工艺比较迷啊。我之前做板子,外形用Keepout层,如果板子上有需要镂空的地方也在keepout用创建非覆铜区域(快捷键T+V+T)做出来,如果需要分板,我会在一个新的机械层划线标注Vcut。自从AD更新了。我现在外形层会用一个机械层(取名为broad)做,但是如果用这个层做,嘉立创会自动认为这个层在板子内部的所有线条是要Vcut(即使我没有表明任何要做V的需求)。但是如果我想用keepout做镂空,嘉立创又无法识别出来(我试过,结果板子没有镂空)。所以到底应该怎么设置?
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 发帖人:likun123 发帖时间:2020-11-05 11:09:00
  • 无法更改工艺边设置?
  • 无法更改工艺边设置?拼版工艺边由5mm改成4mm,应用后,测量尺寸,结果还是5mm,无法修改???
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:LIU118 发帖时间:2019-06-26 16:03:00
  • 嘉立创生产工艺参数2018年1月19号更新!
  • 嘉立创生产工艺参数2018年1月19号更新以下内容:一:重要信息展示在入口,让首页更有实用性二:开通了无密支付额度的修改功能,让付款的应用更加灵活,方便及实用三:网站首页上线,十多年来首次更新了嘉立创生产工艺参数,代表嘉立创在新的一年里会从不同的维度进入高精度多层板市场:
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 参数 发帖人:limeng 发帖时间:2018-01-20 13:36:00
  • 求教拼版后如何增加工艺边
  • 之前一直都是发给PCB外加工厂拼版后再传回拼版资料,再发给钢网厂制作钢网。重点是生产前要把资料先走资料受控,钢网都没传回整天给文控催,主要存在时间差。现在想把拼版都自己控制,了解了两天基本掌握拼版但有些仍不会和存在疑问,现请教前辈们:(PCB是用allegro绘制的,导出gerber在CAM350进行拼版)1、在CAM350拼好板后,增加工艺边如何操作?现只用CAM350的“addline”命令绘制工艺边,这样操作是否正确?2、工艺边上如何增加MARK点和过孔点?CAM350使用画圆命令画mark点,画不了实心圆;过孔不知如何画,是不是空心圆?3、拼版后,坐标原点放在工艺边上还是放在PCB原...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 边 拼 发帖人:mypear 发帖时间:2017-12-14 18:41:00
  • 从钻孔说起,我为什么那么反对负片!
  • 我刚一晒图,很多就说这个钻孔有偏,如下图:这是嘉立创我们自个做的板,图片中2孔明显比1孔要偏,对于钻孔来说,理论上我们都希望孔在正中心,如下图:但是在生产中是很难做到的,我们得客观事实来说,偏孔一定会存在一:存在偏孔,则就要讨论一下偏孔的后果,1)对于生产工艺正片来说,一定范围的偏孔,都不会影响一点点品质2)对于生产工艺负片来说(负片采用干膜盖孔,只要有孔一偏,则存在蚀刻药水渗进孔的风险,形成测试机都无法测出的坏孔)那就是灾难性的3)电路板过孔质量同样适用短板木桶原理,一批板中只要有少许孔为坏孔,这批板的质量取决于这些少许坏孔,而不取决于大部分的孔没有问题!二:电路板的IPC-A-600G标...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 负片 发帖人:limeng 发帖时间:2017-11-25 13:21:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: