结果:找到"功率器件,MOSFET,MDD",相关内容1000条
- 喜讯|MDD辰达半导体获颁ISO9001&ISO14001双证
- 近日,MDD辰达半导体有限公司(以下简称MDD辰达半导体),荣获国际标准化组织(ISO)颁发的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系双认证。这一荣誉不仅是对MDD辰达半导体过去多年来在质量管理和环境保护方面不懈努力的肯定,更标志着该公司在半导体行业的领先地位进一步得到了认可。ISO9001是国际上广泛认可的质量管理体系标准,它强调企业的质量管理体系建设,致力于提高产品质量、优化生产流程、提升客户满意度。而ISO14001则是国际上公认的环境管理体系标准,关注企业的环境管理,鼓励企业在发展的同时积极采取措施保护环境,实现可持续发展。MDD辰达半导体一直将质量视为企业发展的核心...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: MDD,MDD辰达半导体,电子元器件 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-29 10:11:00
- MOS在锂电池中的应用有哪些?
- MOS在锂电池中的主要作用之一是提高电池的安全性。由于锂电池的正极通常使用氧化物材料,如锰酸锂(LiMn2O4)或钴酸锂(LiCoO2),这些材料在高温或过充电的情况下可能导致电池过热甚至起火。MOS通过监测电池内部的温度和电压,能够实时检测到电池的异常状态,并采取措施以防止潜在的危险。当电池温度升高或电压超过安全范围时,MOS可以通过切断电池与外部电路的连接来阻止进一步的充电或放电,有效地避免了电池过热引发的安全问题。MOS对于优化电池的充放电性能也具有重要意义。通过精确地控制电池内部的电流流动和能量传递,MOS可以提高电池的充电效率和能量密度。在充电过程中,MOS可以帮助调节电流,防止过...
- 所属专栏: 器件替换 标签: MOS管,电子元器件,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-12-11 09:44:00
- 中低压MOS管有哪些特点?
- MDD品牌MOS管广泛应用于汽车电子、光伏新能源、电动工具、移动电源、逆变器、工控等行业。中低压mos管需求相对较多,按电压分类可分为中低压mos管和高压mos管,中低压mos管电压在1V~400V左右,高压mos管电压在400V~1000V左右。MDD品牌中低压MOS芯片采用沟槽(Trench)或深沟槽(SGT)工艺。栅极-源极间电阻很大,可达10GΩ以上。导通电阻较小,RDS(ON)可达1mΩ以下,功耗小。噪声低、热稳定性好、抗辐射能力强。中低压MOS在快充电源中同步整流应用案例:快充电源的初级部分,和一般充电品适配器的初组基本一致,但在输出端增加了同步整流、电池检测和充放电保护等电路,...
- 所属专栏: 器件替换 标签: MOSFET,新能源,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-19 10:12:00
- MDD推出MOSFET系列产品,助力汽车电子等行业发展
- 根据Omdia的数据,2020年全球功率MOSFET的市场规模为81亿美元,在新能源汽车,工业控制、5G通讯等市场需求的加持下,全球增速将保持高速增长,预测在2025年将达到118.47亿美元。MOSFET全称金属氧化物半导体场效应管,是一种可以广泛使用在模拟与数字电路的场效应晶体管。MOSFET器件具有高频、驱动简单、抗击穿性好等特点,是功率半导体的基础器件。从汽车电子的应用场景看,MOSFET是汽车电子中的核心元件,汽车引擎、驱动系统中的变速箱控制器以及制动、转向控制,都离不开MOSFET。相比较于燃油汽车而言,新能源汽车的智能化、电动化的发展,加快了市场对MOSFET需求的进程,比如D...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 功率器件,MOSFET,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-12 10:08:00
- 检测MDD功率MOS管的方法以下几点:
- 1.如何判定栅极G 将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极,因为它和另外两个管脚是绝缘的。 2.如何判定源极S、漏极D 在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异,可识别S极与D极。用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极。 3.如何测量漏-源通态电阻RDS(on) 将G-S极短路,选择万用表的R×1档,黑表笔接S极,红表笔接D极,阻值应为几欧至十几欧。由于测试条件不同,测出的RDS(on)值比手册中...
- 所属专栏: 器件替换 标签: MOSFET,功率器件,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-03-20 11:09:00
- KeysightN8487A功率传感器
- KeysightN8487A热电偶功率传感器JIANGKeysightN8487A热电偶功率传感器JIANGN8487A安捷伦AgilentN8487A热电偶功率传感器N8487A安捷伦AgilentN8487A热电偶功率传感器主要特性与追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST).与8480系列兼容的SCPI代码(选件CFT)注:选件CFT可作为传统8480系列功率传感器的替换元件,同时保留了校准因数手动输入和SCPI兼容性等特点。选件CFT不兼容43x和其他已停产的功率计。与E系列传感器兼容的SCPI代码(标准选件).可兼容EPM(新型N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: Keysight N8487A 功率传感器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-04 21:13:00
- 功率继电器接线方式?功率方向继电器的接线方式?
- 功率继电器接线方式 功率继电器的接线方法是怎样的?下面就由小编为大家讲解: 1.按外接线图正确连接无误,特别要注意接到本装置的电压和电流一定要是A、C相,电流互感器接入的同极性端正确。 2.接通电源,“电源”指示灯亮。将钮子开关打到“试验”位置,功率继电器和卸载的“越限”指示灯亮,并输出一个报警信号,经数妙延shi后“动作”指示灯亮,但逆功和卸载输出功率继电器不会动作,说明装置内部逻辑功能正常。其延shi时间分别为逆功率和卸载的延shi,其值可分别通过“逆功率延shi时间”调节电位器(在左下方)和“卸载延shi时间”调节电位器(在右下方)进行调整,顺时针为增大方向。然后,将钮子开关...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 功率继电器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-09 16:02:00
- nRF51422多协议ANTSoC简介
- 首先先大体介绍下这款芯片情况:内核:ARMCortexM0主频:16MHz内存:16/32KB闪存:128/256KB外设:UART,IIC,ADC,TIMER,SPI,RADIO,RTC,GPIOTE,TEMP,RTC封装:48PINQFN,也有超小超小的CSP封装的nRF51422是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于ANT+和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51422基于配备256KBflash+16KBRAM的32位ARM®Cortex?M0CPU而构建。嵌入式2.4GHz收发器支持ANT及专利2.4GHz操作,其中nRF51422与NordicSemiconductor...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: nRF51422 传感器 功率计 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-16 10:36:00
- 求一个低频电流功放
- 输入正负12V,输出正负10V可调10~200Hz2A功率50W频率变动电流保持不变也就是电流功放。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 功率放大器 发帖人:求一个低频电流功放 发帖时间:2017-11-13 17:28:00
- 求一个低频功率放大器
- 输入10—100Hz变频,5V模拟信号;输出20-50V可调,2A模拟信号。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 功率放大器 低频 发帖人:村田一郎 发帖时间:2017-11-13 15:16:00
返回