结果:找到"功能建议",相关内容875条
- 立创EDA专业版功能建议,比较实用。
- 首先对于立创EDA专业版来说功能已经很强大了。能满足99.9%的用户,但还是有一点不足,让我很不爽。下面我就说说,其实也很简单,就是你设计一个产品的PCB,但是这个产品的PCB是由两块PCB甚者三块PCB组装而成,这个时候查看3D模式下就只能查看其中一块的3D视图,不能对整个产品做很好的展示,以便于更清晰的看到组装后有没有互相干扰的器件外形可以及时更改器件选型、或者调整器件方向AND位置。还有就是pcb在查看3D模式下无法修改显示模型的板材厚度,也是个缺点,在画外壳的时候不是使用1.6mm的板材的话设计外壳时候需要时刻考录到板材的厚度。这点不太人性化。希望能可以调整3D模式下板材的厚度。说了...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创EDA 专业版 功能建议 发帖人:samer 发帖时间:2023-12-18 08:55:00
- 原理图筐选器件问题
- 同样的筐选范围,从右往左可以选中器件,但从左往右无法选中,这是功能问题,还是设计如此,有什么考量吗??因为经常筐选多个器件,这个限制影响比较大
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 功能 建议 发帖人:天赋2008 发帖时间:2023-06-06 17:44:00
- 查看网络连接的局限性
- 1.“选择网络”时,当一个页面中有多个相同网络名时,整个页面会显示在一个很无关的地方(看起来像是多个网络的中心点),感觉很奇怪也不实用,此时我想要的一眼看到整个页面中所有的相同网络(如下图中的GPE0_SWITCH)2.高亮显示太不显眼了,看得很难受3.选择网络时,无法看到所有的跨页网络(此功能在ORCAD中对应的是signals功能,能一次性列举整个原理图中的所有的相同网络)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 功能 建议 发帖人:天赋2008 发帖时间:2023-06-06 11:44:00
- EDA功能建议,bug反馈
- 专业版的EDA,PCB绘制,相比allegro还不太方便1.嘉立创EDA的铺铜优先级是递减的,每次绘制铺铜之后需要在铺铜管理器里面把最下面的优先级低的挪上去,非常不方便。PCB铺铜的逻辑应该是大铺铜块内切割小的铺铜,可以不需要优先级。优先级应该是在两个铺铜区不完全重合时才生效。2.全局自动铺铜,每次需要手动勾选再重新铺铜,对有多路多轨电源的工程来说太麻烦了。3.导线连线没有避让现有连线,自动DRC好像也没有生效4.导线好像没有堆挤功能5.移动元器件时不能输入精确坐标,比如我需要把五个元器件放到五边形的五个顶点,没法输入精确的坐标,只能一点点挪软件bug:1.嘉立创助手linux版本(v2.0...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 功能建议 发帖人:cons 发帖时间:2023-05-25 14:48:00
- 属性编辑器
- 希望有个属性编辑器,类似ORCAD的,可以以表格的形式编辑所有器件的属性值
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 功能建议 发帖人:天赋2008 发帖时间:2023-04-21 17:06:00
- 关于eda软件的几点建议
- 首先感谢立创,感谢为立创辛勤付出的员工!!eda的软件最近几年发展很迅速,国产软件也成功入围专业电路设计优秀软件,在看国外的视频时经常看到使用立创eda做电路设计,事实证明立创eda确实为国货之光在我的使用情况下,提几点建议:1.建议在主工具条上增加pan图标,或者可以设置这个快捷键,(很多笔记本设备的或浏览器鼠标中间支持不好,移动实为难受)2.建议可以支持输入command如vscode的ctrl+shift+p功能(虽然现在设置内有command,但是基本上都不能改),或cad的命令条模式,全部依靠鼠标点及部分难以记忆的快捷键不如命令操作有效率(现在学的软件太多,再需要硬记部分不常用的快...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda 功能建议 需求 发帖人:yingpwu 发帖时间:2023-01-25 19:42:00
- 立创EDA专业版建议增加“反面元器件自动临时锁定”功能
- 具体的应用场景是:双面密集摆件。如果元器件摆得超级密集,在一面摆件的时候,经常会误触到另一面的原件,导致对面原件移位由于专业版是通过F键翻面的,是不是可以做如下设定:顶面摆件时,底面自动临时锁定;F翻面后,朝向用户的就是原来的底面,这时候底面上所有自动临时锁定的元件都解锁(手动锁定的不解锁),而顶面的元件都进入自动临时锁定状态。这样就可以随心所欲只摆当前这一面的元件,根本不用担心另一面被触碰这样可以极大提高工作效率当然,有必要提供两个例外通道:1、提供“禁用自动临时锁定功能”,也就是和目前的处理方式一致
- 所属专栏: PCB设计 标签: 功能建议 发帖人:飞天野猪 发帖时间:2022-09-22 11:15:00
- EDA能不能加一个高亮单个网络的功能啊,还有隐藏/显示某些网络的功能
- 1、高亮单个网络的功能啊,按ctrl加鼠标左键就可以一直高亮某个网络。2、隐藏/显示某些网络的功能
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA添加功能建议 发帖人:bboy110 发帖时间:2021-02-04 21:43:00
- PCB设计功能建议-线条融合以及分割和器件布线删除
- 首先还是得夸lceda的团队,这个软件做得很好,我现在经常用,也组织了学生在学和用。1、在使用中,布线的时候有的时候一根线几次画完,对相同粗细而且重复的线,建议软件能够自动将他们融为一根;2、提供针对单根线切断(slice)的功能,便于从指定位置处开始删除;3、提供针对单个器件所有连线的删除功能。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 功能建议 布线 slice 器件删除 发帖人:ndtc 发帖时间:2020-04-23 18:57:00
- 元件库能不能把排序做上,可以按封装,阻值进行排序筛选器件
- 元件库能不能把排序做上,可以按封装,阻值进行排序筛选器件
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 功能建议 发帖人:蓝色网络 发帖时间:2017-08-01 18:42:00
返回