结果:找到"加速度传感器(MPA1064A),LOTO虚拟示波器",相关内容1000条
- LOTO虚拟示波器实测
- 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
- 手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
- 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器,搭建测试系统整机 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-07 11:00:00
- 手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
- 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器,测试系统 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-02 16:50:00
- LOTO虚拟示波器关于触发灵敏度功能
- 触发电平只是一根参考电压,而实际的波形在边沿处是存在抖动的,如下图所示,是一个正常的上升沿触发的实测截图其中蓝色的T线就是触发电平的参考电压,图中波形的干扰很小,但是信号边沿我们放大再放大,可以在下图看到,还是存在锯齿状,当噪声很大时抖动会更剧烈。如果使用非常灵敏的触发功能,这些在触发电平附近的毛刺和噪声干扰都可能会引起触发。表现出来的现象就是波形不停抖动晃动,甚至上升沿变下降沿,下降沿变上升沿触发。如下图所示,就是上升沿触发偶尔会触发到下降沿的波形,就是因为在触发电平附近有上图的毛刺,选择的是灵敏度高的设置,那么就会在触发电平处把某个上升的毛刺认为是满足触发条件,从而将一个下降沿触发了。如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 虚拟示波器 ,触发灵敏度功能 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-09-14 10:29:00
- 加速度传感器环境光传感器台湾Sensortek昇佳品牌STK系列好用不贵
- 加速度传感器STK8321STK83238325环境光传感器STK3331333233373338速度传感光传感器有用到欢迎来咨询
- 所属专栏: 技术交流 标签: 速度传感器 光传感器 发帖人:电源芯片韩工 发帖时间:2022-04-12 15:09:00
- 加速度传感器(MPA1064A)实测---LOTO虚拟示波器
- 客户提供了一个加速度传感器,型号是MPA1064A,我们帮助客户测试下是否能测到传感器的输出,验证下测试方案。传感器很小巧,带了一根很长的线,由于我们手边没有合适的接口,把传感器的输入接头去掉了,直接拆成线束,按定义重新接线了。上图这个黑色的小模块就是加速度传感器。我们根据手册定义,红色接5V,黑色接地,剩下白色和黑色两根线是差分输出,我们接示波器探头。我们利用LOTO示波器的扩展接口提供电源的特性,直接把线接在了一个DE-15接口上,直接可以插在LOTO示波器的OSCA02系列型号的扩展口上,这样传感器就得到供电了,大家也可以自己接其他的5V电源。上位机软件我们选择大一点的时间档位,这里用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 加速度传感器(MPA1064A),LOTO虚拟示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:47:00
- LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
- LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波,虚拟示波器,LOTO示波器, 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
- LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
- 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
- 330425-01-00加速度传感器
- 330425-01-00加速度传感器描述这些加速度计适用于重要的机械应用需要套管加速度测量,例如齿轮啮合监测。330400旨在满足美国石油公司的要求Institute加速度计标准670。它提供了50的幅度范围g峰,灵敏度为100mV/g。330425是相同的,除了它提供了一个较大的幅度范围(峰值75g)和25mV/g的灵敏度。警告如果正在对机器进行整体保护的测量,应该考虑每种测量的有用性应用。最常见的机器故障(不平衡,不对中,等等)起源于转子并导致转子增加(或至少改变)振动。为了使任何房屋测量单独对整体有效机器保护时,必须忠实地输入大量的转子振动传输到轴承箱或机器外壳,或更具体地说,传感器的...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 加速度传感器 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-10-30 16:35:00
返回