结果:找到"单片机开发",相关内容1000条
- 寻找单片机开发人员软件硬件
- 项目一直是外包的,目前碰到的问题,现在工程师没有思路,寻找有单片机开发的人员,只负责写软件,硬件有现成的,也可以写硬件,打样贴片都不需要负责,我们自己打样贴片,只负责硬件和软件,主打产品智能家居,仪器仪表,电流电压,有愿意的私聊,开发时间30天内
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机开发 发帖人:太阳一一昂 发帖时间:2023-08-28 17:57:00
- 承接单片机软硬件开发
- 专业承接电子产品软硬件开发,可以根据客户要求订制电子产品,欢迎咨询。刘工
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机开发 电路设计 抄板 发帖人:lycc520 发帖时间:2023-05-19 16:16:00
- 补水纳米喷雾器方案开发
- 补水纳米喷雾器方案开发冬天是比较干燥的因为室内要开空调,或者烤火,或者柴暖都涉及到另一个问题那就是干燥,很多人脸上的肌肤就容易缺水干燥。如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发,详细知识说明如下。信息摘要:如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发。一、补水纳米喷雾器方案原理介绍本方案采用单片机NY8A051F型号芯片作为主控芯片开发,使用超声波高速震荡技术切割,可以让水和精华...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 单片机 PLC控制板开发 发帖人:TCOOP 发帖时间:2023-02-09 15:24:00
- 承接电子产品软硬件项目开发
- 1.精通单片机及外围驱动开发,熟练使用51系列、STM32系列、STM8系列新唐MCU等。2.有丰富的软硬件一线产品研发经验,善于分析问题,攻克技术难点。3.良好的编程风格,代码层次清晰规范。4.熟悉UcOS、RT-Thread嵌入式操作系统。5.熟悉StemWin、ucgui等液晶图形用户界面开发。6.熟练使用单片机的各种接口:UART,IIC,SPI,RS232,rs485,ADC,DAC,PWM,USB等。:540099155承接电子设计项目信誉保证童叟无欺长期有效
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电子产品开发 单片机 软硬件开发 MCU 发帖人:mainchin 发帖时间:2023-01-31 11:29:00
- M032位单片机PY32F003030开发板,可替代ST、GD华大
- 该开发板支持PY32F003和PY32F030两种系列单片机。可以前往芯岭技术淘宝或者1688店铺购买。PY32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达32Kbytesflash和4KbytesSRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。PY32F003系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开发板,开发工具,单片机 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-07-04 15:42:00
- 可跑C代码的串口屏之36V5A彩色电压电流表头(含源代码和PCB全套资料)
- 电路设计1、采样电路设计这是一个非常简单、实用、标准的电压电流采样电路,基本原理是:-电压经过R4R5的分压,进入单片机的电压AD采样;分压比是10:1,也就是说3.3V满量程的AD,实际可以测量的电压是:3.3(10+1)=36.3V;-电流经过R11采样电阻,确保主GND为0V的话,采样电阻另一端的电压就和电流有关,经欧姆定律得知,V采样电压=I0.025欧;-采样电压经过运放组成的放大电路,放大倍数由R8和R10决定,Vout=V采样电压*(27K+1.1K)/1.1K;-因此,电压电流两个AD通过上面电路接到单片机的两个AD端;2、辅助单片机的选型和电路设计考虑到精度和成本,我们选择...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: shmictrl 单片机开发 表头 LCD 发帖人:jetbin 发帖时间:2019-05-29 13:08:00
- 面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
- WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机开发板 学习单片机 51单片机 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-28 09:25:00
- WQX开发板STC15单片机多任务开发板
- WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 单片机开发板 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-27 19:41:00
- 第三方开发案例样本
- 最近申请加入第三方服务的朋友比较多,总有人问,为什么我案例,不能审核通过。嘉立创第三方服务平台,我们对服务商能力需要评估,是对客户负责,也是对服务商负责,您写的案例只有草草几句,无章节,描述内容或与标题不相关,客户是不会选择你的,客户只会选择案例看起起来还行,客户心中才会为您加分,才会选择您。所以,为了一次性通过审核,请详细描述您开发案例,请勿在案例或图片里写联系方式,案例不符合规范的,审核不会通过的开发案例样本一、【项目名称】第三方开发案例样本二、【开发团队简介】(选填,填写了可以让客户更多了解您,接单机会更多)1、学历或工作背景2、开发经历,做哪些项目3、熟悉平台、善长领域三、【项目亮点...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机开发 嵌入式开发 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2018-12-21 14:05:00
- 小家电、工控设备控制电路设计开发、生产
- 简介:1,正规注册工作室,可以开增值税发票;2,10年开发经验,熟练应用PCB绘图软件,掌握多种高低端单片机;3,可根据客户要求增加或完善产品功能,以体现客户自身的产品特色;产品方案类目如下:1,小家电系列:空气净化器控制器、热水器控制器、电风扇控制器、暖风机控制板、电熨斗控制板、冰箱控制器、饮水器、电热水器控制板、抽油烟机、消毒柜、多士炉、杀菌机、加湿器、面包机、咖啡壶、电热水壶、吸尘器、豆浆机、榨汁机等。2,其它产品:LED灯控制电路板、太阳能路灯控制器、舞台灯控制、LED多级调光灯控制器、温控器、电机控制器、交通信号灯、景观灯产品等。宠物电磨、磨甲器、微型手钻作品展示:原理图展示:电源...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 编程 小家电、工控、开发 发帖人:乐芯工业设计工作室 发帖时间:2017-09-14 09:34:00
返回