结果:找到"君正,集成电路,主控案例,MCU芯片,国产主控芯片",相关内容1000条
  • 北京君正X2600处理器亮相ELEXCON2023,打造多核异构跨界新价值
  • 伴随下游应用持续丰富,细节需求不断增多,标准化产品已越来越难以满足市场需求,芯片方案提供商需要不断深入行业,根据市场需求推出适配的产品。在这样的背景下,北京君正迅速推出X2600系列多核异构跨界处理器,并于2023年ELEXCON深圳国际电子展上正式推向市场。北京君正X2600系列处理器结构图据介绍,X2600系列处理器采用了北京君正自研的CPU内核、图像/视频处理、2D处理引擎和打印机控制等关键技术,同时承袭了北京君正特有的功耗低、开发门槛低等技术特点,适用于各类消费、商业和工业的嵌入式应用领域。多核异构,按需优化北京君正X2600系列处理器采用多核异构架构,内置有3大核心处理器,其中XB...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 北京 X2600 处理器 多核 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-03 18:25:00
  • 北京君正应用案例:联想新款YogaBook9i亮相CES
  • 国际消费电子展(CES),被誉为年度消费电子行业“风向标”。在今年CES2023上,联想旗下多款创新产品正式亮相,带来最前沿的趋势与技术体验。特别是新款YogaBook9i的发布,采用了双面13英寸OLED屏的设计,可以一起用作大型平板电脑,也可以与可连接的蓝牙键盘配对,用作双屏笔记本电脑。YogaBook9i能够帮助用户同时查看多个文件或应用,提供多任务处理和更好的生产力。触摸屏设置在360度铰链上,并通过音箱连接,音箱内置Bowers&Wilkins扬声器,支持DolbyAtmos空间音频。这款笔记本的下屏可以模拟键盘和触控板使用。除此之外,搭配无线键盘和支架,这款笔记本即可变成...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,开发板,MCU,CPU, 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-15 18:06:00
  • 关于北京君正:外研通新款中英文双模扫读笔应用案例
  • 北京外国语大学外研社外研通新品上市啦!外研通VT-S20✔️一支小可爱=点读笔+扫描笔5000多本点读书随心点,扫描点查都专业!✔️轻轻点一点=学英语+学中文练口语看翻译,学汉字和国学!✔️高科技加持=AI百科+学情分析+离线使用满足孩子更多学习和陪伴需求!雷龙发展提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案编辑文章来源:外研通服务平台关于北京君正北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。君正持续投入于多媒体编解码、影像信号处理、AI引擎、AI算法等核心领域并...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,,,MCU, 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-24 16:04:00
  • 北京君正:高端的CPU+NPU异构处理器
  •   北京君正亮相2021ELEXCON深圳国际电子展,国内知名的云FAE在线技术服务平台创易栈受邀参观了北京君正所在的3K30号展厅,并全程进行了线上直播。在展厅内,北京君正对公司芯片、解决方案与应用产品进行了详细解说。  北京君正作为集成电路设计企业,自成立以来在嵌入式CPU、视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、AI算法等领域持续投入,形成自主创新的核心技术。去年,北京君正在完成收购北京矽成(ISSI)后,形成了“CPU+存储”的双龙头格局;如今伴随着矽成在模拟芯片方面进展显著,公司已形成“CPU+存储+模拟”的多路产品布局,协同效应显著。  创易栈专注于为电子工程师提供在线技术服务...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU CPU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-12-30 15:23:00
  • 扫描点读笔搭载北京君正X2000多核异构跨界处理器的案例
  • 外研通云畅VT-S30扫描点读笔搭载北京君正X2000多核异构跨界处理器,X2000多核异构跨界处理器主要面向于智能音频、图像识别、智能家电、智能家居、智能办公等五大领域。CPU采取三核结构,搭载双XBurst®2,主频1.2GHz,跨界第三核XBurst®0(240MHz),面向安全管理和实时控制领域。搭载的H.264编码器分辨率达1080P@30fps。同时,X2000还内置LPDDR3(128MB),具备可实时同步的双摄Mipi接口+双ISP以及丰富的外设接口功能。我们先来了解下外研通这家产品公司,它是外语教学与研究出版社(简称“外研社”)由北京外国语大学于1979年创办,是一家以外语...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 北京 MCU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-30 17:46:00
  • 搭载北京君正X2000主控芯片的成功案例
  •   汉王e典笔S20Plus搭载北京君正研发的X2000多核异构跨界处理器。君正X2000多核异构跨界处理器主要面向于智能音频、图像识别、智能家电、智能家居、智能办公等五大领域。CPU采取三核结构,搭载双XBurst®2,主频1.2GHz,跨界第三核XBurst®0(240MHz),面向安全管理和实时控制领域。搭载的H.264编码器分辨率达1080P@30fps。同时,X2000还内置LPDDR3(128MB),具备可实时同步的双摄Mipi接口+双ISP以及丰富的外设接口功能。  汉王在京东618上推出了e典笔S20系列新品:汉王e典笔S20Plus。自2006年的汉王e摘客开始,汉王已深耕...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,,cpu,mcu,物联网 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-21 17:38:00
  • 主控芯片成功案例:搭载北京君正X1000芯片,收款计算合二为一
  • 商米推出的码利奥Mini收银机在扫码通的基础之上,将计算器功能与扫码功能结为一体,简化了收款流程,为商户经营带来全新体验。  具体硬件方面,商米码利奥Mini搭载了北京君正X1000芯片,该芯片具有性能强、功耗低的特点,主频可以达到1GHz,支持1秒极速启动,内置LPDDR(X1000:32MB,X1000E:64MB),内置语音唤醒引擎和音频CODEC,全速运行时功耗为180mW,待机功耗方面仅为0.2mW,动态功耗也仅为0.09Mw/MHz。深圳市雷龙发展有限公司提供原厂技术支持,更好的解决方案都在雷龙发展。  相较于此前的扫码通,商米码利奥Mini共有六大功能亮点与升级。  首先是拥有...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: cpu mcu 物联网 物联网 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-07 17:33:00
  • 君正X2000/X1500主控CPU芯片应用场景案例推荐
  •   近期推出了多款搭载君正X2000、x1500芯片的应用案例,如二维码门禁、手持式有害气体检测仪、智能门锁、支付条码二维码等方案。  1,基于君正X2000二维码门禁方案。雷龙发展为你解答,提供原厂技术支持.  随着门禁行业的逐渐成熟发展,作为智能门禁的新秀--二维码门禁以低成本、智能化、高效率的管理模式越来越受到人们的关注。特别是在智慧城市建设的呼吁下,很多写字楼、智慧社区、办公楼、酒店和公寓等场景都离不开它的存在!    深圳市雷龙发展代理案商特别推出的基于君正X2000系列的二维码云门禁方案,支持二维码识别,支持触摸按键,支持NFC的输入方式。二维码识别选用的广角摄像头,能近距离识别...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开发板 MCU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-19 18:05:00
  • 君正X2000/X1600主控CPU方案有哪些场景?
  • 1、搭载X2000的3D人脸可视猫眼智能锁  3D人脸可视猫眼智能锁搭载有北京君正的X2000芯片,君正X2000芯片拥有超高效率,支持SmartH.264编码引擎,全实时性能;支持低功耗快速启动,前端误报过滤算法;支持200万高清分辨率,采用新一代ISP降噪技术。典型200万编码场景芯片功耗低于300mW,非常适合用来做高性价比的低功耗摄像头方案,帮助企业和用户在享受到超高性能的同时也节约了一大笔额外投入。  2、搭载君正X2000处理器的低功耗人脸识别智能门锁方案  智能门锁市场存量大,增长快,潜力大,作为智能家居的入口被市场普遍看好。最近两年人脸识别解锁方案越来越多,大都是基础的双目方...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 北京 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-30 17:29:00
  • 君正主控CPU芯片X2000
  • 针对智能设备市场,雷龙发展近期推出基于多核异构跨界处理器X2000芯片的多场景应用案例。如智能门锁、激光打印机、扫译笔及显控板方案。【案例一】智能门锁:低功耗、响应速度快、防伪性能高芯片:君正X2000智能门锁市场存量大,增长快,潜力大,作为智能家居的入口被市场普遍看好。最近两年人脸识别解锁方案越来越多,大都是基础的双目方案,功能和产品同质化严重。市场对于集成度高,效果好,功耗低的方案需求越来越紧迫。推出的基于君正X2000系列的双目近红外人脸识别模组SG4898智能锁方案:具有识别安全性高、识别速度快、识别角度大、准确率高的、可拓展性强等优势。可帮助客户快速的将产品导入量产和打开市场。SG...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: ,X2000,,开发板 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-23 18:09:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: