结果:找到"启明云端招聘,嵌入式工程师,wireless-tag,ESP32,ESP8266,乐鑫",相关内容1000条
- 2.4寸串口屏应用于电暖器的解决方案
- 一到冬天,保暖就成为了人们的首要任务,作为一个季节性很强的产品,电暖器依靠长达好几个月的寒冷天气占领着大量市场。一方面,由于国内南北两地存在气候差异,取暖方式也不大相同,而使用电暖器产品只是众多取暖方式的一种,其被替代的可能性高,另一方面,消费者对取暖电器的性能、智能水平也不断提出着更高要求,年轻消费群体越来越重视产品外观设计,精致好看的产品对他们来说极具吸引力,外观较为朴素的传统电暖器产品已无法迎合他们的审美需求。电暖器厂商应顺应互联网潮流,将传统产品模式转换到互联网融合模式,不断进行产品创新与升级换代,打造智能化产品,拓展场景应用,方能力争市场份额。因此启明智显带来2.4寸串口屏应用于电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 嵌入式 乐鑫 电暖器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-08 17:04:00
- 招聘电气工程师
- 因公司发展需要,特聘熟练操作立创软件的电气工程师,懂强电和弱电设计的的更佳,我们在致力于电气工业电子化,工作地点在东莞大岭山或者江苏常州,待遇从优,欢迎志同道合的亲们早日加入,谢谢。
- 所属专栏: 人才需求 标签: 聘电气工程师 发帖人:英瑞沃电气英豪 发帖时间:2022-11-02 21:21:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.4寸串口屏应用于智能体脂秤方案
- 由于长期不合理饮食习惯的影响,我国肥胖人口数目不断增多,然而随着大众健康意识不断提升,减肥、健身人士增多,全民健身的时代已经到来,这无疑将带动智能体脂秤市场需求的攀升。在发达国家中,人们对肥胖与体脂相关这件事的认知度很高,而国内用户大部分仍以购入电子体重秤为主,体脂理念还有待深入人心。智能体重秤是在普通体重秤的基础上增加了智能科技元素的产品,不断细分化满足减肥和健身群体的需求。较为关键的是,体脂秤产品能够分别在智能化、可视化以及便捷性上体现出优势,同时在家庭和个人运动生活中扮演重要的健康入口。当前,智能体脂秤市场集中度较低,产品质量参差不齐,存在数据不精准等问题,影响消费者体验,抑制了行业发...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 乐鑫 嵌入式 体脂秤 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-18 10:20:00
- 启明智显|3.5寸串口屏在按摩椅上的应用方案
- 随着工作生活节奏的加快,我国中青年群体亚健康问题越发普遍,工作中长期久坐,坐姿不正确,缺乏运动等种种不良习惯的日积月累,导致了诸如腰酸背痛、颈椎病等身体不适症状接踵而至。因此,不需要花费太多时间且能有效缓解疲劳、改善病症的按摩椅成为了许多上班人士的心动之选。另一方面,我国人口老龄化程度正逐步加深,随着年龄的增长,老人各类身体健康问题也慢慢显现......因此,两大群体的消费需求共同拉升着按摩椅市场的兴起。人工智能、云计算、物联网等信息技术的飞跃发展改变了人们的生活,也为智能按摩椅技术提供了创新的土壤。随着我国居民生活水平逐年提升,居民消费水平也不断提高、所持有的消费理念正逐渐升级。居民的消费...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 物联网 按摩椅 嵌入式 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-21 10:36:00
- 启明智显分享|基于ESP32-S3方案的4寸86盒开发板快速开发及烧录
- 你现在所看到的是启明智显基于乐鑫ESP32-S3方案推出的4寸RGB接口的86盒开发板,你可以选择应用IDF或arduino进行开发,也可以选择我们提供的开发工具平台8ms上进行开发。为什么会选择8ms平台呢,因为平台已将LVGL作为可选软件组件集成到了SDK软件包中,可轻松评估并移植到产品设计中。目前基于4寸86盒开发板,我们配套了LVGL8.2版本的开源SDK,里面集各种串口屏驱动及丰富的应用接口封装(如网络,蓝牙,mqtt,UI控件等),快速打通连接和硬件功能。开源地址:sdk-8ms-esp32:8msforesp32-Gitee.com基于SDK开源工具包,你在8ms平台上通过拖拽...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 嵌入式 乐鑫 ESP32-S3 86控制面板 串口屏开发教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-16 11:19:00
- 招单片机工程师
- 招聘职位:嵌入式软件工程师学历要求:本科毕业-电子类专业年龄要求:26岁以上招聘人数:5人工作经验:1-3年以上职位要求:根据样品或要求设计出电子产品,公司产品为小风扇,雾化器,玩具,各种家用电器控制板等。薪资待遇:看能力谈。注:公司为方案公司类型,有经验的学历可适当放低要求。欢迎推荐和自荐。介绍成功入职并做够半年,奖励介绍人3000元。招聘职位:嵌入式软件技术员(储备工程师)学历要求:大专毕业-电子类专业年龄要求:22岁以上招聘人数:若干工作经验:0-1年以上职位要求:根据样品或要求设计出电子产品,公司产品为小风扇,雾化器,玩具,各种家用电器控制板软件等。薪资待遇:面议,包吃住.注:公司为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机软件工程师 嵌入式软件工程师 方案公司 发帖人:三极管跑马灯 发帖时间:2021-11-12 18:41:00
- 开发者请擦亮眼睛,WT-ESP32-DevKitCV4开发板认准原厂,不要被山寨蒙骗了!
- 最近启明云端推出了基于乐鑫ESP32的开发板WT-ESP32-DevKitCV4受到了很多开发者的追捧,但笔者发现近日在某宝上居然出现超低价同款产品,难道是亏本赚吆喝!笔者与某宝客服通过沟通,真相大白,外观可以做成一模一样,但他们在选择开发板器件上做了调包,以次充好。所以重要的事情常常被提示三次开发者请擦亮眼睛,WT-ESP32-DevKitCV4开发板认准原厂,不要被山寨蒙骗了!开发者请擦亮眼睛,WT-ESP32-DevKitCV4开发板认准原厂,不要被山寨蒙骗了!开发者请擦亮眼睛,WT-ESP32-DevKitCV4开发板认准原厂,不要被山寨蒙骗了!启明云端作为乐鑫多年的核心合作伙伴和认...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ESP32-CAM,启明云端,ESP32,启明乐鑫ESP32 发帖人:启明云端杨杨 发帖时间:2020-06-29 16:24:00
- 深圳启明云端招嵌入式工程师了
- 岗位职责:1、嵌入式软件开发,包括模块设计、功能调试、单元测试及后期维护;2、设计并实现基于Wi-Fi/蓝牙SoC的嵌入式开发与应用方案,包括物联网应用方案开发、物联网平台接入、SoC应用协议移植与开发等;3、开发与优化开发工具/测试工具/脚本,包括物联网芯片嵌入式应用测试、外设测试等;4、客户支持,对客户反馈的需求与问题进行定义、分析和解决。岗位要求:1、嵌入式软件开发1年以上工作经验,学历不限;2、熟悉并理解计算机/SOC架构;4、精通C语言和实时软件开发,掌握一门脚本语言(最好会Python);5、熟悉计算机网络协议,熟悉Wi-Fi/Bluetooth/Zigbee协议;6、对单片机与...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 启明云端招聘,嵌入式工程师,wireless-tag,ESP32,ESP8266,乐鑫 发帖人:启明云端杨杨 发帖时间:2020-06-09 17:27:00
- 深圳电子工程助理招聘
- 公司就要从事电子电路方案开发,公司地址:深圳龙华新区目前有研发部,生产部,外贸部。主要对向国内电商,工厂提供方案。工作要求:懂得模拟电路,会AD。软件方面要会51最基本的平台。学历无要求,毕业生在校间有独立玩过一些电子设计制作也可以。主要做的产品,有3C类电子路,工控类。联系方式:私发我信,ORWX13510176573看到这个招聘信息的朋友,说明你已经是工程师了!加入我们!
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招人 深圳 工程师 发帖人:宏景 发帖时间:2019-08-15 10:15:00
- HOT!2018立创商城工程部诚招5名工程师
- 立创商城,成立于2011年,致力于为客户提供一站式电子元器件线上采购服务,成交量全国领先。集团电子全产业链自营服务涵盖:在线EDA(LCEDA)+行业领先的PCB打样/中小批量+元器件商城+钢网制造+SMT贴片+电子设计教育及方案。工程部,作为商城元器件的资料数据提供、维护和对外技术支持部门,2018年需要以下5名工程技术人员助力加盟我们,欢迎大家自荐或推荐!一:工作时间:9点开始(5天制)二:工作地点(深圳市福田区商报路,莲花山公园附近)三:薪资待遇(税前6K起步!五险一金,上不封顶。不同岗位待遇不同,具体根据能力而定,只要您想来!)四:招聘负责人:赵先生,企业QQ:2355740879@...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 工程师 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-12-15 19:19:00
返回