结果:找到"嘉立创EDA专业版反馈",相关内容1000条
  • 自行设计的封装,如何1:1打印出来验证合不合理?
  • 我在嘉立创EDA专业版中,自行设计了一个元件的封装。有什么方法,我可以1:1打印出到A4或A5纸上,然后拿实物摆放下元件,看看封装合不合理?如果此方法不可行,有什么推荐的方法吗?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:youyou 发帖时间:2024-05-28 11:49:00
  • 嘉立创EDA专业版如何1:1打印?
  • 嘉立创EDA专业版如何1:1打印出元件位置图?在打样之前,我可以1:1打印在A4或A5纸上,摆放元件,看看封装和元件位置是否合理?在altiumdesigner中有此功能,位于pagesetup->ScaledPrint。嘉立创EDA专业版的这个功能在哪里呢?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:youyou 发帖时间:2024-05-28 11:45:00
  • 立创EDA工程管理打不开了
  • 其实这个问题已经出现几天了……简单地说就是立创EDA的工程管理页面打不开了,我使用的是嘉立创EDA标准版,版本V6.5.22如上图所示,正常情况下点了“工程管理”选项中的某个子选项后会跳出一个独立窗口,工程下载、删除、编辑等等都可以在这个窗口中进行。但是最近几个星期,我点击工程管理后跳出的窗口都是这样的直接就卡在这里了……现在没法删除、重命名、下载工程,很烦……请问这是什么bug吗?还是嘉立创版本管理的功能挪位置了?
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: EDA标准 问题 发帖人:kepler1072 发帖时间:2024-01-05 21:38:00
  • 嘉立创eda专业版一直有条线看不见
  • 嘉立创eda专业版一直有条线看不见,并报与其他焊盘有错,但点击后又看不见这条线(图片十字虚线位置),请大佬帮忙看看这是什么原因,谢谢!!!
  • 所属专栏: PCB打样 标签: eda 发帖人:download 发帖时间:2023-12-24 20:13:00
  • 嘉立创EDA(专业版)使用问题
  • 尝试过几次嘉立创EDA专业版,还是觉得不习惯:1、画原理图导线时,能不能取消十字光标右上角的小图标啊,总是影响视线和注意力;2、画原理图时,还是希望在右键菜单中加入“放置元件”的命令;3、画原理图时,查找元件找不到网友用户提供的元件库。希望嘉立创EDA的工程师指导下,谢谢你们,辛苦了。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:我的电路板 发帖时间:2023-09-13 09:08:00
  • 立创专业版EDA意料外的网络高亮显示【问题反馈】
  • 你好.在使用专业版eda网页版时,利用ctrl+d快速复制时,如果此时鼠标指针放在其它网络时(该网络进入高亮),复制粘贴后,原高亮网络进入了恒高亮模式(同H键高亮模式)。鼠标悬在带网络的图元上对应网络高亮,这个是很好的。但是这个问题显示的意料之外的高亮就不是那么合适了。稳定触发方法:选中一个可复制的图元,挪动鼠标至导线,触发自动凸显网络,此时ctrl+D快速复制,随便找地方粘贴。被高亮的网络由鼠标悬空的”暂时性高亮“变为“H键型的持续高亮”大胆猜想是标悬空的”暂时性高亮“的退出条件是简单的判断鼠标移出图元区域,但是被ctrl+D快速复制覆盖打断了退出条件的触发,于是变为持续的高亮。可能的编程...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 问题 发帖人:想通了的nmos 发帖时间:2023-05-16 22:59:00
  • 嘉立创EDA专业版原理图设计按Ctrl+Z撤回问题
  • 1、嘉立创EDA专业版原理图设计按Ctrl+Z撤回时,总是撤回到某个操作的上一步,当前界面的操作不会撤回,导致整个放大的窗口撤回时不变,然后多几次撤回,最后缩小查看全局窗口发现之前其他部分都白做了。。。2、而且在分配位号时,还会出现元件错动的现象。。在原理图设计时复制某一个元件粘贴时,位号不会变,必须要用分配位号指令,不能像标准版一样粘贴时自动分配位号吗?3、在调用设计好的复用模块时,将模块删除,然后再放置相同的模块时,模块位号会加一,但是当前没有整个位号,如果修改到原来的位号,会提示symbol已存在??
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2022-10-20 01:04:00
  • 无法导出AD可用的元器件库
  • 嘉立创EDA专业版,版本:V1.8.18以前的版本,可以导出元器件的PCB库,并可在AD15上正常使用,新的版本导出元器件的pcbdoc后,用AD15不能正常打开使用。是什么原因?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA,AD15 发帖人:TIMHU 发帖时间:2022-08-13 00:27:00
  • 嘉立创EDA专业版经常白屏卡死
  • 嘉立创EDA专业版经常白屏卡死,在画原理图和PCB布线的时候,不定时出现白屏卡死状态,各位大佬请问怎么解决?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:櫊语wlt 发帖时间:2022-07-13 18:07:00
  • 立创EDA专业版若干问题
  • 使用了较长时间立创EDA标准版,我从一个小电子知识小白开始,第一个也是唯一一个接触的layout工具就是立创EDA,从画一些简单的连接板,到设计一些复杂的(器件1000+)工控主板.是立创EDA提供了这个简易但不简单的工具,得以让我一个门外汉也可以创作专业的电子设备,在此充分肯定立创EDA,C充分感谢立创的研发同志们,你们辛苦了..最近画一些复杂的电路,标准版已经卡的心理崩溃了,例如下图只有400+元器件的图,随便拖动一个器件都得响应好久,丝毫没有得心应手的体验.因此最近开始了解专业版.关于专业版使用了两天,从流畅度体验来说,完全碾压标准版,没有丝毫的卡顿现象.于是,按照稳当尝试把标准版的工...
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA EDA 发帖人:创客小新 发帖时间:2021-11-15 16:18:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: