结果:找到"嘉立创审单-桑小姐",相关内容1000条
  • 嘉立创下单小助手ArchLinux打包
  • 嘉立创下单小助手ArchLinux下打包到AUR仓库现在JLC下单小助手终于支持Linux平台了。为了更好方便ArchLinux用户使用JLC下单小助手,现在将其打包到AUR仓库。以下为打包源码。AUR仓库地址为:https://aur.archlinux.org/packages/jlc-assistant-binArchLinux下安装JLC下单小助手,使用AUR工具,如用:yay,即可安装。好用的话可以到仓库点给投票。yay-Sjlc-assistant-bin其他Linux版本可以参考PKGBUILD源码自行修改使用。PKGBUILD源码:#Contributor:taotieren...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 助手 Arch Linux 打包 发帖人:taotieren 发帖时间:2022-12-04 22:46:00
  • 嘉立创PC端小助手5.0.5版本发布:提高加载速度和稳定性
  • 嘉立创PC端小助手5.0.5版本发布1.更换底层框架,提高小助手稳定性,优化加载速度和客户使用体验。2.关闭小助手时缩小到任务栏,不会退出程序下载链接点击此处下载小助手新版本小助手如遇有任何问题,可联系QQ3001453581进行沟通解决,非常感谢您的配合
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 助手 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2022-06-15 14:16:00
  • 嘉立创是审单还是审人呢?
  • 今天我在嘉立创下了一个单,在下单的过程中做了一个备注,以往类似的情况,他们工作人员会打电话给我确认。我不想让他们多打一通电话,就把他们想要的答复备注了,作为提醒。审单的桑小姐82048201说了一番很经典的话A“我就是一个审单的,对工艺完全不懂,你不要备注工艺,你就回答我按gerber文件做板,是还是不是?”....B“你为什么不回答我的问题”.....C“这板子是你画的吗?不是的话,做板工艺就问你的工程师,别乱答”。我沉思了一会,她的这句话“我就是一个审单的,对工艺完全不懂,你不要备注工艺,你就回答我按gerber文件做板,是还是不是?”是告诉我们,嘉立创内部审单的对线路板一窍不通。她的这...
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: - 发帖人:Sunn 发帖时间:2021-04-07 23:10:00
  • 建议嘉立创下单助手PCB仿真大图窗口增大
  • 建议已发货订单PCB仿真图框加大(如图)最好可以全屏查看或者输出PCB仿真PCB或者图片这样可以很方便做反馈给生产人员如果可以,是否考虑在查看高清仿真大图同时切换查看原始gerber文件(就像刚开始下单时的那种支持按层查看)?期待回复
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 助手 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2021-03-16 12:01:00
  • 嘉立创下单助手3.3.8版本发布-支持更多的封装
  • 嘉立创下单助手3.3.8版本正式发布:本版本最核心的功能,就是升级了SMT组件,增加了对新封装库的支持。新封装库,将支持更多不同封装的器件,这样子后面才有机会增加一些比较特殊封装的器件。这个版本也是为我们SMT第5期做一些铺垫过。安装包下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.3.8/JLCPcAssit_setup_3.3.8.zip欢迎试用反馈问题,谢谢
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2020-08-20 21:50:00
  • 嘉立创PC端下单助手3.3.3版本发布-修改已知bug,改善使用体验
  • 嘉立创PC端下单助手3.3.3版,发布更新内容1.主窗口页面增加页面内搜索功能2.登录窗口、主窗口增加当前版本显示3.登录窗口完善登录异常提示信息4.完善实物仿真图渲染逻辑5.Gerber组件完善返回顶层/底层图接口6.SMT组件完善返回顶层/底层贴片图接口7.Gerber组件、SMT组件支持多线程下载,最大下载线程数由组件初始化参数设置8.更新底层库9.更新Winrar安装包下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.3.3/JLCPcAssit_setup_3.3.3.zip
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2019-08-15 17:58:00
  • 嘉立创下单的方式将发生巨变,大家先行讨论!
  • 新的下单方式,是先上传文件解析,然后下单直接付款,不用等我们审!此功能正在开发中,欢迎大家补充如下图(下图为PS原型图):新的下单体验全是用嘉立创下单小助手,网站版将不支持新的下单流程,是一个全新的体验:1)98%先上传文件解析成功2)下单的时候,点中你可能要下单的文件则出来你的原图,核对一下是不是你要下单的文件,有没有发错,放大缩小,对照图下单,解决经常发错版本的问题3)当然你也可上传文件,解析一下初步检查一下是不是有问题,想起来什么时候下单都可以,那怕是后面用移动端下单
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 助手 发帖人:limeng 发帖时间:2017-11-06 09:47:00
  • 关于嘉立创2016-10-01前订单返单说明
  • 尊敬的各位客户,近期由于我们做了业务调整,对于2016-10-01日前订单进行抽离了出来。如需返单2016-10-01日前订单,请操作2016-10-01之前订单查询/返单进行返单操作(SMT,PCB,钢网下面都有对应按钮额)有任何疑问请联系业务员咨询,联系方式见网站左上角,谢谢
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-10-24 10:25:00
  • 关于嘉立创下PCB订单提供快捷下单意见收集
  • 最近我们收到很多客户反馈,下单的时候太繁琐,需要选择的东西太多了。对此嘉立创希望能提供一种更快,更快捷的下单方式让大家可以快速,快捷的下PCB订单。对此我们打算寻找一种新的可以便捷下单方式,下面贴出来方便大家讨论一下。1.首先下单界面可以直接选择使用常用工艺模版下单。或者前去新增常用工艺模版2.工艺模版设置界面,可以设置常用模版3.如果选择常用模版下单,如果您选择了的工艺将不会再让你选择。只需要选择你未初始化的工艺选项即可。然后确认下订单,就可以快速下单了
  • 所属专栏: 文化建设 标签: 快捷下 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-09-12 16:50:00
  • 嘉立创PCB下单流程大改,讨论进行时!
  • 此流程只支持样板,暂不支持小批量原流程如下:输入大小及数量------->输入工艺------>保存及计算价格,--------->上传文件--------->嘉立创审核订单(时间不确定,导致不能一次性完成)---------->客户付款流程总结是:客户下单------->嘉立创审单------------->客付款,优点:适合所有的订单,所有的订单确认好都是最终价格缺点:不能随时下单,如晚上下单则没人审核,必须上班之后审垓效率低白天有人审核,又多了一个等的流程,这个等时间也是不确定,快则一分钟,慢则半个小时新的流程:输入大小及数量--------&...
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-09-09 18:44:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: