结果:找到"嘉立创小助手",相关内容1000条
- 关于预览不显示孔的问题的解决办法,嘉立创问题反馈
- 在gerber的钻孔文件中,发现若存在注释符号分号";"时,平台预览的孔将是实心的,删除注释部分后预览就正常示例:M48;Layer_Color=9474304;FILE_FORMAT=4:4METRIC,LZ;TYPE=PLATEDT1F00S00C0.3000T2F00S00C0.5000T3F00S00C0.8000T5F00S00C1.3000;TYPE=NON_PLATEDT6F00S00C2.5000T7F00S00C4.0000%T01X00015Y00061273....若将;及其行内容删除后,预览正常在allegro输出的gerber中,并不能正常读取椭圆孔rou文件,预览...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:口服625 发帖时间:2023-06-03 15:04:00
- 嘉立创下单小助手ArchLinux打包
- 嘉立创下单小助手ArchLinux下打包到AUR仓库现在JLC下单小助手终于支持Linux平台了。为了更好方便ArchLinux用户使用JLC下单小助手,现在将其打包到AUR仓库。以下为打包源码。AUR仓库地址为:https://aur.archlinux.org/packages/jlc-assistant-binArchLinux下安装JLC下单小助手,使用AUR工具,如用:yay,即可安装。好用的话可以到仓库点给投票。yay-Sjlc-assistant-bin其他Linux版本可以参考PKGBUILD源码自行修改使用。PKGBUILD源码:#Contributor:taotieren...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 嘉立创下单小助手 Arch Linux 打包 发帖人:taotieren 发帖时间:2022-12-04 22:46:00
- 嘉立创PC端小助手5.0.5版本发布:提高加载速度和稳定性
- 嘉立创PC端小助手5.0.5版本发布1.更换底层框架,提高小助手稳定性,优化加载速度和客户使用体验。2.关闭小助手时缩小到任务栏,不会退出程序下载链接点击此处下载小助手新版本小助手如遇有任何问题,可联系QQ3001453581进行沟通解决,非常感谢您的配合
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创 小助手 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2022-06-15 14:16:00
- 嘉立创下单小助手BUG2处
- 使用嘉立创下单助手V3.4.5,确认生产稿时有问题。首先,从小助手不同处进入确认生产稿,看起来是分别进入了两个不同的版本。在图示的状态下,确认生产稿操作无反应。按键不响应。后面从嘉立创下单首页进入确认生产稿,出来的是板子的3D透视图,这个界面下确认生产稿才可以。请嘉立创检查,修复。统一一下软件操作。。。另外一个问题再提一下:这个新版本显示有问题,见附图。一会这里模糊一片、一会那里有问题。开和不开硬件加速都存在这个问题。请反馈软件开发方分析、解决。谢谢!当前这个界面是这个样子地:
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创 下单 小助手 BUG 2处 助手 问题 反馈 发帖人:摩羯星计划 发帖时间:2021-11-05 17:22:00
- 建议嘉立创下单助手PCB仿真大图窗口增大
- 建议已发货订单PCB仿真图框加大(如图)最好可以全屏查看或者输出PCB仿真PCB或者图片这样可以很方便做反馈给生产人员如果可以,是否考虑在查看高清仿真大图同时切换查看原始gerber文件(就像刚开始下单时的那种支持按层查看)?期待回复
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2021-03-16 12:01:00
- 嘉立创下单助手3.3.8版本发布-支持更多的封装
- 嘉立创下单助手3.3.8版本正式发布:本版本最核心的功能,就是升级了SMT组件,增加了对新封装库的支持。新封装库,将支持更多不同封装的器件,这样子后面才有机会增加一些比较特殊封装的器件。这个版本也是为我们SMT第5期做一些铺垫过。安装包下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.3.8/JLCPcAssit_setup_3.3.8.zip欢迎试用反馈问题,谢谢
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创小助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2020-08-20 21:50:00
- 希望“嘉立创下单助手”增加网络设置选项,方便使用HTTP代理的用户登陆!
- 希望“嘉立创下单助手”增加网络设置选项,方便使用HTTP代理的用户登陆!我的网络环境是通过HTTP代理服务器方式访问互联网的。使用嘉立创下单助手无法登陆,只能使用网页版的下单页面。下单助手使用起来比网页版的下单页面方便直观很多。希望能支持HTTP代理方式登陆下单助手。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 嘉立创下单助手,建议。 发帖人:小小小小 发帖时间:2019-10-11 12:26:00
- 嘉立创下单助手V3.3.4又卡住了~
- 如题,嘉立创下单助手V3.3.4又卡住了,一直显示“正在加载中”~以为是网速问题,可是打开网页飞快得很~分别再用网页版和手机版试了,也是显示“正在加载中...“,估计是PCB下单系统挂了~
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手卡住 发帖人:深圳阿愚 发帖时间:2019-10-08 17:41:00
- 嘉立创PC端下单助手3.3.3版本发布-修改已知bug,改善使用体验
- 嘉立创PC端下单助手3.3.3版,发布更新内容1.主窗口页面增加页面内搜索功能2.登录窗口、主窗口增加当前版本显示3.登录窗口完善登录异常提示信息4.完善实物仿真图渲染逻辑5.Gerber组件完善返回顶层/底层图接口6.SMT组件完善返回顶层/底层贴片图接口7.Gerber组件、SMT组件支持多线程下载,最大下载线程数由组件初始化参数设置8.更新底层库9.更新Winrar安装包下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.3.3/JLCPcAssit_setup_3.3.3.zip
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2019-08-15 17:58:00
- 嘉立创下单的方式将发生巨变,大家先行讨论!
- 新的下单方式,是先上传文件解析,然后下单直接付款,不用等我们审!此功能正在开发中,欢迎大家补充如下图(下图为PS原型图):新的下单体验全是用嘉立创下单小助手,网站版将不支持新的下单流程,是一个全新的体验:1)98%先上传文件解析成功2)下单的时候,点中你可能要下单的文件则出来你的原图,核对一下是不是你要下单的文件,有没有发错,放大缩小,对照图下单,解决经常发错版本的问题3)当然你也可上传文件,解析一下初步检查一下是不是有问题,想起来什么时候下单都可以,那怕是后面用移动端下单
- 所属专栏: PCB打样 标签: 嘉立创下单小助手 发帖人:limeng 发帖时间:2017-11-06 09:47:00
返回