结果:找到"器件标签丢失",相关内容1000条
- 建议下方的层切换标签上加上"眼睛"!
- 新版的PCB编辑器下方加入了层切换标签,这样方便了很多,值得肯定!建议在每个标签的边上再加入一个“睛眼”,点击眼睛来切换每层的显示或隐藏!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 层标签 发帖人:BoatLin 发帖时间:2023-07-22 19:10:00
- 又发现一个BUG:立创EDAV2.0.13.dba36b版,有个器件在PCB复制后,丢失了,重新加...
- 如下图所示的封装,在设计完成后,是这个样子的:在PCB里复制,再粘贴,封装丢失了:关闭软件后重新打开,发现原设计封装也丢失了:没办法价原理图从新导入后放好恢复,再复制粘贴,封装又变回老版本了:这个时候再使用“更新工程库”功能,倒是能够更新为最新正确的版本。但问题是:这个件我是看到有问题了,如果没看到呢?是不是就直接将错误的PCB发出制板了!!
- 所属专栏: PCB设计 标签: BUG 立创EDA 器件 丢失 发帖人:1297252AA 发帖时间:2023-04-01 11:34:00
- 设计好的板子不知道操作了什么怎么一下子所有3D模型都不见了?
- 各位大佬们,有碰到过这个现象的吗,设计好的板子不知道操作了什么,怎么一下子所有的3D模型都不见了,而且也无法恢复。真是活见鬼了!有知道的大佬恳请帮忙指教一下怎么恢复。谢谢了!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型丢失 发帖人:Awen2020 发帖时间:2022-02-22 09:55:00
- 立创专业版BUG
- 近日做项目发现用立创EDA,原理图会丢失器件。尤其是在交叉选取时最容易出现这个BUG,使用交叉选取功能,选中PCB中器件再返回原理图奇迹就发生了,PCB中选取器件在原图中不见了。新版本上线麻烦自己先好好测试下再给大家用。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图丢失器件 交叉选取 发帖人:Z000JK 发帖时间:2022-01-27 10:25:00
- 标准版更新DAO6.4.20.6PCB敷铜丢失BUG
- RT,更新到6.4.20.6后打开以前画的PCB,敷铜不在了,需要打开敷铜管理器,应用一下才会敷铜
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB敷铜丢失 发帖人:灬超威能猫灬 发帖时间:2021-07-29 13:38:00
- 建议立创商城【出货的元件袋】上【标签统一方向】
- 立创的元件出货做的挺好,无论是速度还是质量但是有个建议想提一下:根据我们收到的元件袋子看很多标签都是不同的粘贴方向,这对我们管理库存和贴片来说有点小麻烦,因为不同的标签方向在查找的时候不太方便,要左右看如图:可否统一一下标签粘贴方向?如果统一的话,推荐“标签横,开口左(开口右)”。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 元件袋标签 标准化处理 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2021-02-22 14:09:00
- EDA的元件PCB封装导成AD封装的时候,元件引脚编号丢失了。
- EDA的元器件PCB封装导成AD封装的时候,元件引脚编号丢失了。下面是截图,导出多次都是同种现象。麻烦立创技术人员解释一下。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 元件引脚编号丢失 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-11-01 16:53:00
- 金航标kinghelmRFID标签在立创商城出售
- RFID标签现在已经在智能制造业生产线不可或缺,不但可以提高工作效率、增加准确性、还可以节约成本。为满足市场需求,金航标kinghelm(www.bds666.com)研发生产的RFID标签KH-RFID-23-BQ、KH-RFID-20-BQ等型号大量出售,适用于库房盘点物品定位、货架定位、衣帽查找定位、图书查找定位、档案查找定位等应用领域。金航标kinghelm产品RFID标签KH-RFID-23-BQ深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位。主要从事北斗卫星导航和物联网终...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: RFID标签 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-03-13 16:31:00
- 迟到的功能:PCB装箱分型号功能上线!
- 现在客户下一个订单型号越来越多,订单量越来越多,动不动10多箱或是几十箱,多箱之后现在都傻傻的分不清,那箱是那个型号,为采购入库带来极大的困难,SORRY:PCB装箱分型号功能上线,且以实施,欢迎你们提出的任何一个诉求,共同打造一个更加高效及方便的嘉立创服务体系!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 分箱标签 发帖人:limeng 发帖时间:2018-05-31 10:33:00
- 2018/02/07升级的软件有器件丢失的问题?
- 如果你导出AD模式的图纸时,器件的标签就会丢失。由于你的软件布线能力比较弱,所以通常都会在该软件下进行图纸和电路板编辑,而导出到AD来布线。再回到立创来做Boom表,和制板,以及商城。现在当你下载到AD版时所有的器件的Titles标签就会丢失。如果是没注意请迅速修改。如果是有意不与AD兼任,那么立创的软件可能就没人再用了。因为你的布线实在是太不行了。如我说错请批评!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 器件标签丢失 发帖人:shineyunze 发帖时间:2018-02-10 23:32:00
返回