结果:找到"器件矩阵问题",相关内容1000条
- 各位佬,想问下柔性分布式压力传感器要怎么测电阻阻值呀
- 我的电路图如下,有一个4*4的电阻矩阵,我这里用面包板搭了个demo,利用mega2560的数字IO口列选电阻,然后四路adc一起测电压采样原理如下,电压探针的位置接四路adc,上面四路列选,当选中该列时置低电平,其余列置高电平出现了一个问题,就是我在按压左下红色框框住的压敏电阻时(电阻和压力成反比,压力增大,电阻减小),红色电阻对应的那路adc不变,其他三个蓝色电阻对应的那三路adc测出来的电压变低了,我不是很理解为什么有没有佬可以教教我怎么测这个东西的电阻//测得电压array([[4.99755859,4.99755859,4.99755859,4.99755859],[4.99755...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电阻矩阵 矩阵电阻 压敏电阻 压力传感器 发帖人:Zhangzr 发帖时间:2024-06-20 22:16:00
- 寻找长期硬件合作人
- 寻找长期合作人,主要是硬件,具体要有控制系统硬件设计相关经验,比如工控矩阵键盘等,如图红色方框标注部分,有意向的请留微信或私信我,特别说明没相关经验的就不要加了,感谢:
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCBA PCB设计 矩阵键盘 发帖人:sh2026 发帖时间:2024-04-07 11:37:00
- 立创EDA专业版在导出.step文件时,本地库的3D模型(.STEP)丢失
- 您好:我今天设计完电路板想导出3D文件进行渲染,但是发现几个自己导入3D模型(放在本地库中的.STEP)的电感总是丢失,不知道是什么情况?这些模型已经在3D管理器中绑定,可以正常预览,也可以导出OBJ的时候显示,只是导出的STEP文件中没有。预览:导出OBJ:导出STEP:
- 所属专栏: PCB设计 标签: 软件问题 发帖人:Eric00GUET 发帖时间:2023-08-21 15:56:00
- 器件矩阵问题,老式打乱原有的器件布局
- 比如做10X10的按键,因为按键需要和面板孔对应,正常是会设定行距和列距离进行矩阵,然后定位好某个按键,使所有按键对应,但是你一矩阵,按键不会按照你想的位置排。正常情况下,修改原理图位号,更新到PCB时,位号不变,飞线会自动对应,但是这个EDA不知道哪里设置。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 器件矩阵问题 发帖人:硬件狂魔 发帖时间:2023-08-02 09:53:00
- 关于立创EDA板框的问题
- 立创EDA软件创建的板框不能对走线进行约束,需要怎么设置,高手帮忙解答下,谢谢!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 软件问题 发帖人:Aladdin 发帖时间:2020-08-01 08:49:00
- 封装管理器元件怎么观看
- 请问:封装管理器所显示元件是哪个方向的,以S8050为例,似乎从顶部看下去才能与规格书相符。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 元件方向问题 发帖人:zzp249 发帖时间:2019-12-29 15:47:00
- 电路硬件问题TC6291升压芯片
- 我想问一下,我用TC6291这款升压芯片,我拉高使能引脚EN,能正常输出电压;但是我拉低EN引脚时,它却不能关闭芯片,还是会输出电压。这是怎么回事?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件问题 发帖人:A1小唐 发帖时间:2019-06-25 14:02:00
- 最近更新,画矩形描点问题
- 今天画板突然发现,矩形描点无法增加了,之前拖动描点时旁边会自动出现新的描点,方便画出多种形状。可是现在没有描点增加了,怎么做呢
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 最近更新,画矩形描点问题 发帖人:艾尚PCB 发帖时间:2018-06-30 16:12:00
返回