结果:找到"团队库",相关内容236条
  • 舵机是什么?舵机内部结构解析
  • 什么是舵机呢?首先,“舵机”这个名号其实是一个俗称,是那些玩航模、船模的人起的名字,因为这种电机常被用于舵面控制。舵机其实就是一个简单的伺服电机系统,也是最常见的伺服电机系统。舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于需要角度不断变化并可以保持的控制系统,由外壳(上,中,下壳)、控制电路、电机、齿轮组、位置传感器以及轴承组成。舵机是一个闭环控制系统。控制电路板接收来自信号线的控制信号,控制电机转动,电机带动一系列齿轮组,减速后传动至输出舵盘。舵机的输出轴与位置反馈电位器(或磁编码器等)相连,舵盘转动的同时带动位置反馈电位计,电位计将输出一个电压信号到控制电路板进行反馈,然后控制电路板根据所在...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 无人机 机器人 德晟集 发帖人:DSpower 发帖时间:2024-06-14 14:45:00
  • 立创EDA自建元件库的问题
  • 看了几个视频立创对库的定义定然是一个元件封装就叫库。。。。。。。。。。。第一次感觉被羞辱了啊一个人可以被称为一群人正常来说先建库再建库里面的元件立创直接就开建元件封装了我想知道这个封装是保存在那个地方它所归属的库名称是那个。。。。。。。比如SMD电阻库里面包含所有0201-3920所有的贴装电阻类如何操作
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 元件 自建 发帖人:修真十万年的徐老祖 发帖时间:2023-09-07 19:01:00
  • 团队库
  • 图片
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:JIEKNAN 发帖时间:2023-06-03 01:20:00
  • 团队管理权限问题
  • 你好,我在立创EDA普通版新建了团队,设置加入了3位成员,团队角色显示我是负责人,其他显示是成员,现在的问题是,团队成员在此团队中新建了工程,而我这个负责人看不到,必须新建工程的那位团队成员给我开权限后,我才能看到,而且显示他是负责人角色了,我只能是被他设置成管理员角色,他可以删除团队工程;之前有个版本是只要是我建的团队,团队成本可以新建工程,而我默认永远是最高权限负责人,团队成员是管理角色,他没有权限删除工程的,不知道是不是后来我升级了版本造成的,请帮忙修复这个问题,要不不利于团队管理。我使用立创EDA已经有快三年了,目前使用立创EDA画的原理图和PCB已经有近400个工程了。如有任何疑问...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 管理 权限 发帖人:Taoym 发帖时间:2023-06-02 11:35:00
  • 团队工程文件授权
  • 团队成员授权“管理员”怎么现在不行了?之前可以?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 工程文件授权 发帖人:今日上上签 发帖时间:2023-05-20 17:00:00
  • 【飞控开发高级教程7】开源编队无人机-编队飞行
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列编队飞行图1一、编队飞行COCOFLY支持编队飞行,编队飞行需要依托编队的图形码地图以及COCOFLY上位机来实现。具体步骤如下表所示。表1(1)准备图形码地图:图形码地图按照需要严格按照以下图示的顺序位置摆放;图2这些图码都会提供在资料包里,即“软件工具”下方的“OPENMV相关”内,并且且已经标好了对应的数字序号,如下图所示。图3也就是说图形码0摆放在0的位置,图形码1摆放在1的位置,依次类推,两两之间的间隔以50cm左右最佳。具体的图形码的地图大小可以灵活变通,不一定要全部400个都用上,可以根据实际的应用调节大小,比如可以摆放6*6的图形码,这...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编 无人机 编飞行 飞控开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-26 11:46:00
  • 复用图块在专业版中团队工作区失踪了
  • 我在立創专业版EDA的个人工作区中先創建了一个复用图块,然后另存到其中一个团队.但在团队中找不到这个复用图块,发现这个团队复用图块还在我个人工作区中.归档标示为该团队,但在该团队看不到.
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 专业版 EDA 复用图块 发帖人:Gregory 发帖时间:2022-01-22 12:31:00
  • 关于立创商城库存与仓库问题
  • 近期使用立创商城时发现发货时都分两个包发的,一个在深圳仓,自动配料,速度快,但量比较少,江苏仓人工配料,速度慢量又大。且17点后江苏仓不在配新单,而深圳仓不受影响。每次都是深圳仓的料已经签收了,但江苏仓的刚揽件,还没有快递信息上传;所以我想,是否可以在商场里各器件的库存信息旁边备注所在仓库,例如:库存:深圳仓130圆盘多江苏仓300圆盘多,那样我就会尽量选择深圳仓的了。虽然远点,但速度快。另外,最近发现,在采购时,经常是急需要的元件没库存了,真郁闷。我们每选择一个器件都需要做好多次实验才能定型,所以代换范围有限。所以,商城是否可根据系统销售数据的趋势图,做好提前备货呀?还有就是各器件是否可以...
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 存 仓 发帖人:棠城实验室 发帖时间:2019-12-18 23:43:00
  • 我们又做了一件了不得的事,比双11卖一千万还激动…
  • 立创商城正处于快速发展的阶段,员工人数不断增加,为了让新员工尽快融入立创大家庭,公司组织了一场户外拓展训练,2017年11月25日,商城总部120位员工一早就开赴极越深圳南澳拓展基地。此次活动得到了公司领导的重视和支持,CEO杨林杰、运营总监张银莹及EDA产品&海外商城总监贺定球全程参加了培训。图2017年立创商城总部员工“打造高效凝聚力组织”拓展活动大合照换上统一的迷彩服,所有人不分级别、年龄、甚至性别,大家都是一名“战士”,教官的严肃和严格让我们明白,这里不是游戏场而是训练场,我们要面临的不是娱乐活动,而是一场团队协作与体能极限的挑战!八个队伍,每个队伍里的15个人来自不同的部门...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 精神 拓展活动 员工互动 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-11-28 12:40:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: