结果:找到"国产MCU,车规级MCU,MCU",相关内容640条
- STM32F003国产MCU高性能32位M0内核单片机DP32G003兼容替代
- DP32G003内嵌ARMCortexM0内核,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型IO端口和外设连接到总线。DP32G003包括16路IO、1个(9通道)12位的ADC、2个16位的高级定时器,具有输入捕获和周期脉冲输出等功能、1个32位的IWDT、3路独立的基本PWM波形发生器、3路独立高级PWM波形发生器,支持死区和互补功能、1个SPI、1个IIC、1个UART。DP32G003系列工作电压为2.3V3.6V,工作温度为-40℃105℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。DP32G003提供QFN20、TSSOP20的封装形式,后续根据需要还会增加不同的封装形式...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产MCU MCU 32位单片机 STM 发帖人:动能世纪一赵志洪 发帖时间:2022-08-18 11:14:00
- MCU是控制电子产品的大脑
- 现如今我们生活中的许多电器都使用了MCU。例如手机、电视机、冰箱、洗衣机、以及医疗设备、智能语音设备、节能控制、报警控制等等。那么单片机在这些电器中究竟做了些什么呢?单片机是这些电器动作的关键,是指挥硬件运行的。例如:接收按钮或按键的输入信号,按照事先编好的程序,指挥马达和LCD的外围功能电路动作。那么MCU是如何构成的呢?*单片机的构成要素*MCU是由CPU、内存、外围功能等部分组成的。如果将单片机比作人,那么CPU是负责思考的,内存是负责记忆的,外围功能相当于视觉的感官系统及控制手脚动作的神经系统。尽管我们说CPU相当于人的大脑,但是它却不能像人的大脑一样,能有意识的、自发的思考。CPU...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-13 15:56:00
- MCU涨价的主要因素还得从供需来看
- 首先需求方面来说,疫情导致在线教育与办公需求增长,导致对应的驱动IC、电源管理IC及功率元件需求增长,而一季度之后,疫情得到有效遏制,消费电子和汽车及家电的需求回暖,功率MOS、PMIC、传感器IC等产品需求接力,维持产能满载。以上这些原因,再加上芯片厂商提高了安全库存,共同推动了晶圆产能处于满载状态,尤其是8寸晶圆。另一方面,全球的大多数晶圆厂已经很少去扩产成熟制程的产能,过去五年产能的成长率不足5%,但是需求却在不断的增长,尤其是5G以及AI的大规模应用之后,全球对晶圆产能的需求将会大幅度提升。需求提升了,但是年初的疫情,让半导体厂商对下半年的需求出现了误判,预估过于保守,所以,进入下半...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,MCU涨价 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-14 13:49:00
- 国民MCU可pinST/GD
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: MCU 单片机 国产MCU 32位MCU STM32 发帖人:国民MCU 发帖时间:2020-11-11 11:46:00
- 疫情之下,加速国产MCU替代
- “国产替代”成为独特的宣传标语。可以发现展会现场以及多家厂商展位上出现“国产替代”、“国产MCU”、“打造国人自己的MCU”等字眼。那目前MCU的国产替代现状如何?目前国产MCU正在逐步实现中低端领域的进口替代,相对于以往基本都是国外品牌的现象,如今包括在消费电子、工业控制等应用市场已出现了不少国产MCU身影。不过中高端市场领域仍基本掌握国外企业手中,如车规级MCU方面国内只有极少数厂商产品可真正进入市场且替代空间巨大。对于客户而言,更换供应商涉及产品稳定性、软硬件兼容等众多方面问题,同时也要耗费较多时间去做验证,国产MCU产品若没有展现出巨大优势,客户大多还是会继续选择国外供应商。然而近两...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 国产MCU,车规级MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-14 14:37:00
- 32位国产MCU单片机完美兼容国外品牌—上海灵动微电子【免费样品开发板】
- 上海灵动微电子目前已批量供货的基于ARMCortex-M0及Cortex-M3内核的MCU产品包括:针对通用高性能市场的MM32F系列,针对超低功耗及安全应用的MM32L系列,具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机及电源专用的MM32SPIN系列,以及OTP型的MM32P系列等,以满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求.咨询索取样品/开发板/Demo------13751192923(微信同号)目录下载:灵动微电子产品手册20191217.pdfMM32各系列规格书下载如下:MM32F系列规格书备注MM32F003.pdf可提供样品及开发板MM32F031.pdf可提供样品及开发...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 32位国产MCU 32位国产单片机 国产单片机 单片机 MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-09-18 09:26:00
- 国产MCU帮助汽车电子化发展
- IoT物联网生态的逐步成熟和汽车的电子智能化,并且成为了MCU发展的双擎。以这两种应用为核心,结合5G和人工智能等新技术,单片机正迅速渗透到各个细分领域。在国内市场,国内的单片机已经开始了激烈的追逐。上海灵动微电子学作为国内近年来整体增长速度较快的MCU芯片制造商,灵动微电子学目前正在批量生产的基于ARMCortex-M0和Cortex-M3核心的MCU产品有面向通用高性能市场的MM32F系列、面向超低电功耗和安全应用的MM32L系列、多种无线连接功能。部分灵动微MCU可兼容替换意法半导体MCUSTM32。灵动微代理商宇芯电子满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。灵动微不仅仅是一家...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产MCU,MCU,汽车MCU,灵动微MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-21 12:04:00
- 意法半导体ST厂商向华为提供车规级MCU
- 华为5月中旬首次向上汽的量产车型EUNIQ系列供应电机控制器,引起汽车电子行业人士高度关注。华为提供的电机控制器,可以3%的高精度调整电机扭矩和输出控制。经过上汽MAXUS与华为的联合,EUNIQ系列纯电版车型0~50km/h加速成绩小于5秒。优异的表现来源于车规级MCU的性能以及华为在电机控制器的技术。此次成功供货上汽EUNIQ系列量产车,表明了华为在车机系统的布局早在华为与ST宣布合作之前就已经开始。在汽车芯片领域实力雄厚的意法半导体MCU厂商,彼时已是日产、奥迪和斯拉等合作伙伴,为车企供应车规级MCU,这是华为需要的,从给上汽做电机控制器方案到如今正式供货,华为和意法半导体完成了一次完...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 意法半导体,车规级MCU,MCU,ST厂商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-03 14:12:00
- 2020年国内MCU市场有望突破500亿元
- MCU是智能控制的主要核心,是目前物联网和汽车电子未来主要增长点。MCU微控制器作为智能控制的核心广泛应用于消费电子、汽车电子、计算机与网络、工业控制等领域,伴随物联网的逐步落地和汽车电子的发展,MCU微控制器的市场需求增长显著。国内MCU微控制器市场未来五年复合增速达11.7%,至2020年市场空间达500亿元以上。据ICInsights预测,随着物联网的持续火热,MCU的出货量将持续上升,2018年全球MCU的出货量将增长18%达306亿颗,营收预期将增长11%,五年内全球MCU销售额年复合增速将达到7.2%,至2020年将突破200亿美元。2016年国内MCU市场已达360亿元,未来年...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,兆易创新MCU,国产MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-10 13:49:00
- 汽车电子MCU设计方法
- 针对汽车电子领域来讲,将对整车级、零部件级的电磁兼容要求强制性标准,结合到集成电路中的设计,才能使电路更易于设计出符合标准的最终产品。作为电子控制系统里面最为关键的单元——MCU,其EMC性能的好坏直接影响各个模块与系统的控制功能。下面介绍在关于汽车电子MCU中使用的可行性设计方法1.时钟电路设计由于时钟电路所产生的时钟信号一般都是周期信号,其频谱是比较离散的,离散谱的能量集中在有限的频率上。又由于系统中各个部分的时钟信号通常由同一时钟分频、倍频得到,它们的谱线之间也是倍频关系,重叠起来进而增大辐射的幅值,说时钟电路是一个非常大的污染源。针对汽车电子MCU数字前端设计,在抗EMI方面采用门控...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 汽车MCU 灵动微MCU 意法半导体MCU MCU设计方法 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-25 16:44:00
返回