结果:找到"国产逻辑器件",相关内容1000条
- 创新驱动,星坤常青:国产连接器自主研发的魅力与力量
- 在竞争激烈的现代市场中,品牌要保持常青并脱颖而出,关键在于其自身的研发创新实力。星坤深知这一点,因此始终坚持自主创新与自主可控的技术和产品研发,不断迭代新产品。自主创新是星坤品牌的核心动力。通过投入大量资源进行研发,星坤能够不断推出独特而引人注目的产品。这种创新精神使星坤能够适应市场变化,满足消费者不断升级的需求,从而在竞争中占据优势。同时,自主可控的技术研发为星坤提供了坚实的根基。掌握核心技术,意味着品牌能够更好地控制产品质量、成本和供应链。这不仅有助于提高效率和降低风险,还为品牌的长期发展提供了保障。不断迭代新产品是星坤保持活力的关键。随着时间的推移,消费者的需求和市场趋势不断变化。星坤...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产连接器 发帖人:电子小助手 发帖时间:2024-03-18 10:27:00
- 瑞盟MS5614-12Bit/四通道数模转换器,兼容替代TLV5614
- MS5614/5614T是一款12bit四通道输出的电压型DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口,兼容替代TLV5614杭州颂扬恒科技有限公司—瑞盟一级代理商,提供技术支持!主要特点12bit精度可编程建立时间3us或9us兼容TMS320,SPI,QSPI,Microwire接口内部上电复位低功耗,5V时8mW,3V时3.6mW集成REF缓冲器输出范围是2倍的基准电压软件、硬件Powerdown电源电压:2.7V~5.5V应用数字伺服系统控制数字补偿和增益调节工业过程控制机械和移动控制设备大容量存储设备资料下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产 DAC 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-07-08 10:47:00
- 希望立创开一个国产芯片推荐专区
- 希望立创开一个国产芯片推荐专区,现在国产有很多稳定的芯片,我现在方案优先使用国产芯片但是国产芯片寻找筛选交流比较麻烦,客户的话简易立创开个专区大家交流和相互推荐国产方案和替代方案,望供应商不要刷帖就行。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产芯片 国产推荐 支持国产 发帖人:小涛电子工作室 发帖时间:2022-06-05 12:35:00
- MS5185T-瑞盟三通道、低噪声、低功耗20bit模数转换器
- MS5185T是瑞盟科技推出的一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的20bit模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为64,更新速率为4.17Hz时,均方根噪声为25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、Burnout电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压设置为0.5×AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置为4.17Hz到470Hz。MS5185T采用了TSSOP16封装。主要特点:RMS噪声:在4.17Hz为25nV;在16.7Hz为30nV功耗:...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 国产ADC 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-05-06 12:12:00
- 揭开国产PN553/PN557替代替换方案的神秘面纱(上集)
- 因产品的管控问题,大家一定对PN553/PN557极其神秘,话不多说,我给大家直接上干货。在前代产品PN547的应用下,新一代产品PN553/PN557得到进一步的升级,但受限于NXP持续的断供潮,芯片供货极其不稳,价格持续攀升,国产PN553/PN557能解决以上众多厂商痛点!国产PN553拥有以下特色:高稳定性、更低功耗、支持SWP接口!国产PN553软硬件兼容PN553/PN557/PN547,是一个NFC控制器,用于集成符合NFC标准的移动设备和设备。国产PN553是PN553/PN557/PN547替代替换方案,根据NFCIP-1和NFCIP-2、ISO/IEC14443、ISO/...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产PN553 国产PN557 NFC PN7150 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2022-03-17 01:52:00
- DS660不仅支持SWP接口,同时还支持NFC多协议
- 最近NFC领域有了新鲜事,为了促进国家数字货币更深入的发展,DS660不仅集成了多种NFC协议,同时还支持SWP接口(SIM卡),在SIM卡的NFC领域直接阻击了NXP垄断式的局面。DS660PIN对PIN完全兼容PN553,软硬件均不需修改,PN553国产替代替换从此诞生,同时,在国产兼容上,DS660也是PN7150/PN532/PN7120/CLRC663/CLRC661国产替代替换的最优方案。DS660是一款符合ISO/IEC14443A和B、ISO/IEC15693、FeliCa等多协议的全集成、低功耗13.56MHzNFC收发芯片。支持NFC三种工作模式:读/写模式、卡模拟模式、...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PN553替代 PN7150替代 PN553国产 PN7150国产 PN532国产 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2021-11-30 01:21:00
- Loto实践干货(6)用示波器+逻辑分析仪进行SPI解码
- SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚。SPI以主从方式工作模式被广泛应用于电路系统中,我结合自己的项目情况对SPI协议进行解析,并通过LOTO虚拟示波器采集到的数据波形并进行对比分析,方便大家的理解。SPI通信协议一般只需要四根线将主控芯片与从芯片连接起来,其中四根线分别为:(1)SDO–主设备数据输出,从设备数据输入(2)SDI–主设备数据输入,从设备数据输出(3)SCLK–时钟信号,由主设备产生(4)CS–从设备使能信号,由主设备控制其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,测试。逻辑分析,信号源 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-09 15:23:00
- 【报名中】XILINX开发板PYNQ-Z2限量免费申请试用活动
- 感谢诸位对本次活动的关注与大力支持,首批10位试用者+10位候选者公示筛选更新,请点击链接了解详情:http://club.szlcsc.com/article/details_39687_1_9.html#floor_9XILINX赛灵思开发板PYNQ-Z2新品留言区,技术答疑请点击:http://club.szlcsc.com/article/details_39613_1.html开源项目新利器!XILINXPYNQ-Z2开源框架的第二代最新开发平台,新品规格技术详情及购买链接:https://www.szlcsc.com/xinpin/XILINX-PYNQ-Z2.html活动说明:...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: FPGA Python on ZYNQ 可编程逻辑电路 XC7Z020 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-05-17 16:12:00
- 出Agilent安捷伦16802A逻辑分析仪
- 主要特性与技术指标逻辑分析仪配置带有触摸屏的15inch(38.1cm)彩色显示器34通道便携式逻辑分析仪,具有高达32M采集存储器深度,相当于带有内置码型发生器的型号综合的单端信号支持,阈值调整范围从-5V至5V(以10mV为增量)定时分析(异步采样)4GHz(250ps)定时缩放,64K存储器深度使用深存储器的1.0GHz/500MHz(半通道/全通道)传统定时500MHz转换定时状态分析(同步采样)状态时钟速率高达250MHz数据速率:高达250Mb/s自动设置阈值/样本位置,实现在高速总线上的精确测量同时监测所有通道上的眼图,快速发现故障信号联系人:薛晓13650454345(同微信...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 出 Agilent安捷伦 16802A 逻辑分析仪 发帖人:迷人的小妖精 发帖时间:2018-09-14 17:57:00
返回