结果:找到"复制粘贴时位号重复",相关内容943条
  • PCB中怎么检测重复的位号
  • 修改PCB版图时,如果位号重复了,怎么设置DCR能够检测出来??
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB中怎么检测 发帖人:快乐的鱼 发帖时间:2023-03-08 10:00:00
  • 立创EDA位号重复
  • 立创EDA专业版,如图在复制粘贴时,大部分时间都可以自动递增位号,偶尔出现位号不改变的情况。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:erfanyemu 发帖时间:2022-09-13 10:14:00
  • EDAPro网络标签复制粘贴时数字自动递增
  • EDAPro网络标签复制粘贴时,网络标签中若存在数字,则会自动递增;网络标签在复制粘贴的情况下,大多数是不希望变化的,如果需要变化,自己可以tab修改。看是否修改为复制粘贴不变化,或者加个开关设置。放置标签时得加入判断,判断是复制后的放置,还是普通的放置;或者复制之后,递增的设置都为空。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:专业打酱油 发帖时间:2022-04-21 09:28:00
  • PCB中全选错误
  • 1、在PCB边框层(还有丝印层等)画竖线或者横线2、鼠标框选竖线或横线3、复制4、粘贴后没有竖线或横线
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB bug 全选 发帖人:LSweet 发帖时间:2020-06-29 20:56:00
  • STC复位与串口问题请教
  • 请教各位大侠,我们有产品使用STC15W4K32S464Pin这款单片机,现在遇到如下问题,望给予建议,多谢。(1)加外部阻容复位电路,但是上电无法复位,很是奇怪。ISP里面已经取消了“复位脚用作IO”(2)使用内部22.1184晶振时候,给控制器频繁通断电,会造成串口收发数据异常(所发非所得),一旦串口出现问题,重新上电也不行,只有重新烧录软件才可以。使用外部晶振时候,串口正常,按说内部晶振对于串口通讯应该足够精确了。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STC 发帖人:INNOVO 发帖时间:2019-07-19 10:16:00
  • 关于嘉立创下单助手不能复制
  • 现在用嘉立创下单助手遇到一个问题,就是在下单助手选择某个链接或者文字型号后点击右键只有刷新没有复制和粘贴,这个感觉很不方便,希望能在选择好后能复制粘贴.
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 发帖人:vallmo218 发帖时间:2019-06-22 11:08:00
  • 原理图复制错误
  • 从别人的图上复制过来一个原理图,接线出了很多错误,见下图,明明接地线是接好的,网络里面刷新显示没有接好.删了重新接还是一样的问题.遇到好多次这样的问题了.怎么回事呢?原来认为是没有对齐到网格的问题,但是对齐了以后还是一样.
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:DavidChao 发帖时间:2017-09-07 19:38:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: