结果:找到"如何从选中的里面再选择",相关内容714条
  • 专业版2.1.44,在PCB中无法操作选中部分元器件
  • 在PCB中,我的显示屏尺寸比较大,但是设置锁定了,每次用鼠标点击都优先点击到显示屏,然后操作数据框选其他元器件都弹出“存在被锁定对象”,然后电机跳过锁定对象继续当前操作,无法继续进行选中操作。是否有其他方式或者是软件实际存在该问题?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 锁定 发帖人:VvTao 发帖时间:2024-03-31 18:19:00
  • 怎样把丝印打在亚克历BOTTOM面
  • 想问两个问题:1.因为工况原因,面板容易划伤。所以想把面板图案打印在BOTTOM层,亚克厉在最上层,面板被划时,伤到的是亚克厉,打印层不会受影响;如果仍然需要鼓包按键(防水等级能做到多少?),就是需要双层打印,怎么才能做到?2.面板和背胶的厚度在哪里设置?
  • 所属专栏: 立创面板定制 标签: 板打印层 发帖人:北京小白 发帖时间:2023-08-05 08:30:00
  • 如何从选中的里面再选择
  • 如何从选中的里面再选择,比如我批量选中了0805封装电阻,我如何再批量选中这些电阻的位号.
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:8蕉下客8 发帖时间:2022-09-20 21:12:00
  • 专业版器件选择
  • 才开始用这个专业版,原理图好不容易改好了,找了半天不知道怎么从原理图选取器件对应到PCB,标准版的器件定位和器件布局都挺好用的,这个专业版的怎么都找不到这个功能,用的不顺手。相对allegro、pads,LCeda最大的有点就是快,方便,顺手,选好器件复制个编号直接就能用。现在感觉是没有标准版好用的。原理图导过来一堆封装、错误,各种逛论坛,解决错误就花了2天,这方面的资料还是太少了。希望多出一些视频教程,包括从标准版导过来的工程常见错误解决办法。使用方法。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 原理图器件关联PCB 发帖人:Savitar 发帖时间:2021-03-22 21:59:00
  • 电脑端双屏使用交叉选择器件偶尔高亮显示
  • 1、电脑端双屏使用eda软件,一个屏的原理图中选中器件时,另一个屏中pcb对应的器件偶尔会高亮显示,但大部分时间不会高亮显示。请问这个是正常的吗?双屏交叉选择的功能有吗?2、原理图中,鼠标画框选择一个或多个器件时,是有操作方向的吗?选择器件时总是出现多选漏选的情况。试过单个电阻器件,鼠标从右下向左上画框,即使画框只框到器件的名称或一部分,都可以选择上器件;而从左上向右下画框,就不行,必须把器件符号和名称编号都框中,才能选择上器件。3、PCB中挪动画好的线条时,多次会出现重复的线条:挪动后有一条新的线条,而没挪动前的线条还在,需要手动删除。4、pcb中布线时,自动取消环路的功能不太好用,布完新...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 双屏 交叉 发帖人:lpc1 发帖时间:2020-11-27 18:10:00
  • PCB中刻意选中的网络线不该那么容易就被取消选择了吧
  • 好不容易选中的某个网络走线,本想检查它整个的走线状况。在我们用鼠标右键来拖动整个PCB时,如果一不小心放在了别的网络线上,在右键按下那一刻,前面选中的网络就全部取消高亮选择了。如果的确是这么设计的话,我觉得真该完善一下。1>我刻意选中的网络线,下图样子2>鼠标放在别的任何线上右键按住拖动PCB图时,前面已中的线就取消选择了,当走线又弯又长时,想检查下走线状况都很困难。3>被取消选中后的样子
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB刻意网络线不该那么容易就被取消了吧 发帖人:x2wei 发帖时间:2019-12-10 12:20:00
  • 建议建议!关于PCB生产地的建议
  • 建议:PCB下单页增加选项,可以选择哪个生产基地生产,打个比方,我这里江浙沪,我如果从嘉立创做PCB,正常分配到广州,那24小时或者48小时加急了,板子是做出来了,结果快递路上还得浪费几天,这个对加急的单子是非常郁闷的。如果加了选择生产基地选项,那针对江浙沪的,我可以选择江苏基地生产,这样,至少路上时间是省掉了。或许如果担心都指定到一个基地去了会导致爆单之类的,这种情况可以大数据实时监控,超过当天产能了,就提醒,比如江苏工厂今天下单产能超出,不能继续选择,请选择其他基地生产,类似这样的提醒。再或者,退一步,只有加急的,比如我指定24小时加急,或者48小时加急的,这种加急订单,下单的时候可以指...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 生产基地 发帖人:wishxia 发帖时间:2019-09-18 16:55:00
  • 想知道立创EDA里如何选择全用立创SMT器件
  • 我想直接在嘉立创SMT,想咨询下,用LCEDA,里面要用0805电容电阻,是直接用下图中EDA界面的电阻然后修改数值使用?直接发就能贴片了?从立创商城里筛选出来的,可以直接贴么?
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 器件 发帖人:三笑笑生 发帖时间:2019-05-31 17:37:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: