结果:找到"安全光栅",相关内容857条
- 什么是测量光栅以及如何使用
- 什么是测量光幕?测量光幕就是用来检测测量的一种红外线传感器,也是一种特殊的光电传感器,测量光幕可以提供多种非接触测量解决方案,使用寿命长,对被检测物体无损害,用来测量物体的外形尺寸、外部轮廓、裂缝检测、焊缝检测、孔洞检测、卷材纠偏等。测量光幕由单套或者多套传感器的光线阵列,形成一个“光幕”,以对射扫描的方式,传输出信号,配合控制器及其软件,实现检测定位和测量物体外形尺寸的功能。测量光幕被广泛应用于各行业的非接触式测量及检测、自动控制、智能仓储、物流、工业机床安全领域,检测光幕系列产品包括训考厂、停车场、车辆超限检查(长宽高)、闸机、通道客流量检测、客车上下客人数检测等等;测量光幕系列产品在工...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 安全 测量 光栅 光幕 传感器 发帖人:三井安全光栅 发帖时间:2023-05-17 11:53:00
- 安全光栅的使用方法
- 众所周知,安全光栅作为工业生产行业中的专业防护设备,被广泛应用于冲压设备,自动化机械,自动化焊接线,剪切设备等行业。其主要功能是有效预防安全事故并保护企业生产和员工人身安全。因此,在选择安全光栅产品时,必须首先考虑安全光栅的性能和质量。在可靠的质量和出色的性能的基础上,选择低成本的制造商和品牌。要购买便宜和高质量的安全光栅产品,注意以下事项不可忽略。1.必须注意安全光栅的来源。在出于任何目的购买产品时,我们公司将注意质量是否合格,并且不应放宽诸如专业安全保护装置之类的安全格栅的质量标准。与不合格的光栅产品相比,来自常规或“知名”安全光栅的产品性能更加可靠。尝试对购买的安全光栅进行详细的调查和...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 光栅 光幕 传感器 测量 安全 发帖人:三井安全光栅 发帖时间:2023-05-15 10:45:00
- 航芯技术分享|一文读懂什么是量子密码
- 被喻为“重要数据保险箱”的安全芯片已经渗入人们生活的方方面面。随着5G、物联网、车联网的迅速发展,为安全芯片开启了新的应用场景,同时也带来了新的挑战。本文将带大家深入了解安全芯片的核心,后量子密码认证技术。安全认证技术概述安全认证技术是防止信息被篡改、删除、重放和伪造的一种有效方法。它使接收者能够识别和确认消息的来源和真伪。目前认证技术主要有4种:(1)数字摘要(2)数字摘要+对称密钥认证(3)数字摘要+非对称密钥认证(4)数字证书认证不过随着量子计算机的发展,现有的绝大多数公钥密码算法(RSA、Diffie-Hellman、椭圆曲线等)能被足够大和稳定的量子计算机攻破,也就是说目前基于非对...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安全芯片,量子密码 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-03-08 15:03:00
- 集成“安全+NFC+BT”的安全芯片,蓝牙5.1+EDR双模,
- 链接::https://pan.baidu.com/s/1KcW1cYnzQYxEqZqOdxLauA提取码:o4ds
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 集成“安全+NFC + BT” 的安全芯片,蓝牙5.1+EDR双模, 发帖人:zlinb8 发帖时间:2021-11-11 10:29:00
- 默认的PCB和原理图栅格尺寸什么时候可以保存自定义?
- 每次新建新的原理图或者PCB,栅格都是跳回到默认的尺寸,每次都要自己重新修改,有时稍不留神还忘记改过来了。变得现在要做几个模板,每次用的时候就复制一份,非常不方便。发现敷铜的尺寸也是不能保存自定义的,每增加一个新的敷铜,间距尺寸都是默认的,没有像导线或者过孔那样保存到就近一次的参数。希望可以添加这个更改默认尺寸的选项。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 栅格 发帖人:rm543 发帖时间:2020-11-23 09:05:00
- MPO/SC/LC安全带锁连接器
- 安全带锁连接器主要应用在一些安全级别要求较高的专用网络,通过防止在整个关键网络中进行未经授权的修改来提高安全性。MPO带锁连接器MPO带锁连接器是新开发的一种可适配于常规MPO连接器的安全锁部件,装上锁部件的MPO连接器,插入适配器即为锁定状态,需要将锁部件取下后方可拔出连接器。装有安全锁的MPO连接器并不会对连接器原有的高度、密度等造成影响,同样适配常规适配器、光模块等。操作无需工具,简单便捷,可有效避免因失误而解锁连接器,和不断插拔导致插芯沾染灰尘。SC带锁连接器SC带锁连接器是在连接器机身中设计了独特的键控细节,只要插入适配器中,即被锁住,无法拔出连接器。不同颜色的连接器对应相同颜色的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安全带锁连接器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-08-31 16:19:00
- 阵列波导光栅(AWG)的工作原理
- AWG是ArrayedWaveguideGrating阵列波导光栅,是密集波分复用系统(DWDM)中的首选技术。AWG是一种平面波导器件,是利用PLC技术在芯片衬底上制作的阵列波导光栅。与FBG和TTF相比,AWG具有集成度高、通道数目多、插入损耗小、易于批量自动化生产等优点。AWG的工作原理,可以从凹面光栅来分析。凹面光栅结构如图1所示,光栅的槽面分布在一个半径为R=2r的大圆上,在光栅前面存在一个小圆,其半径r是大圆的一半,这个小圆称为罗兰圆。凹面光栅兼有传统光栅和透镜两种功能,从罗兰圆上任意一点P1发出的光束,经凹面光栅衍射之后,必定聚焦在罗兰圆上另一点P2。衍射角θ与入射角α之间满足...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 阵列波导光栅 发帖人:hycsystem 发帖时间:2019-12-27 13:35:00
- 有人需要安全光栅外包的吗,我给你供货
- 只能保证提供优质的货源,市场价格中上,做自己品牌的可以优先考虑,有想法的可以留言或私信给我。什么安全光栅类型的都会有的,只有你想不到,没有我做不出来的。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 安全光栅 发帖人:安全光栅光幕小陈 发帖时间:2019-01-19 10:57:00
- 什么是安全光栅?为什么要加装安全光栅呢?
- 什么是安全光栅?安全光栅也就是光电安全保护装置、安全光幕(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等),一般来说安全光栅成对存在,分为发射端和接收端。安全光栅是避免人员接近移动机械的一种光电设备,可以避免人员伤亡,这类的移动机械有冲床、卷绕机、码垛机、电梯等。安全光栅可以用来代替传统的机械屏障或是其他方式的机械防护,也可以增加设备的可维修性。配合安全光栅,也可以增加机械设备(像一些半自动设备)的操作性及效率。为什么要加装安全光栅呢?随着现代化工业的发展,自动化程度不断提供,人机协同工作的范围也在不断扩大,随之潜在的危险系数也越来越大,一些危险设备就容易造成操作工人的人身伤害。潜在危险设...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安全光栅 发帖人:安全光栅光幕小陈 发帖时间:2019-01-19 10:04:00
- 网站竟然还是http,不是https
- 现在有账号体系,账号里有个人信息,地址电话啥的,有些还有资金在里面,而网站竟然一直是http协议!这跟裸奔没啥区别啊!万一被黑别劫持,成千上万的用户信息就完蛋了。建议尽快升级网站到https,增加一些账号安全方面的防护,比如短信验证码登陆,一次性随机密码登陆,或者google身份验证器之类的东西,更可靠的保护账号安全。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 安全 发帖人:gaupen1186 发帖时间:2018-03-09 12:13:00
返回