结果:找到"安卓主板",相关内容537条
- 如何选购四屏或多屏炒股电脑主板?
- 双赞的四屏或多屏主板应用显示已经逐渐深入到各行各业用户的使用中。例如程序员用户,一屏用于浏览信息、一屏用于调试代码;个人娱乐使用,一屏浏览网页、一屏播放电影;游戏用户,组建多屏游戏视觉效果冲击更强;炒股人员,作为职业炒股的您,是否还在为同时观看大盘、中小板、创业板、自选股票的走势而发愁呢?一机多屏同时观看大盘、中小板、创业板、自选股票的走势,随时洞察盘面异常,及时买进或者进行止损。还有很多应用的行业,就不全部列举出来了,现在主要是讨论炒股方面。对于一个炒股平台来说,其实对硬件要求是性能稳定、运行要快,数据刷新要快,在主板方面,炒股的电脑对主板的要求有哪些?如何选购四屏或多屏炒股电脑主板?双赞...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-10-19 14:57:00
- 安卓工控主板双网口有什么用途?
- 双网口就是一般你能看到的就是两个网卡接口接网线的(网卡芯片一般是集成在主板上),在操作系统里面可以看到的是两块网卡,你可以通过接入不同的线路设置不同的IP以达到服务器多IP访问或者其他效果的功能。这么说,双网口主板对于普通用户来说在普通上网应用来说肯定是没有什么用途,但是如果用户要搭建服务器的话就完全不一样了。我们可以使用其中一个网口连接外网,而另一个网口可以连接交换机或者内网网络。最后,再将两个网卡桥接,就能够搭建一个简单的家用级服务器。现在双赞工控跟大家看看安卓工控主板双网口有什么用途?一、双网口工控主机以前的工控机绝大多数都是趋向于单网口的工控机,但是现今越来越多的工控机需要有更多的功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-07 15:48:00
- 如何采购ARM六核RK3399安卓工控开发主板?
- 现在,高端智能设备应用市场在安防监控、智能交通、新零售、人脸识别、人机交互、物联网、人工智能等方向越来越受欢迎。最近都看到很多人在寻找rk3399安卓工控开发主板。比较关注的也就是其性能、运算能力、扩展性、功耗、应用能力等。如何采购ARM六核RK3399安卓工控开发主板呢?双赞工控带大家一起来分析了解一下。一、了解Rk3399特点和性能。比如Rk3399是由双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构的六核CPU;GPU是采用四核ARM新一代高端图像处理器Mali-T860等等。二、了解Rk3399性能优势。1、集成双USB3.0Type-C接口,支持Type-C的Displa...
- 所属专栏: 技术交流 标签: rk3399主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-03 11:33:00
- 支持HDMI-IN接口的安卓工控主板有哪些?
- 什么是HDMI-IN接口?HDMI-IN接口即高清多媒体接口输入,它是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。目前支持HDMI-IN接口的设备有商显机、电视机、游乐机、投影仪、视频会议、一体机等等。随着各方面的需求,很多设备都具备了HDMI-IN接口。比如,2路以上的HDMI-IN接口录播一体机,支持全双工操作,本地接上鼠标或者触控显示屏、导播台操作本机导播、直播画面等,也可以通过PCIE菜单操作可视化界面。还有,一些安卓平板电脑来说,只需为其加入HDMIin视频输入的硬件功能,就可以将安卓平板和便携屏幕实现完美的融合!现在双赞工控来分享支持HDMI-IN接口的安卓工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-01 15:48:00
- 安卓主板RK3288RK3128RK3399有哪些特点?
- 现在很多人对双赞安卓主板不陌生了,应用在很多行业上。但是安卓主板也有很多类型,不同产品的需求不同,就要从CPU芯片,接口,外型尺寸等这些方面来选择相应符合需求的。性能在CPU上决定的,很多人选择CPU也是很讲究的。行内的人应该都听说过RK3288主板,RK3128主板,RK3399主板,那么它们有哪些特点呢?双赞工控来分析一下。一、RK3288主板瑞芯微RK3288芯片采用的是四核32位ARMCoretex-A17内核架构,28nm工艺设计,运行主频为1.8GHz;CPU为ARMMali-T764GPU,支持TE、ASTC、AFBC内存压缩技术;视频能力方面,支持4K×2K视频,H.264/...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-30 16:58:00
- 安卓工控主板通信接口有哪些呢?
- 看到双赞安卓主板应用设备网络系统和数据通信系统实现数据的端到端传输。这些数据则是可以用来表达传统媒体形式的信息,如声音、图像、动画等。这些传输的端点,我们可以说是通信接口。通信接口也指的是中央处理器和标准通信子系统之间的接口。那么,安卓工控主板通信接口有哪些呢?现在,双赞工控给大家分享安卓工控主板通信接口有UART,RS232,RS485、RJ45等等,及它们的特点作用。一、UART接口通用异步收发传输器,通常称作UART。UART作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-25 17:39:00
- 为什么双赞安卓ARM工控主板应用前景那么好?
- 对于研发安防门禁、人脸考勤机、访客机、红外测温仪、寄存柜、机器人、数字标牌、点歌机、门禁机、工业机器人、排队叫号机、广告机、自助售货机、收银机、快递柜、人证核验机、智能大屏冰箱等等产品的朋友们来说,每一个项目的智能实现都是一个非常艰苦的过程,特别是工控主板的选择和代码的调试。ARM有工控特性优势,比如低功耗、高效率、嵌入性能强、可移植实时操作系统等,渐渐成为工控领域主控单元的首选。ARM工控主板是一种工业控制模块,是以ARM架构芯片为主控单元,拥有网络、USB、串口、CAN、音频、视频、LCD、按键、SD卡、RS485等外围的工业控制模块,是当前主流的低功耗、低成本、高性能工业控制单元。为什...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板,工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-07-27 14:22:00
- 安卓工控主板显示接口有哪些呢
- 目前广泛应用的产品有广告机、自助售货机、收银机、快递柜、人证核验机、智能大屏冰箱等等,经常会有一些朋友感觉很困扰着,不同行业的产品的显示接口运用哪些才能符合呢?我们都知道常用的显示接口有:LVDS,EDP,HDMI,MIPI,VGA等等,但是他们应用起来有什么区别呢?双赞工控给大家分享一下!双赞安卓工控主板1、LVDS接口LVDS接口(单又路6位,8位)是一种显示接口,支持分辨率至1920x1080@60Hz,可以LVDS+eDP,HDMI+LVDS搭配支持双屏同显或异显功能。可以应用在广告机,收银机,快递柜等等。2、eDP接口eDP1.3接口(4线,10.8Gbps)是一种显示接口,支持双...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板,工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-06-28 18:14:00
- 推荐\\ARMRK3399平台应用
- 新零售的常用设备,需要具有多种支付系统、库存预警回报系统、恒温冷藏保鲜系统、语音导购系统、视频广告系统、精确的计量系统、设备安全监控和远程管理等系统,客户能够滑动选购屏,浏览选择鲜米种类,选择支付方式进行支付,支付成功后取货口拿袋子套入出米口,并点击出米按钮,接受完毕后将米取出,出货完成,要求出米快,操作要简单,交易要方便,不受时间和地点的限制,为满足以上的客户需求,主控必须要有极佳的计算和图像处理能力,要能够为购买客户提供流畅和高效的购物体验,所以瑞迅的方案采用RockChipARMRK3399,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53架构,64位CPU,最高主频2.0GHz,不...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM RK3399 安卓 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-07-01 13:40:00
- 原来,华为P30的主板长这样
- 华为最近总是占据着各个电子头条,其新发布的P30也是备受关注今天我们就一起来看看P30的主板有什么不一样在看到主板前,我们先回看到这个无线充电圈还有一些天线和橙色软电缆连接触点接下来主板,多层PCB结构,线路紧凑,且有多个堆叠麒麟980处理器位于存储芯片之下,还有闪存和音频芯片背面有射频收发器和前端模块磁悬发声技术的磁铁线圈,与震动屏幕部分相连看起来很像摄像头的指纹传感器本帖以主板部分拆解为主,其他部分还希望其他同仁补充哦~
- 所属专栏: 技术交流 标签: P30主板 p30主板拆解 发帖人:Delete 发帖时间:2019-04-19 15:10:00
返回