结果:找到"安防,交换机,光纤,以太网",相关内容1000条
  • 超宽压太以网POE交换机降压恒压驱动芯片
  • 宽电压降压型DC-DC电源管理芯片超宽压太以网POE交换机降压恒压驱动芯片抗浪涌冲击!产品描述特点应用领域内部框图AP5560一款宽电压范围降压型DC-D电源管理芯片,内部集成功率MOS管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。AP8860带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。◆输入范围10V至120V◆最大输出电流1.5A◆输出短路保护◆温度保护◆逐周期限流◆输出电压可调◆封装形式:ESOP8◆仪表电源◆扭扭车控制器◆电动车控制器◆工业控制系统◆平衡车控制器◆以太网交换机有需要的朋友可以联...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 超宽压POE降压恒压驱动芯片 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2022-07-18 09:35:00
  • 长期接外包画板,安防,光纤,交换机行业
  • 长期个人接外包画板,毕业了一直在这个行业里面,大大小小的板子在立创下单截止到21年12月已经有450余款样片单了,主要接触的芯片有台湾九阳家的IP175,ip178,ip179,ip101,ip1829,ip1826等等,瑞昱家的8305,8367,8370,8309,9301,9303,8218等等,marvell家的88e6110,88e6320,88e6190,88e6176等等,,还有一些管理芯片博通,vitess,高通芯片均有涉及到,管理,傻瓜式,poe(pse跟pd)均有涉及到,欢迎一起交流,鹅厂八三四七四三三五八!!!
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:21cnm 发帖时间:2021-12-14 16:23:00
  • 官方种草!以太网交换机常用的晶振盘点
  • 随着网络技术的不断发展,我们的生活也发生着巨大的变化,平常我们所说的以太网到底是什么?今天,小扬给大家科普科普以太网的定义、种类以及晶振在以太网上的应用。一、以太网到底是什么?以太网是全球使用最广泛的局域网技术,而已经被淘汰的拨号上网(专业说法:ADSL)、十年前左右的宽度上网/猫(专业说法:PPPOE)、现在的光纤上网/光猫(专业说法:EPON,还有一个是GPON)、以及平时所说的交换机(专业说法:以太网交换机),都属于广域网技术。由于以太网的强大,无线wifi技术也借鉴了以太网的思想,比如wifi中的mac地址,就是来自于以太网;还有wifi跟局域网一样,也是广播类型的网络。所以,无线中...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 晶振 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-12 18:21:00
  • IP175DLF以太网控制芯片IC+
  • IP175D集成了一个6端口开关控制器,SSRAM和5个10/100以太网收发器。每个收发器都符合IEEE802.3,IEEE802.3u和IEEE802.3x规范。DSP方法用于设计采用0.16um技术的收发器。它们具有很高的抗噪能力和强大的性能。IP175D在存储和转发模式下运行。IP175D对于不同的应用具有很多丰富的功能,包括路由器应用,防火墙,IEEE802.1Q,IGMP监听,基于策略的QoS。它提供了强大的QoS功能,包括流量策略,流量表和灵活的队列调度(WRR/WFQ/SP)。在虚拟LAN中,IP175D支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q标记VLAN(最多16个VL...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-03 15:40:00
  • 深度剖析以太网交换机的类别及应用
  • 以太网交换机作为目前使用最广泛的网络设备之一,在数据通信中占据的位置越来越重要,其发展对制造行业以及通信行业都有至关重要的意义。以太网交换机,从最早的二层交换机到现在的三层交换机和多业务交换机,功能越来越丰富;交换机承担的角色也越来越多,涵盖了路由器,防火墙,无线AC等。下面易天光通信给大家科普下以太网交换机的相关类别及其功能应用。从使用的转发芯片看,交换机分为ASIC型交换机和可编程交换机,ASIC型交换机具有高性能、低时延的优势,可编程交换机具有功能扩展灵活、开发周期短的优势。从使用场景看,各个通信厂家包括cisco,h3c和华为一般都把交换机分为园区交换机和数据中心交换机,园区交换机转...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-09 10:42:00
  • 易天新引进40G交换机验证设备之Aruba3810交换机
  • 变化是市场永远不变的规律,只有不断求变,才能不断顺应市场环境,企业才能在这个动态变化的过程中胜出。在这个飞速发展的时代,易天光通信又引进新的40G交换机,不断改变与创造,依然是为了确保光模块的兼容性。下面易天光通信将给您介绍Aruba3810交换机与光模块的搭配使用方案。Aruba3810交换机系列是面向企业、中小型企业和分支机构办事处网络的行业领先的移动园区访问解决方案。Aruba3810为高性能的IEEE802.11ac网络设备提供了HPE智能速率multi-gigabit端口,为您的未来网络做好准备。使用模块化10GbE和40GbE上行链路使部署和回程容量达到最佳状况。新特性◆功能强大...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G Aruba 模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-21 16:54:00
  • 【经验】如何让不同的品牌光模块可以互联
  • 咱们都知道一个大型的数据中心往往可以容纳数百上千个光纤交换机,通常会遇到需要连接不同品牌交换机的情况。例如,你需要将思科交换机与惠普交换机进行互联。大多数品牌的交换机只能用同品牌的光模块产品。那么,两个不同品牌的光模块能进行连接吗?现在易天光通信(ETU-LINK)邀你一起进一步分析;使用不同品牌交换机和光模块的互连原因:1、项目预算不充足,不同价格层次的产品混合用2、项目需求急促,同品牌的产品没有充足的库存光模块的基本协议不同品牌之间的光模块是可以互连的,只要是标准相同。光模块在进行设计生产时都遵循了对应的协议,一般产品都会注明是否与其他什么品牌产品兼容,比如说在易天光通信(ETU-LIN...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-01 16:49:00
  • 分享核心光纤交换机端口的级联教程
  • 核心交换机的端口主要是光纤类型,但是交换机光纤端口的价格是非常昂贵的,需要用户特别注意,同时交换机的光纤端口没有堆叠能力,只能被用于级联。剖析交换机光纤端口级联连接方式和基本类型,欢迎大家留言补充。  级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。当相互级联的两个端口分别为普通端口(即MDI-X)端口和MDI-II端口时,应当使用直通电缆。当相互级联的两个端口均为普通端口(即MDI-X)或均为MDI-II端口时,则应当使用交叉电缆。  无论是10Base-T以太网、100Base-TX快速以太网还是1000Base-T千兆以太网,级联交换机所使用的电缆长度均可达到100米,这个长度与核...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-20 14:56:00
  • 光纤跳线与光模块交换机应用方案
  • 光纤跳线根据不同的传输介质可分为普通硅为基础的单模,多模跳线,以及其他如塑料光纤跳线的传输介质,如连接器的结构可分为:功能界别跳线,立法ST跳线,SC跳线,跳线,MTRJjumpers,MPO的跳线,穆跳线,SMA跳线,FDDI的,跳线,E2000系列跳线,DIN4跳线,D4跳线和sovarious形式。比较常见的『光纤跳线』也可以分为intothe的FC-FC,FC-SC,FC-LC,FC-ST,SC-SC,SC-ST。单模光纤:光纤跳线用黄色接头和保护套蓝色更长的传输距离。多模光纤:一般光纤跳线用橙色和一些灰色配件特征(1)插入损耗低(2)和重复性好(3)回波损耗(4)互插性能(5)良好...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 跳线 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-16 16:27:00
  • 【新上线产品推荐】IOT物联网专用、SPI接口的百兆以太网芯片DM9051NP
  • IOT物联网专用、SPI接口的百兆以太网芯片DM9051NP这个芯片是选型工程师的贡献!商品简介:DM9051NPSPI介面网卡芯片是为方便MCU单片机系统进行乙太网通信而开发出的解决方案。DM9051NP晶片是带有工业标准外设介面(SerialPeripheralInterface,SPI)的独立乙太网控制器。DM9051NP符合IEEE802.3规范,它还支援以DMA模式传输,以实现传送快速。DM9051NP通过1个中断引脚和SPI介面与主控制器/MCU单片机的通信,传输规格为10/100M。?Package:32支接脚封装,QFN.?IEEE802.3azEnergyEfficient...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ENC28J60 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-30 15:22:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: