结果:找到"实用教材",相关内容452条
- 疯狂!大涨1200元/吨!100多家企业集体涨价!
- 近日,国际油价持续上涨,延续了创五个多月来新高的走势。布伦特原油价格突破每桶90美元大关,创下2月初以来最大单周涨幅。WTI原油价格86.73美金,今年以来上涨21%。化工:暴涨1200元/吨,万华、利华益等多家企业宣布涨价“金三银四”期间,多家化工企业发函宣布涨价,广西联壮科技称,硫酸钡产品在原价基础上上涨150元/吨。山西富化化工表示,沉淀硫酸钡在原价基础上上涨150元/吨。江苏达美瑞新材料表示,聚酯920、940、950、955价格上调200元/吨。据涂料采购网不完全统计,40多种重要化工品价格上涨,涨幅居前的品种分别是煤焦油(山西)、氟化铝、NYMEX天然气、二氯甲烷(华东)、WTI...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 原材料 材料 金属材料 塑胶材料 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-18 16:53:00
- CNC材料|塑料材料的特性和用途介绍
- 图片
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 塑料材料 CNC材料 材料特性 材料用途 非金属材料 加工材料 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-11 10:20:00
- 请教EDA别人工程的元件怎么加入自己元件库
- EDA别人工程的元件怎么加入自己元件库非常感谢给予指教
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 使用请教 发帖人:danC 发帖时间:2023-04-09 11:28:00
- 立创EDA登录界面的公司怎么改
- 我在个人信息界面已经更改过了,结果登录界面仍然显示以前的公司,怎么改。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA使用教程 发帖人:LouDragon 发帖时间:2022-08-03 09:08:00
- 求助
- 如题,我非导通孔周围一定范围(反面)不要铜,用禁线的方法正反面的铜都没了。我用实心填充的方法又画不出来圆形,勉强画一个又没法按中心坐标去跟孔对齐。求助
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 如何用实心填充画圆? 发帖人:lwjyl 发帖时间:2019-12-28 17:51:00
- 【实用教材】模拟电路设计电子书
- 《实用模拟电路设计》是汤普森博士20年模拟电路设计和教学经验的总结,讲述了模拟电路与系统设计中常用的直观分析方法。《实用模拟电路设计》提出了“模拟电路直观方法学”,力图帮助学生和设计人员摆脱复杂的理论推导与计算,充分利用直观知识来应对模拟电路工程设计挑战。全书共分为16章,内容涵盖了二极管、晶体管、放大器、滤波器、反馈系统等模拟电路的基本知识与设计方法。《实用模拟电路设计》深入浅出,易学易懂,既适合作为大中专院校的教材与教学参考书,也可用作模拟电路设计人员的参考手册。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。实用模拟电路设计电子书教材.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 实用教材 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-06 16:22:00
- 单片机编程入门视频教程书籍推荐,零基础手把手教你学好单片机。
- 随着电子技术的发展,单片机技术已成为电子工程师的必修课。新手刚开始的时候接触时确实很迷茫,学习单片机需要点什么,要怎样学习,能不能学会,总是一知半解,不知怎样才能学会。现在要学习单片机,应该说是条件非常方便,有电脑,有网络,有软件,只要自己努力就没有问题。作为过来人推荐大家看一个,我当年自学单片机用的是王云51单片机教材,一本原理和实践相给合的书籍,每一个案例都有完整的例程,并结合实际电路(配套开发板)分析演示讲解,且配有同步教学视频,特别适合新手入门,有需要的同学可以下载来看看。51单片机入门书籍(带视频+例程+PPT课件+课后作业).rar
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 单片机 编程 入门 学习 教材 书籍 教程 发帖人:fsrse 发帖时间:2019-05-15 09:23:00
- 发现一本很好的51单片机编程入门教材书籍,推荐一下给初学者适合新手自学
- 这几天看到很多学友,不知怎么进行51单片机的学习。当前单片机原理方面的书籍有很多,但也不是每一本都适合新手入门。现在给大家推荐一本原理和实践相给合的书籍,每一个案例都有完整的例程,并结合实际电路(配套开发板)分析演示讲解,且配有同步教学视频,特别适合新手入门。再找块开发板练习,接下来只要你肯努力,肯定是有收获的。单片机编程入门视频教程书籍,手把手教你从零开始学好单片机(王云).rar
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 编程 入门 学习 教材 书籍 教程 发帖人:fsrse 发帖时间:2019-05-14 13:34:00
- 嘉立创的核心原材料品质保障之-----板材
- 对于PCB生产中,最为重要的原材料是什么,最能省成本的材料是什么,同样一个答案:板材板材的成本占销售价格的40-50%不同品质的板材,相差价格极大,有的相差20-30%,一平方相差20到30元,更是可怕市面上现在还有不阻燃的FR-4板材,而嘉立创一律采用高档的A级料,坚守底线,铸就“嘉立创”品牌对于嘉立创敢晒出核心原材料---板材的打款凭证,证明了我们的底气,对于客户的透明,核心原材料打款凭证最最好的品质证明!1)嘉立创全资子公司聚真向台湾南亚子公司的购买打款凭证:1000多万,台湾南亚为国际性板材供应品牌,质量稳定可靠!2)嘉立创全资子公司先进工厂向KB购买的打款凭证:550多万,KB为国...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 板材 发帖人:limeng 发帖时间:2018-05-31 14:37:00
- 关于快递实名制,客户在系统如何修改教程
- 下方需要修改的是未实名的客户信息(例如X先生,X小姐),如果你已经实名,则不需要修改1.如果您正在下单。可以点击更多收货方式进行修改2.如果你已经下单。可以点击修改收货地址进行修改3.如果提示无法修改订单信息,请联系业务人员进行修改,业务人员联系方式可见网站左上角4.如果您的订单已经发货,再下次下单的时候修改即可
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 教程 快递实名制 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-10-13 11:10:00
返回