结果:找到"客户端BUG反馈",相关内容356条
- 专业版导出3Dstep文件,圆形板变成方形板
- 首先十分感谢嘉立创EDA的发展,希望国产EDA越来越好!以下反馈下导出3D文件的bug使用EDA网页专业版v2.1.30预览3D文件时板型是正确的圆形但导出3Dstep文件后使用Fusion360打开板形由原来的圆形变成方形了,直径是对的,外形变了最后尝试使用专业版客户端V2.1.20再次导出才得到正确的3D模型。
- 所属专栏: PCB设计 标签: Bug反馈,3D 发帖人:JustiN 发帖时间:2023-08-31 14:28:00
- 问题反馈:立创EDA专业版元件库显示出错
- 平台:Windows10专业版22H2软件:立创EDA专业版V1.8.39在绘制PCB时,点开软件下部元件库,当点击“3D模型"后"搜索框"显示移位,并遮住“立创商城”和“嘉立创EDA”。后期无法显示图片传了好几遍无法成功
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题反馈 PCB 专业版 客户端 发帖人:LSweet 发帖时间:2022-11-26 09:15:00
- 板框的2D预览有问题
- 版本V1.9.16.ec2439,之前预览正常的板框在这个版本都出现了问题:不能正确识别板框,一定会渲染成矩形。测试很简单,什么都不用画,直接新建一个PCB,只画一个非矩形板框,2D预览都会这样,3D没问题
- 所属专栏: PCB设计 标签: BUG反馈 发帖人:nIODX 发帖时间:2022-11-21 20:41:00
- 封装管理器中器件变更封装后,不能实时更新实际的封装标识符。
- 专业版,在封装管理器中,一个器件更改了封装后,封装标识这栏中不能实时更新显示当前实际的封装标识,也没有刷新命令,需要关闭管理器再打开才正确显示。不知道还是我操作的问题。标准版没这个问题。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA,BUG反馈 发帖人:BoatLin 发帖时间:2022-11-15 23:08:00
- LCEDA专业版客户端切换模式
- 环境WIN11LCEDA专业版截止到今天的最新客户端,安装时选择半离线模式,想自己新建私有库,从LCSC里面拉出来一个器件,改了改参数名字点击保存的时候提示没登陆,无法保存,然后我就去找登陆入口,到处找不到。没有办法就想切换成全在线模式试一下能不能保存,结果切换成全在线模式以后重启软件以后全部白屏软件卡死什么都看不到了,看来只能重新安装,登陆网页也没有原理图的备份,白忙活了。先把最基础的稳定性给解决了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端BUG反馈 发帖人:tianlanshu 发帖时间:2022-08-02 16:05:00
- BUG反馈,图层叠放顺序
- 在绘制顶层电路图时,底层的焊盘覆盖在顶层之上,非常难看,希望技术人员解决。
- 所属专栏: PCB设计 标签: BUG反馈 发帖人:ujjzxc 发帖时间:2022-03-10 15:21:00
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用旧客户端,请更新至最新版本。
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用版本低于v6.4.21的旧客户端,将不再启用。为了不影响你的工作,请更新至最新版本。https://lceda.cn/page/download谢谢立创EDA团队2021.09.10
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2021-09-10 12:09:00
- 【反馈】可以统一一下工程做图加客户编号的风格吗
- 如题:再嘉立创做了很多板子,发现回来的板子加客户编号风格有明显不同1.字号十分大,放在显眼位置,明显比板子的名称大2.字号适中,不会超过板子名称,位置在某些封装下或者隐蔽地方,贴片后可以遮挡第一种风格明显会影响外观,第二种就很好,这很明显是两个工程的风格,建议内部统一一下,不然回来的板子字号一会大一会小很乱。有联系客服反馈,让下单选不加客户编号,但是只能选无要求,不能不加,然后客服让确认生产稿(收费),客户编号是嘉立创内部使用的,实际上客户并不需要(我并不反对加编号),我不认为需要单单为了这个事情让客户每一次都增加付费,因此建议客服反馈给工程,统一标准,客服回答:这个是反馈不了的哦,抱歉到这...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 反馈 客户编号 发帖人:神经猫V 发帖时间:2020-03-17 16:24:00
- 希望立创的DRC检查可以有加入飞线的选项
- 我在布线的完成的时候,会发现某一小段的线会出现中断,就是你会突然发现过孔那里少了一截或者某个你已经连接好的连线不见了。而且这不是出现一次两次了,今天我画的板子很复杂,逐一检查发现的,身上惊出一身冷汗
- 所属专栏: PCB设计 标签: 用户反馈 发帖人:倒悬山观天下剑 发帖时间:2020-01-13 21:56:00
- [BUG?]苹果手机登录论坛后……
- 当我用我的se苹果手机自带浏览器登陆论坛,或者第三方Alook登陆论坛,论坛会切换到手机模式,但任何贴子都点开不了,只能切成电脑模式才行!望修复!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: BUG反馈 发帖人:NoThing 发帖时间:2018-06-24 04:24:00
返回