结果:找到"家人们有人遇到过没",相关内容667条
  • 有偿找人代画pcb
  • 用ESP32串连输入输出扩展芯片,设计成32输入32输出,
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 偿找代画pcb 发帖人:pcbdr 发帖时间:2022-07-01 19:59:00
  • 立创EDA专业版遇到自建原理图库保存在个人库中看不到
  • 立创EDA专业版,原理图库不管是从系统库中保存的还是自建的,保存在个人库中看不到,要么是修改了不会变化,遇到什么问题,大佬指点下
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 立创EDA专业版自建原理图库保存在个库中看不 发帖人:豆芽菜bean 发帖时间:2022-02-11 16:46:00
  • 个人库的使用
  • 个人库的元器件只能一个一个保存吗??
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 个 发帖人:chenSIR 发帖时间:2020-11-27 10:35:00
  • 立创EDA怎么将单位从mm改为mil
  • 如题,在用立创EDA设计pcb的时候,发现默认单位是mm,请问如何可以改为mil,好像没看到修改的地方
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 新 发帖人:将心明月 发帖时间:2020-08-04 23:28:00
  • 立创EDA使用总结
  • 本人常用软件Cadence16.6和AltiumDesigner,同时pads和kicad等软件。设计的PCB超过100种,批量生产的有几十种。同时也使用过pads和kicad等软件。近期使用立创EDA软件,说一下自己的感悟。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 个 发帖人:小石头的故事 发帖时间:2020-05-14 13:55:00
  • 机器人工程师学习计划【转】
  • 在知乎上看到的一位大疆的工程师给出的大学硕士期间学习机器人工程师的学习计划https://zhuanlan.zhihu.com/p/22266788前言很多朋友私信问我对机器人和人工智能感兴趣,该怎么展开学习。最近稍微有点空,我写写我的看法。两年前,我在知乎回答如何定义「机器人」?-YY硕的回答中试图给机器人做出一个比较仔细的定义,我觉得机器人和人工智能最大的区别在于是否要和物理世界进行交互。今年初在另一篇知乎回答里对机器人或人工智能的研究会帮助我们更好的了解人类自己吗?-YY硕的回答我说到传感器是和物理世界交互的基础。后来,我又在知乎回答有哪些与控制、机器人等相关的quotes?-YY硕的...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 机器 发帖人:靠谱专业户 发帖时间:2018-11-27 22:47:00
  • PID算法在多旋翼飞行器上的应用
  • 一、基本概念。P比例I积分D微分PID控制目的在于对误差的降低,也可以说是滤波,还可以说是3种纠正方式的集合。误差包括过去累计误差、目前误差和未来的误差。也就是时间的作用域的不同来区分的。响应指标:1、对误差的反应速度。(PI实现)2、控制器过冲的速度。(过冲:第一次超过峰值电压)(PD实现)3、系统振荡的程度。(PD实现)如何通过PID控制来降低误差呢?分以下几个步骤。1、通过各种传感器搜集到的输入数据(有误差的值)。2、控制器做出决定(滤波)。纠正误差的3种算法(滤波)1、消除当前误差。2、平均历史误差。3、预测未来误差。3、通过输出设备来做出反应(消除误差后)。注意:以上的滤波操作是通...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 无 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-30 23:00:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: