结果:找到"寻找研发设计方案公司",相关内容1000条
  • 【FAQ】如何新增往来对象?
  • 1.单个新增点击左侧菜单栏【往来对象管理】→【新增往来对象】输入往来对象信息(带*号的为必填项,其余为选填项),最后点【确定】即可2.批量新增点击左侧菜单栏【往来对象管理】→【导入往来对象】→【下载模板】模板下载到本地后打开,按照模板的表头填写往来对象的各项信息,其中红色字体的表头为必填列,其他为选填列,信息填写完毕后将表格保存。返回系统,点击【导入Excel文件】,选择刚保存好的表格,点击【导入预览】→【确认导入】最后,如“未导入往来对象”处有数量提示,可点击【导入结果下载】查看失败原因,修改后可次导入。
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ 管理 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-02-23 11:49:00
  • 【FAQ】如何创建/删除公司组织架构?
  • 如何创建部门?点击【公司管理】→【组织架构】,把鼠标放到公司名称上会出现一个齿轮标志,点击齿轮标志,再点击【添加子部门】填写“部门名称”(必填项),选择“所属角色”“仓库”“往来对象”(非必选项,可不选),最后点击【保存】即可如何删除部门?注:只允许删除人员为0的部门将鼠标放在对应部门上,点击齿轮按钮,再点击【删除】即可。
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ 管理 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-02-23 11:44:00
  • 【FAQ】如何修改员工在企业内的名字?
  • 修改员工名称需要超级管理员、系统管理员,或其他拥有组织架构“编辑权限”的角色进行操作在左侧菜单栏点击【组织架构】,再点击对应姓名一行后的【编辑】重新输入姓名后,点击【保存】即可
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ 管理 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-02-23 11:40:00
  • ​【FAQ】员工如何加入企业?
  • 首先,员工需要注册立创商城账号,注册账号后会获得一个唯一客编账户创建完成后,员工可以自行申请进入企业,企业管理者也可以邀请员工加入企业方式一:员工自行申请进入企业在网页输入立创ERP网址(https://lcerp.szlcsc.com/),跳转登录页面用刚注册的账号密码进行登录后,点击加入其他企业中的【立即加入】在弹窗里输入【立创客户编号】,也就是企业创建者的个人客编,再点击【查询】点击【申请加入】员工完成以上步骤后,告知企业管理者,企业管理者需要在系统中通过员工加入的申请企业管理者登录系统后点击【公司管理】→【组织架构】→【申请/邀请列表】在列表中找到员工的申请,点击【同意加入】然后为新...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ 管理 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-05-08 14:37:00
  • APS54083磁吸轨道灯专用IC48V线性PWM调光降压LED驱动芯片
  • ◆PCB布线参考1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。3、开关切换连接点:电感L、SWPIN与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC与二极管散热。4、Vin端的输入电容要靠近输入端和CS电阻地,以达到稳压和滤波功效5、采样电阻Rcs靠近CS/GNDPIN6、VDD电容需靠近VDDPIN,且1UF以上容量。
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 分享 发帖人:SWZBL 发帖时间:2022-11-30 14:12:00
  • PN8165+PN8307H小体积30w快充设计方案
  • 自从iPhone12系列手机取消标配充电器以来,各大手机品牌纷纷跟进,目前Apple手机/平板电脑等多种数码产品充电功率需求进一步提升,20W快充已经无法满足快速充电需求,30WPD快充成了继20WPD快充之后的另一大潜力市场,骊微电子推出基于PN8165+PN8307H的30W小体积PD快充参考设计,以满足快充市场需求!30Wpd快充方案PN8165+PN8307H方案亮点1、内置高压启动和电流采样的高精简主控:PN8165集成650V0.55Ω智能MOSFET,无需外部启动电阻和CS电阻,方便布线,并提升市电低压下的转换效率。2、100V全集成同步整流:PN8307H(A)内置100V/...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 30w快充 发帖人:骊微电子芯朋微代理 发帖时间:2022-05-25 17:48:00
  • AR摩托控制板寻求开发商
  • AR控制板.rar研发需求参见附件,寻求帮忙设计的公司。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:深圳市信云达科技 发帖时间:2022-02-15 16:08:00
  • 寻PCB设计服务
  • 有几个PCB的板子,一个要改板,有原理图没空出PCB,太非时了搞机械了分身乏术呀两个要抄板,都是接口类的IC很少有大虾愿接招不?64847323
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 个PCB 发帖人:invtsh 发帖时间:2020-10-15 21:09:00
  • 项目承接-PCB设计/硬件方案开发。
  • 深圳核兴电子专业从事电子电路板设计,常年承接多层高密度PCB设计业务。团队能力:所有人员设计工作经验超过15年以上。设计工具:精通应用PADS,ALLEGRO,AD等设计软件。设计产品领域:国防设备,医疗设备,军事设备,消费类,网络通信、工控、精密仪器、航空航天、汽车电子,电脑主板X86,笔记本等。设计方案包括:INTER,AMD,MTK,RK,高通,全志,英飞凌,海思等。设计能力:1-30层PCB板(通孔/盲埋孔)联系方式如下:部门:硬件部姓名:邹艳群邮箱:mike@allegropads.com手机:13713880023(微信同号)地址:深圳市宝安区新安五路82号麒景龙基大厦5楼502...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: PCB/硬件 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-08-26 10:17:00
  • 智能家居与无线射频
  • 随着时代的变迁,很多人都羡慕智能家居生活,但装修好的房子大多布线没有考虑,故不知道该如何实现想要的智能生活。那么我们能够提供一种智能家居技术—无线射频。★无线射频技术★无线射频技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线通信技术。无线射频技术就是通过高频的无线频率点对点传输,实现对灯光、窗帘、家电等功能遥控控制。这种技术的优点:部分产品无需重新布线,这类系统功能比较弱,控制方式比较单一,且易受周围无线设备环境特别是同频及阻碍物干扰和屏蔽;较适用于新装修户和已装修户。这也就是我们家庭网络中所提到的有线网络和无线网络的区别。无线网络技术在没有布线的情况下也可以搭建家庭局域网。这类...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:小時光Megood 发帖时间:2018-09-14 14:25:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: