结果:找到"导入PXF后软件卡死",相关内容1000条
- 最新版eda导出带顶层丝印板的gerber时卡死
- 已重装专业版eda,已尝试将工程上传到web版导出,均无法解决点击“导出”后卡进度5%并假死的问题。网页和客户端均会卡死,只能结束进程。删除顶层丝印所有图片后可成功导出。再次将丝印图片加回,问题依旧。定位到丝印问题,是看了相关贴文:如图的2021年
- 所属专栏: PCB设计 标签: bug 丝印 导出 卡死 发帖人:布衣Hermite 发帖时间:2023-11-11 18:21:00
- 过孔过多或调整软件直接卡死该如何设置?
- 过孔过多稍微或调整一个网络参数都要等很久或者直接卡死如何设置?奇怪的是并不不是电脑配置不行。也没占到CPU和内存!!!不懂要调整哪里????
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 软件卡死 发帖人:梦醒时分 发帖时间:2023-10-06 22:44:00
- 导入PXF后软件卡死
- 就是这里的DXF导入,导入之后软件直接卡死,点任何东西都失效,这个是什么问题?求指教文件在这里:https://www.aliyundrive.com/s/9bkH8KGHEG2
- 所属专栏: 技术交流 标签: 导入PXF后软件卡死 发帖人:pandax 发帖时间:2023-05-13 23:24:00
- 软件外包,熟悉辉芒,应广,九齐,晟矽微等芯片
- 找熟悉辉芒,应广,九齐,晟矽微等芯片的资深人士,长期有活。有意联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 软件 发帖人:NINGJUN 发帖时间:2022-11-17 12:59:00
- 升级后经常卡死,
- 升级到最新版本后功能是多了,使用中经常出现卡死现象只有关断软件后重新启动才能正常工作。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 卡死, 发帖人:led20080 发帖时间:2022-09-05 16:56:00
- IntLib文件如何导入立创EDA元件库?
- 如题,好多厂家给的文件都是.IntLib文件。IntLib文件如何导入立创EDA元件库?感谢!
- 所属专栏: PCB打样 标签: IntLib 导入 元件库 发帖人:KOv01 发帖时间:2022-08-14 02:58:00
- 专业版的原理图绘制比较卡,怎么优化
- 我从标准版导入的工程,之前就是标准版卡得不行。改用专业版之后,PCB绘制很流畅了,但是原理图还是比较卡,特别是多引脚器件,基本上移动一下就得等56秒
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 多部件 标准版导入 原理图卡顿 发帖人:百战天虫 发帖时间:2021-12-01 18:25:00
- 更新到最新版本后,现在只要一打开PCB开始铺铜,就会卡死。
- 如题,我记得以前不会这样的啊,最近两天都快搞死我了,只要一铺铜,就卡死动不了。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 铺铜 卡死 发帖人:woxiaolu 发帖时间:2021-03-25 16:10:00
- 导入KICAD出错,如何解决?
- 各位老大,我导入KICAD文件时出现“”请问是啥问题导致的?如何解决?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 导入文件 发帖人:飞翔的胖子 发帖时间:2020-12-26 10:59:00
- 硬件、固件开发外包
- 依据如下硬件架构,提供该架构的原理图和PCB设计的报价:主控(SMT32、CC26xx);电源管理(带池);电源管理(带池);通讯:USB、BLE、WIFI、UART;外设:3~4个SPI,3~4个I?C;引脚总数300~500PINs;依据如下固件架构,提供该架构的固件开发的报价:4个SPI外设,通过直接内存存取(DMA)数据,CPU将内存数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;4个I?C外设,通过CPU读I?C,将数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;电源管理:充放电,电量显示等;显示:如:小尺寸OLED;自编代码行数:800...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 硬件 固件 嵌入式 外包 软件 发帖人:hope 发帖时间:2019-06-25 11:26:00
返回