结果:找到"导出3D模型,配合结构",相关内容1000条
  • 导出3维模型卡住
  • 导出3D模型(step)格式卡住,大家有遇到过类似问题的么?一直卡在如下图中的进度条位置,其实文件已经产生了,但是PCB过孔和反面的器件没有显示出来
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 发帖人:春天小羚羊 发帖时间:2023-07-30 21:59:00
  • 专业版OBJ3D模型导出过慢+失败
  • 准备导出3D模型看结构,先选择STEP格式导出不全。换用OBJ格式,结果一直在走进度条(下图这个进度条),走完进度条要十几分钟,好不容易等进度条走完,没有下载提示。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 软件使用 3D 发帖人:diyufu 发帖时间:2022-03-11 16:10:00
  • EDA导出3D模型的stp格式只有PCB板,没有3D封装
  • 部分器件的3D模型无法导出。如:C26936343D模型预览如下:导出3D模型为STP格式:用solidworks打开后只有电路板,没有器件的3D模型:发现只有部分元件时这样,有的是可以的。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D 发帖人:hyshallow 发帖时间:2021-08-31 00:40:00
  • 3D模型导入文件格式错误
  • 请教大神:前期我用CAD画的元件3D模型,导入3DMAX,再由3DMAX导出.obj和.wrl文件,都能顺利地导入到LCEDA。但今天用同样的方法和步骤新设计了一个电子散热器,导入时总是提示文件格式不对或程序错误,导入失败。试了多次还是一样的结果。请大神帮我看看应该怎么搞。谢谢!R473515.zip
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D 入 格式 发帖人:zr8704 发帖时间:2021-05-25 16:39:00
  • 如何设置3D导出的PCB板厚?
  • 使用立创EDA导出的PCB板3D模型里的厚度貌似默认是2mm的,在PCB设计时默认的厚度是1.6mm容易出现误解。请问如何设置导出模型的PCB板厚度?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D 发帖人:田田甜甜 发帖时间:2021-01-22 13:46:00
  • 在JLC打结构板要这么做
  • 打个结构板,打样的时候有将线路层删除,心想问里面有soldermask,pastemask,丝印,钻孔等层应该没问题,打样回来,我去,为什么只玻纤,我的铜去那。投诉申请后,回复:客服:“您昨天下午提交的一个PCB反馈板两面都是无铜的,打开您上传的GERBER文件,可以查看到是没有线路层的,没有线路层,所以做出来是无铜的。麻烦您核对下原资料,谢谢”我:截图Soldermask,Pastemask层定义客服:“没有线路层,那就不会有铜皮,没有铜皮那就不会有PAD这些。”我:“你的意思是没有线路层所以过孔之类的也不会有铜是吗?”客服:“是的"我:”那你的意思是,只要我有线路图,你们过孔无铜就可以找...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 发帖人:hua01 发帖时间:2020-09-28 14:37:00
  • EDA应该加入导出PCBstep3D模型
  • 对于3D,立创可以在添加器件3D模型。这样方便大家看,也很酷。但是如果3D功能仅仅停留在观看上面,是远远不够的。它的正真用处应该是能够导出整块PCB的3D模型,然后配合结构设计来开发产品,这样才会给用户更爽体验。立创也可以复杂的结构板。期待!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 发帖人:来了来了 发帖时间:2020-05-07 19:05:00
  • [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
  • LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: