结果:找到"导电胶",相关内容1000条
  • 疯狂!大涨1200元/吨!100多家企业集体涨价!
  • 近日,国际油价持续上涨,延续了创五个多月来新高的走势。布伦特原油价格突破每桶90美元大关,创下2月初以来最大单周涨幅。WTI原油价格86.73美金,今年以来上涨21%。化工:暴涨1200元/吨,万华、利华益等多家企业宣布涨价“金三银四”期间,多家化工企业发函宣布涨价,广西联壮科技称,硫酸钡产品在原价基础上上涨150元/吨。山西富化化工表示,沉淀硫酸钡在原价基础上上涨150元/吨。江苏达美瑞新材料表示,聚酯920、940、950、955价格上调200元/吨。据涂料采购网不完全统计,40多种重要化工品价格上涨,涨幅居前的品种分别是煤焦油(山西)、氟化铝、NYMEX天然气、二氯甲烷(华东)、WTI...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 原材料 材料 金属材料 塑材料 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-18 16:53:00
  • 【机械加工】CNC加工塑料制品有哪些注意事项?
  • 在CNC塑料加工过程中,需要注意以下几个重要事项:气泡处理:塑料与固化剂混合时可能会产生气泡。如果条件允许,应使用抽真空机来去除气泡。如果没有真空机,可以通过减少固化剂的添加量来减少气泡的产生。粘模问题:为了避免塑料粘模,需要在开模前对模型进行适当处理。如果模型表面粗糙或设计复杂,应仔细打磨光滑并清洁,然后均匀涂上脱模剂。产品变形:根据产品的大小和复杂度选择合适的塑料硬度。小件或精细产品可以使用较软的塑料,硬度在10-20度之间,这样便于脱模且不会损坏细节。固化剂用量:固化剂的加量应根据温度调整。气温较高时,应减少固化剂的用量。固化剂过多会使模具变硬变脆,而用量不足则会延长操作时间。材料选择...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 塑料 塑 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-20 09:34:00
  • 半导体(芯片)是如何制造的呢?
  • 半导体产业链主要包含芯片设计、晶圆制造和封装测试三大核心环节,此外还有为晶圆制造与封装测试环节提供所需材料及专业设备的支撑产业链。其中芯片制造是一项高度复杂且精细的过程,涉及多个步骤和环节,每个步骤和环节都需要严格的质量控制和环境条件管理,才能确保生产出的芯片具有高可靠性和高性能。半导体的制造通常分为以下几个主要步骤:晶圆生产:制造半导体的第一步是生产硅晶圆。硅晶圆是一个薄而平坦的硅片,它将成为芯片的基础。晶圆生产涉及将高纯度的硅材料通过化学气相沉积(CVD)或其他方法沉积到旋转的硅片上,形成薄而均匀的硅层。光刻:在光刻步骤中,使用光刻机将设计好的电路图案投射到硅晶圆表面。这个过程涉及在硅片...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 半体,子元器件,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-17 09:57:00
  • 小白请教导电胶按键怎么画
  • 新手小白,请教大家,导电胶按键怎么画。就是那种游戏手柄,遥控器那种按键焊盘。有元件库吗?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:没啥修不了 发帖时间:2022-11-06 18:04:00
  • 新人做一个环型接电板
  • 设计一个弹簧触头与接电线路板设计,线路板中心为一个圆镀铜为芯极,外面再有一个接电环为另一极。用立创设计PCB时,如何实现一个环形填充制作环电极。
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 路板如何设计 发帖人:刘一手001 发帖时间:2022-11-06 10:18:00
  • 精致的智能门禁面板
  • 一、面板参数:1、长宽:80*1502、厚度:2.8mm3、打印材料:透明亚克力4、打印方式:底面打印5、其他:3M背胶、强遮光二、面板图纸(使用立创EDA专业版):三、制作和核对立创面板打印部门的工作人员会很贴心地联系客户核对面板制作参数和工艺,并发送最终成品的高清照片交付客户核对。四、快递大箱护体,珍珠棉层层包裹,用心了~五、成品膜应该是掉了复贴的,显得有点皱撕开膜,不仅是触感、反光也很舒服。但由于加工时膜掉了,复贴,导致出现无法洗掉的痕迹,这是本次面板打印唯一的缺陷,平时加工膜都不掉的底面的背胶贴的也很正,开孔很贴合撕开背胶,没有气泡,工艺特别好六、小心得顶层打印比底层打印清晰得多,顶...
  • 所属专栏: 立创面板定制 标签: 2.8mm厚度 强遮光 底面打印 3M背 发帖人:恒核工作室 发帖时间:2022-05-23 13:38:00
  • 全球半导体产业链和我国脱钩,有那么可怕么?-金航标电子-宋仕强
  • 近段时间半导体集成电路IC这些词特别火。一方面是被美国卡脖子,美国制裁华为中兴最关键性的手段是集成电路;另一方面我国的新支柱产业和科技旗帜新能源汽车也缺芯片,几家大厂还因此停产了。在这样的背景下,如果以美国为首的全球半导体产业链和我国脱钩,有那么可怕么?接下来我们应该怎么应对?美国人要脱钩的目的,是让我们在技术上持续受制欧美,在供应链上仰人鼻息,在国运上永远被美国压制,一直干苦活累活脏活甚至臭活。但是我金航标老宋就一直认为没那么可怕,美国这后坐力极大的“七伤拳”式打法,对善于闪转腾挪精通太极功的中国没多大的事。金航标老宋就从历史沿革和产业分工这两个方面先说说。按产业发展划分,到目前为止人类社...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 半体 集成 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-04-08 10:54:00
  • 电导率电极艾默生403-11-20-50
  • 电导率电极403-11-20-50的工程技术规格1.传感器适用于测量洁净的、无腐蚀液体的电导率。2.传感器带3/4英寸MNPT接口,可直接插入管道或T形三通接头,也可以选择透明塑料的流通池,安装在旁路采样管道上。3.传感器由两个同心钛电极和PEEK绝缘体组成。4.传感器可以配一体化电缆,也可以选择VP快速电缆断开接头。5.传感器工作温度在250psig(1825kPa,绝压)条件下为105°C(221°F),高温选项可以达到200°C(392°F)。6.传感器适用的真空工作状态可低至1.6英寸汞柱(5.2kPa)。7.传感器是RosemountAnalytical的400(一体化电缆)、40...
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-12-29 15:16:00
  • 谷峰电子GOFORD
  • 深圳市谷峰电子有限公司,欢迎大家多多关注https://list.szlcsc.com/brand/11545.html
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 谷峰子GOFORD MOSFET 半 发帖人:关注品牌A 发帖时间:2018-08-10 10:23:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: