结果:找到"射频收发芯片,2.4G,RFID",相关内容1000条
  • XD6500S—LoRaSIP模块
  • XD6500S是一系列LoRaSIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频协议,针对LPWAN应用的低数据速率、超远距离和超低功耗通信进行了优化。通信进行了优化。XD6500S的主动接收电流消耗为4.2mA,电池寿命长、发射功率高达+22dBm。该模块的灵敏度高达-148dBm的高灵敏度,可为各种应用场景提供高抗干扰能力。XD6500S采用LGA封装,尺寸非常小,仅为8x8x1.3毫米。01主要特性占用空间小:8x8x1.3毫米集成射频前端LoRa无线电收发器SX1262系列...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 前端 LoRa器 传感器 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-12-07 10:38:00
  • 2.4G合封芯片XL2422,集成M0核MCU
  • XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。芯片内含32位ARM®Cortex®-M0+内核MCU,宽电压工作范围的MCU。嵌入24Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路12C、USAR...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-11-27 15:16:00
  • Ci24R1超低成本高性能2.4GHzGFSK无线收发芯片
  • 1、产品概述Ci24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Ci24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Ci24R1内部集成兼容BLE4.2标准的PHY与MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。Ci24R1操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过二线SPI接口对芯片少数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4g,低成本 发帖人:动能世纪刘先生 发帖时间:2023-02-28 15:29:00
  • 导览机/芯片方案2.4G无线射频芯片
  • 导览机是全自动,采用的是RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。什么是2.4G,2.4G是一种无线技术,是全世界公开通用使用的无线频段,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、WiFi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G无线 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:19:00
  • ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信LORA射频收发器芯片
  • ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISCMCU。MUC采用cortexM4,频率48mhz。LORA射频收发器从150MHz到960MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G)发送和接收中的MSK调制。采用ASR6601设计的LPWAN无线通信芯片;为LPWAN应用提供了超长距离、超低功耗的通信芯片;ASR6601具有高灵敏度低至-148dBm,最大发射功率可达+22dBm。这使得该芯片适用于长距离LPWAN,具有较高的效率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LPWAN LORA 器 SX1262 sx1278 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-02 15:02:00
  • SI24R2E无线自动发射芯片/集成NVM/超低功耗2.4G
  • 主要特性:设计简单无需用户编程工作在2.4GHZISM频段内置126次可编程NVM存储器3.3V编程电压超低功耗自动发射功能内置硬件Wtchdog内置3KHzRC0SC内置低电压自动防拆报警功能调整方式:GFSK/FSK数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps超低关断功耗:700nASI24R2E针对低功耗应用场合进行了特别优化。在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于700nA。在待机模式下,时钟保持工作,电流未税15uA。并且可以再最长130uS时间内开始数据收发。当打开自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 2.4g 无线 自动 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-19 13:58:00
  • SI24R2B是一款单发2.4G的射频芯片技术资料
  • SI24R2PS1.1.pdfSI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-252...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GRFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-11 16:22:00
  • SI24R2E一款只要上位机编程的2.4G技术问题
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-11 15:39:00
  • NRF24LE1F16Q32-R射频收发芯片
  • NRF24LE1的NRFgo开发套件由NordicSemiconductor推出,允许对NRF24LE12.4GHzRF片上系统(SoC)进行评估和开发。提供三个开发套件NRF24LE1-F16Q24-DK(QFN24)、NRF24LE1-F16Q32-DK(QFN32)和NRF24LE1-F16Q48-DK(QFN48)。它们均可与NRFgo入门套件(nRF6700)结合使用,让您可以测试、调试和原型设计nRF24LE1片上系统。所有套件包含三个NRFgo兼容无线电模块,软件开发套件(SDK)CD以及文档。产品参数描述:【类别】:射频/IF和RFID【家庭】:RF收发器【包装】:卷带【频率...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 2.4GRFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:54:00
  • 常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍
  • 常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍,一些总结,主要是灵敏的测试如何简化测试,做了些思考,自己做了实验,欢迎指正,很希望认识搞这块的朋友常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍.pdfowlc@163.com
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 无线 指标 测量方法 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2017-10-24 15:17:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: