结果:找到"射频芯片",相关内容1000条
- 433发射SOC芯片XL117PS,集成编码器,可完全兼容1527编码产品
- XL117PS是集成编码器的真正单晶圆全新一代OOK发射SOC芯片,可完全兼容1527编码产品,支持常用的315Mhz/433.92Mhz频率,拥有4个独立按键和6个组合按键,大功率输出使通信距离更远,零功耗待机模式可使电池用的更加持久。芯片除支持20bits地址位的1527兼容格式外,还支持一些使产品更加安全的私有模式。支持24/28bits私有地址格式,最大可做到2.68亿组地址不重复。支持数据帧和校验,杜绝因空中干扰造成的设备错误操作。与我司XL710/XL520系列接收芯片收发搭配使用,可有效满足用户所需的低成本、低功耗和高性能的无线控制需求。XL117PS在遥控门禁,电动车遥控器,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 433发射芯片 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2024-04-19 15:50:00
- XD6500S—LoRaSIP模块
- XD6500S是一系列LoRaSIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频协议,针对LPWAN应用的低数据速率、超远距离和超低功耗通信进行了优化。通信进行了优化。XD6500S的主动接收电流消耗为4.2mA,电池寿命长、发射功率高达+22dBm。该模块的灵敏度高达-148dBm的高灵敏度,可为各种应用场景提供高抗干扰能力。XD6500S采用LGA封装,尺寸非常小,仅为8x8x1.3毫米。01主要特性占用空间小:8x8x1.3毫米集成射频前端LoRa无线电收发器SX1262系列...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 射频前端 LoRa射频收发器 传感器 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-12-07 10:38:00
- 2.4G合封芯片XL2422,集成M0核MCU
- XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。芯片内含32位ARM®Cortex®-M0+内核MCU,宽电压工作范围的MCU。嵌入24Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路12C、USAR...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 射频芯片 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-11-27 15:16:00
- Ci24R1超低成本高性能2.4GHzGFSK无线收发芯片
- 1、产品概述Ci24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Ci24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Ci24R1内部集成兼容BLE4.2标准的PHY与MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。Ci24R1操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过二线SPI接口对芯片少数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4g,射频芯片,低成本 发帖人:动能世纪刘先生 发帖时间:2023-02-28 15:29:00
- 无线芯片Ci24R1在抢答器上的应用
- 无线抢答器,一款知名度较高却并不常见的一款产品,无线抢答器是由笔记本电脑、无线数据采集器、和多组抢答器组成。在竞赛、文体娱乐活动(抢答活动)中,能准确、公正、直观地判断出抢答者的机器。无线抢答器主要是通过无线遥控控制抢答按钮,通过触发按钮的先后顺序获得优先权。无线遥控如何控制按钮,这理主要是通过无线芯片使遥控跟按钮产生联系,遥控器跟按钮都需要一个发射芯片跟一个接收芯片,动能的Ci24R1是接收一体的芯片,遥控器更按钮都只需要安装一个Ci24R1芯片就可以产生联系,Ci24R1是工作在2.4GHz频段的芯片,适合低成本解决方案。CI24R1是SI24R1/NRF24L01P的简易替代版本,SI...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 低功耗低成本2.4G无线射频芯片 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-07 00:05:00
- 导览机/芯片方案2.4G无线射频芯片
- 导览机是全自动,采用的是RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。什么是2.4G,2.4G是一种无线技术,是全世界公开通用使用的无线频段,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、WiFi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G无线射频芯片 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:19:00
- LED射灯芯片DCDC射灯恒流PWM调光IC无频闪高辉调光
- 【LED射灯芯片DCDC射灯恒流PWM调光IC无频闪高辉调光】LED筒灯恒流驱动芯片H5112A可应用于智能家居照明方案当中,调光效果佳惠海半导体专注研发、设计、生产及销售5-100V输入的LED降压恒流调光芯片,适用于LED智能磁吸灯、舞台灯、户外洗墙灯、景观亮化照明、摄影补光灯、直播美颜灯、筒灯、射灯等LED照明方案中,支持PWM调光/模拟调光。市场上单纯前级实现调光的芯片,他们的调光深度做不了太低,只能做到1%,这个是这种单纯前级方案的一个不足点,而我们的511X系列通过采用前级单级PFC+511X系列实现低的调光深度0.1%,全程无频闪。3.惠海半导体H5112A特点:封装:SOP-...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LED射灯芯片 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-23 13:50:00
- wifi芯片ESP8285与ESP8266的区别分析
- ESP8285比ESP8266多加了1MFlash。与ESP8266相比,其能耐高温达125摄氏度!且原有ESP8266源码程序可以原封不动移植使用。ESP-M1/M2模块核心处理器采用高性价比芯片ESP8285。该芯片在较小尺寸封装中集成了增强版的Tensilica’sL106钻石系列32-bit内核处理器,带片上SRAM。ESP8285拥有完整的wifi网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行。当ESP8285托管应用时,能够直接从外接Flash中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并且优化存储系统。此外ESP8285只需通过spi/SDIO接口或I2C...
- 所属专栏: 技术交流 标签: wifi 射频芯片 esp8285 esp8266 wifi模块 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-22 15:51:00
- 13.56MHz射频芯片:WS1850(兼容RC522,FM17550/FM17520/RM522)
- 最近又发现一种射频芯片WS1850和WS1830,价格还行很优惠,不知稳定性如何,有没人用过的,大家分析一下兼容RC522,FM17550/FM17520/RM522,只是做样器测试过可以用,稳定性暂不知晓
- 所属专栏: 器件替换 标签: 13.56MHz 射频芯片 发帖人:乄木风必胜 发帖时间:2020-04-06 10:46:00
- NRF24LE1F16Q32-R射频收发芯片
- NRF24LE1的NRFgo开发套件由NordicSemiconductor推出,允许对NRF24LE12.4GHzRF片上系统(SoC)进行评估和开发。提供三个开发套件NRF24LE1-F16Q24-DK(QFN24)、NRF24LE1-F16Q32-DK(QFN32)和NRF24LE1-F16Q48-DK(QFN48)。它们均可与NRFgo入门套件(nRF6700)结合使用,让您可以测试、调试和原型设计nRF24LE1片上系统。所有套件包含三个NRFgo兼容无线电模块,软件开发套件(SDK)CD以及文档。产品参数描述:【类别】:射频/IF和RFID【家庭】:RF收发器【包装】:卷带【频率...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 射频收发芯片,2.4G,RFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:54:00
返回