结果:找到"小风扇主控芯片",相关内容1000条
- 北京君正应用案例:联想新款YogaBook9i亮相CES
- 国际消费电子展(CES),被誉为年度消费电子行业“风向标”。在今年CES2023上,联想旗下多款创新产品正式亮相,带来最前沿的趋势与技术体验。特别是新款YogaBook9i的发布,采用了双面13英寸OLED屏的设计,可以一起用作大型平板电脑,也可以与可连接的蓝牙键盘配对,用作双屏笔记本电脑。YogaBook9i能够帮助用户同时查看多个文件或应用,提供多任务处理和更好的生产力。触摸屏设置在360度铰链上,并通过音箱连接,音箱内置Bowers&Wilkins扬声器,支持DolbyAtmos空间音频。这款笔记本的下屏可以模拟键盘和触控板使用。除此之外,搭配无线键盘和支架,这款笔记本即可变成...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 主控,开发板,MCU,CPU,主控芯片,君正 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-15 18:06:00
- 北京君正:高端的CPU+NPU异构处理器
- 北京君正亮相2021ELEXCON深圳国际电子展,国内知名的云FAE在线技术服务平台创易栈受邀参观了北京君正所在的3K30号展厅,并全程进行了线上直播。在展厅内,北京君正对公司芯片、解决方案与应用产品进行了详细解说。 北京君正作为集成电路设计企业,自成立以来在嵌入式CPU、视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、AI算法等领域持续投入,形成自主创新的核心技术。去年,北京君正在完成收购北京矽成(ISSI)后,形成了“CPU+存储”的双龙头格局;如今伴随着矽成在模拟芯片方面进展显著,公司已形成“CPU+存储+模拟”的多路产品布局,协同效应显著。 创易栈专注于为电子工程师提供在线技术服务...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 君正 主控 芯片 MCU CPU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-12-30 15:23:00
- 搭载北京君正X2000主控芯片的成功案例
- 汉王e典笔S20Plus搭载北京君正研发的X2000多核异构跨界处理器。君正X2000多核异构跨界处理器主要面向于智能音频、图像识别、智能家电、智能家居、智能办公等五大领域。CPU采取三核结构,搭载双XBurst®2,主频1.2GHz,跨界第三核XBurst®0(240MHz),面向安全管理和实时控制领域。搭载的H.264编码器分辨率达1080P@30fps。同时,X2000还内置LPDDR3(128MB),具备可实时同步的双摄Mipi接口+双ISP以及丰富的外设接口功能。 汉王在京东618上推出了e典笔S20系列新品:汉王e典笔S20Plus。自2006年的汉王e摘客开始,汉王已深耕...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产主控 ,国产主控芯片,cpu,mcu,物联网芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-21 17:38:00
- 主控芯片成功案例:搭载北京君正X1000芯片,收款计算合二为一
- 商米推出的码利奥Mini收银机在扫码通的基础之上,将计算器功能与扫码功能结为一体,简化了收款流程,为商户经营带来全新体验。 具体硬件方面,商米码利奥Mini搭载了北京君正X1000芯片,该芯片具有性能强、功耗低的特点,主频可以达到1GHz,支持1秒极速启动,内置LPDDR(X1000:32MB,X1000E:64MB),内置语音唤醒引擎和音频CODEC,全速运行时功耗为180mW,待机功耗方面仅为0.2mW,动态功耗也仅为0.09Mw/MHz。深圳市雷龙发展有限公司提供原厂技术支持,更好的解决方案都在雷龙发展。 相较于此前的扫码通,商米码利奥Mini共有六大功能亮点与升级。 首先是拥有...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 国产主控 国产主控芯片 cpu mcu 物联网芯片 物联网主控 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-07 17:33:00
- 君正X2000/X1500主控CPU芯片应用场景案例推荐
- 近期推出了多款搭载君正X2000、x1500芯片的应用案例,如二维码门禁、手持式有害气体检测仪、智能门锁、支付条码二维码等方案。 1,基于君正X2000二维码门禁方案。雷龙发展为你解答,提供原厂技术支持. 随着门禁行业的逐渐成熟发展,作为智能门禁的新秀--二维码门禁以低成本、智能化、高效率的管理模式越来越受到人们的关注。特别是在智慧城市建设的呼吁下,很多写字楼、智慧社区、办公楼、酒店和公寓等场景都离不开它的存在! 深圳市雷龙发展代理案商特别推出的基于君正X2000系列的二维码云门禁方案,支持二维码识别,支持触摸按键,支持NFC的输入方式。二维码识别选用的广角摄像头,能近距离识别...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 君正主控 主控芯片 国产主控 开发板 MCU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-19 18:05:00
- 智能小风扇语音识别芯片离线智能语音ic
- 智能语音风扇,顾名思义,就是一块可以用语音控制的风扇,并且是离线的,不需要联网,不需要APP,直接就可以语音控制的,可以让我们释放双手,享受智能生活!搭载了九芯电子NRK3301离线语音模块方案的智能声控风扇,可以用语音进行操控使用,只要用户在说出指令后,会隔离风噪,精准识别指令,5米远程识别,识别率达到了95%以上,并且识别距离也足够在家里日常使用了!NRK3301模块小风扇语音方案置入NRK3301语音模块的小风扇,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开关,而NRK3301语音模块是属于离线,离线语音控制模块芯片本地具备语音识别算法,控制都是命令式控制。命令式控制,即用户使用...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 小风扇语音芯片 小风扇语音识别芯片 智能语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-09 09:22:00
- 输入2-24V28V输出电压升压恒压驱动芯片小风扇驱动芯片
- 输入2-24V28V输出电压升压恒压驱动芯片小风扇驱动芯片高效1.2MHz2A升压转换器特征集成80mΩ功率MOSFET•2V至24V输入电压•1.2MHz固定开关频率•内部4A开关电流限制•可调输出电压•内部补偿•高达28V的输出电压•自动脉冲频率调制轻载模式•效率高达97%•采用6引脚SOT23-6封装应用领域智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应电池供电设备•机顶盒•LCDBais供应•DSL和电缆调制解调器以及路由器•由PCI供电的网卡或PCIExpress插槽一般说明AP6608是一款恒定频率,6引脚SOT23电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 输入2-24V 28V输出电压升压恒压驱动芯片小风扇驱动芯片 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2022-01-04 10:24:00
- 【暑期训练营进阶班】活动心得
- 通过这次训练营学到了很多布线布局的知识,之前只是以为DRC没问题就行了(哈哈),随意摆放,随意走线,走不过去就打个过孔,还过不去就绕大圈,,,后来和宋工周工还有群内同学学到USB要走差分信号线,继电器一侧不要铺铜,零线,火线之间最好挖个槽孔。在焊接空间允许的情况下,先焊接电源器件,然后做一下测试,一切正常再焊接控制芯片及其他器件。(之前都是一股脑全焊上,一接电。。。没少翻车)。觉得这次训练营是一次我的蜕变,从之前的玩各种模块面包线连接搭积木,到现在自己把所有所需的器件合理摆在一块板子上,删除掉之前模块上用不到的的器件,既节约了空间又提升了稳定性。离真正的做设计的工程师又近了一步。工程链接:h...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 智能风扇(改造) 发帖人:Elec0 发帖时间:2020-08-26 15:09:00
- LP78070锂电池小风扇驱动芯片
- LP78070(ESOP-8)是一颗专用于便携式锂电池小风扇的驱动芯片,芯片集成锂电池充电管理、DC-DC升压、手电筒照明、风量显示及低电提醒、按键换挡、过流保护、短路保护等功能。特点800mA锂电池充电,充电电流自适应高效率DC-DC升压输出电压外部电阻可调3挡风量可调,3段式风量指示,2颗LED充电指示内置手电筒驱动,全部内置电阻低待机功耗<15uA支持双按键控制外围简单具有过流保护,短路保护,过温保护封装形式:ESOP-8LP78070.pdf详情请点击下载规格书
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 小风扇驱动集成芯片 发帖人:航誉芯电子 发帖时间:2019-05-14 20:54:00
- TP4120便携式USB风扇控制芯片
- TP4120是一款便携式USB风扇控制芯片。芯片内部集成了充电管理功能、升压管理功能、保护功能、按键控制以及档位指示功能等,为采用锂电池供电的便携式USB风扇应用提供了单芯片的解决方案。TP4120采用线性充电技术,固定充电电流为800mA。同时支持涓流充电和恒温充电模式,具有充电及充满LED指示功能。TP4120支持5V/6V/7V三档升压输出,可以通过按键进行三档输出切换。TP4120集成了档位LED指示和手电筒功能。TP4120具有多种档位切换模式,可以通过MODEA和MODEB脚接高低电平来配置,以满足多种应用需求。TP4120集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠。包括过温保护...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 小风扇主控芯片 发帖人:航誉芯电子 发帖时间:2019-05-14 20:33:00
返回